Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Druck und Verarbeitung
Ihr Vorteil
Anwendungen
Produkte und Lösungen
Service
Training
Dokumentation und Downloads
News
Referenzen
Messen und Veranstaltungen
Brancheninformationen
Zurück zum Unternehmen
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Druck und Verarbeitung
News
Text for Tool Tip
[2011/10] Solarzellen aus der Druckmaschine

Die Kraft der Sonne in Energie umwandeln

Ein hochpräzises Steuerungs- und Antriebssystem reduziert die Kosten bei der Produktion von Solarzellen und erhöht die Effizienz – dank wellenloser Antriebsregelung von Rexroth.

[2011/02] Flexibles Umrüsten spart Druckkosten

Universal-Siebdruckmaschine mit Rexroth-Automatisierung

Mit einer um den Faktor vier verkürzten Umrüstzeit erhöht die neue Universal-Siebdruckmaschine K15 CNC von Kammann die Flexibilität für kleinere Auftragsgrößen beim Siebdruck auf Glas, Kunststoff- und Metallkörper deutlich....


[2011/01] Aus den 80ern auf den Stand von heute

Warum in eine komplett neue Zeitungsdruckmaschine investieren, wenn ein Retrofit eine ältere Anlage sehr viel günstiger auf den heutigen Stand der Technik bringen kann?


Die Ewert Ahrensburg Electronic GmbH (EAE) modernisiert als Generalunternehmer Zeitungsdruckmaschinen mit wellenloser Technik der Bosch Rexroth AG....



[2010/03] KBA setzt auf Steuerungstechnik von Bosch Rexroth

In langjähriger Partnerschaft haben KBA und Rexroth eine Steuerungslösung für zukunftssichere Maschinenkonzepte entwickelt.


LOHR (pd). Die Koenig & Bauer AG (KBA) und die Bosch Rexroth AG setzen ihre enge Zusammenarbeit im Bereich Rollendruckmaschinen fort. Der Vertrag über die Entwicklung und Lieferung von Automationskomponenten und Systemlösungen wird um weitere fünf Jahre verlängert. Bosch Rexroth hat in enger Zusammenarbeit mit KBA die neue Steuerungsgeneration Rexroth IndraMotion for Printing auf KBA Druckmaschinen optimiert. Darüber hinaus liefert der Antriebs- und Steuerungsspezialist weiterhin die elektrischen Servoantriebe, Hydraulik- und Pneumatikkomponenten und Lineartechnik.


[2008/01] Neuer Querschneider: shaftless driven by Rexroth

Kontrelmec hat eine neue Familie von Rotationsquerschneidern entworfen, mit dem Ziel, höchste Präzision, Flexibilität und Produktivität in einem Produkt zu vereinen. Die spanischen Ingenieure erreichten dies durch die Kombination von präzisem Maschinenbau und der neuesten Automatisierungstechnologie SYNAX 200 aus dem Hause Bosch Rexroth...


[2007/09] Mehrere Inline-Prozesse in einer Druckmaschine ablaufen lassen

Druckmaschinen müssen immer flexibler werden, zugleich aber auch leicht zu bedienen und effizient im Produktionsprozess sein. Dieses machen synchronisierte Antriebe mit einer elektronischen Welle möglich. Müller Martini hat seine neue Serie der schmalbahnigen Rollenoffset-Druckmaschine Alprinta-V mit der modularen Automatisierungslösung Synax 200 von Rexroth ausgestattet

[2006/06] Einzelantriebstechnik bei Zeitungsflexodruckmaschinen

Im Gegensatz zum Offset- ist der Flexodruck ein einfaches und deshalb wirtschaftliches Verfahren, das in Verbindung mit der heute eingesetzten Einzelantriebstechnik höchste Qualitätskriterien erfüllt. In einer Zeit, in der immer mehr Wert auf industrielle Massenproduktion von Druckerzeugnissen gelegt wird, ist es deshalb folgerichtig, dass der Flexodruck mittlerweile auch bei Zeitungsproduktionen zum Einsatz kommt.

[2006/01] Kompletter Automationsbaukasten für elektronische Welle

Rollendruckmaschinen und Rexroth gehören eng zusammen. Als Pionier entwickelte Rexroth die erste elektronische Welle für Druckmaschinen und sorgte damit für eine Revolution in der Konstruktion von Rollendruckmaschinen. Auch Goss, einer der weltweit führenden Hersteller für Zeitungs- und Akzidenzdruckmaschinen, setzt auf die Systemlösung von Rexroth.
[2006/01] Wellenloses Antriebskonzepte für die effiziente Produktion

Das Synax 200 von Bosch Rexroth bringt die neue KBA Commander and Comet Flotte von RCS in Italien in Schwung. Dabei handelt es sich um das weltweit meistverwendete Motion Control System in der Druckindustrie. Neben Zeitungs- und Akzidenzdruckmaschinen wird diese Technologie auch bei Etikettendruckmaschinen sowie Flexo- und Tiefdruckmaschinen im Verpackungsdruck eingesetzt.
[2005/07] Wie`s euch gefällt!

Die Produktivität in der Etikettenherstellung hängt entscheidend von der Flexibilität und der Genauigkeit der Weiterverarbeitung nach der Druckmaschine ab. Einer der vielen Hersteller von entsprechenden Converting-Anlagen ist die britishce AB Graphic International. Die mit Rexroth Einzelantriebstechnik und Steuerungen ausgerüstete Digicon Aggregate schalten auf Knopfdruck vom rotativen auf semi-rotativen Betrieb um.
[2005/03] Elektronische Welle für Tiefdruckmaschinen

Bei der erfolgreichen Vermarktung von Konsumgütern spielt heute die attraktive Verpackung eine entscheidende Rolle. Ob Kunststofffolie, Verbundfolie, Papier oder kaschiertes Aluminium, ohne aufwendige Bedruckung und Veredelung in höchster Qualität geht nicht mehr viel. Wellenlos angetriebene Tiefdruckmaschinen müssen diesen hohen Ansprüchen gerecht werden.
Partnerschaft Rexroth - KBA
IFRA.com
elektrotechnik.de
openautomation.de
Weitere Informationen
Zum Pressearchiv
Pressearchiv
Nächste Schritte
Kontaktieren Sie uns
 
 
go to top of page | Print | Create PDF