Marginal Column

Scenari e tendenze

Content

 

 

Integrare ed investire: passo dopo passo verso l’Industry 4.0

 

Per integrare l’intera catena di creazione del valore, occorrono ancora grandi sforzi; tuttavia, ne vale la pena.

 

La via dei piccoli, rapidi passi

Con la sua doppia strategia verso l'Industry 4.0 Bosch Rexroth guarda a soluzioni economicamente convenienti.

"I modelli aziendali vengono ancora meno."

Wolfgang Blome chiede alle parti in causa che l’Industry 4.0 entri effettivamente nella realtà quotidiana delle fabbriche e che le aziende dedichino maggiore attenzione a nuovi modelli aziendali.

 
 

 

Delicatezza e sicurezza

Delicatezza e sicurezza
 

La macchina FLOWTOS, del costruttore tedesco Winkler+Dünnebier, produce fi no a 4.600 fazzoletti in carta al minuto. Nello sviluppo della nuova generazione, Bosch Rexroth ha partecipato all’intero percorso, dalla progettazione alla commercializzazione.


 

Una gru con un piano

Una gru con un piano
 

Il processo di sviluppo di una gru per navi richiede molte decisioni complesse. Utilizzando un sistema completo, a concezione personalizzata,i costruttori del settore come Tsuji possono risparmiarsene molte.

 

 
Senza quadro elettrico

Senza quadro elettrico

Già da decenni, le soluzioni di azionamento intelligenti Rexroth contribuiscono a creare concezioni di macchina innovative. Con IndraDrive Mi è possibile realizzare nuove concezioni di macchina modulari per la tecnologia di azionamento, senza alcun quadro elettrico.

 


 
“Making repairs is no longer enough.”

"Riparare non basta più."

L’assistenza tecnica per l’industria meccanica si trova di fronte a grandi cambiamenti, che richiederanno nuove strutture, nuovi modelli aziendali e nuovo personale: questa l’opinione di Bernd Bienzeisler, dell’Innovation Network tedesco “Service-Plattform Maschine”.

 


 
Racing against earthquakes

Una corsa contro il terremoto

Nell’arco di un solo anno, a Messina è stato creato dal nulla un Centro ricerche sui terremoti. Gli ingegneri di Bosch Rexroth hanno progettato l’intero sistema e coordinato il progetto; l’azienda ha inoltre fornito tutti i componenti per il simulatore di terremoti.

 


 
Più pulito di così...!

Più pulito di così...!

Generalmente, le postazioni di pulizia con banco ad umido di JST non superano i nove metri di lunghezza; tuttavia, per un cliente d’oltremare l’azienda ha recentemente realizzato una linea da 42 metri di lunghezza, dotata di vari robot a portale.

 


 
Acqua per il deserto

Acqua per il deserto

In Iraq Bosch Rexroth sta ammodernando il complesso impianto idraulico di un’opera in acciaio. Una combinazione fra sistema di sbarramento, chiusa e ponte girevole protegge la vegetazione dall’acqua salmastra, consentendo nel contempo il trasporto delle merci all’interno del Paese.

 


 
Efficace per raccogliere barbabietole

Efficace per raccogliere barbabietole

La Tiger 5 è il modello Premium di Ropa nel settore delle raccoglitrici per barbabietole da zucchero. Questo colosso da 15 metri convince con la sua catena cinematica a trasmissione continua e, grazie all’idraulica, si mantiene stabile anche sui terreni in pendio.

 


 
Nuova forza per carichi roventi

Nuova forza per carichi roventi

A Tata Steel, il gigante del settore acciaio, Bosch Rexroth ha fornito quattro contenitori idraulici con l’intera tecnologia drive&control per le macchine di trasferimento coke. Tale soluzione non soltanto è stata concepita espressamente per i requisiti indiani, ma anche, per la prima volta, prodotta in loco.

 


 
Nove passaggi per l'azionamento adatto

Nove passaggi per l'azionamento più adatto

Nella progettazione degli azionamenti, sono indispensabili procedure ben strutturate, approfondite conoscenze delle formule e conoscenze tecniche d’insieme: soltanto in questo modo, macchina ed azionamento possono interagire alla perfezione.

 
 

 

Un nuovo livello di efficienza energetica: l’intero flusso del valore sott’occhio

Per le aziende del settore produttivo, una maggiore efficienza energetica è e resta una sfida cruciale per il successo, sotto il profilo tecnico e dell’economia d’esercizio. Attualmente, l’attenzione va espandendosi dalla singola macchina verso l’intero flusso del valore, per aprire nuove potenzialità in termini di efficienza.

 


 

Maggiore efficienza, grazie alla piena integrazione della tecnologia di azionamento

I progressi nell’incremento dell’efficienza energetica per applicazioni mobili e stazionarie sono tangibili e misurabili. In tale ottica, l’interazione fra innovative funzioni software ed azionamenti idraulici ed elettrici racchiude potenzialità molto elevate.

 


 

“L’efficienza energetica diverrà parte integrante dell’Industry 4.0.”

Intervista a professore Gunther Reinhart, Docente al Politecnico di Monaco di Baviera.

 


 
La famiglia per il core business

La famiglia per il core business

In qualunque modo Idaho Forest Group ruoti o volti i tronchi d’albero, con la famiglia Sytronix Rexroth il gestore della segheria migliora la produttività, risparmiando nel contempo energia.

 


 

Anche in condizioni estreme

Nei rulli compattatori di Hamm AG i movimenti sono affidati a componenti Rexroth - come i riduttori HYDROTRAC GFT della nuova serie 8000

 


 

Un successo lontano dalle coste

Da circa quarant’anni, Bosch Rexroth offre componenti idrau- lici per applicazioni offshore. Per consolidare ulteriormente il know-how in tale segmento, dal 1977 l’azienda è rappresen- tata da una filiale nei Paesi Bassi, dove un apposito team di specialisti è responsabile di molti grandi progetti.

 


 

"Dovete avere il coraggio di concedere qualche errore!”

In futuro, per avere successo, alle aziende non basterà più offrire prodotti nuovi e innovativi. La professoressa Karolin Frankenberger, dell’Università Svizzera di San Gallo, ci spiega la sua visione al riguardo.

 


 

Chiaro come il vetro

Per fresare il vetro con sicurezza e precisione, l’azienda Glassman Machinery, con sede a Pechino, utilizza un controllo CNC in grado di correggere dinamicamente l’utensile.

 


 

La perfetta confezionatrice di pane arabo grazie a IndraDrive Mi

La ditta Kangaroo Brands Inc. confeziona sette tipi diversi di sandwich, utilizzando confezioni in cartone di varie dimensioni. Per ottenere cambi di prodotti rapidi e rendimenti elevati, l’azienda impiega una confezionatrice con automazione Rexroth.

 


 

Azionamenti elettro-idraulici per la chiusa di Münster

La chiusa di Münster è un importante snodo per la navigazione europea. La sua struttura a due bacini fa risparmiare acqua ed energia.

 


 

Affidabilità per la stagione di raccolta grazie ai motori CBM

In Indonesia, sistemi idraulici di azionamento diretto Rexroth assicurano la produzione di un macinatoio per canna da zucchero – e, con essa, il lavoro di migliaia di agricoltori.

 


 

Con mano ferma verso il mare aperto

Dove occorra depositare in sicurezza sul fondale marino apparecchiature da svariate tonnellate di peso, anche con onde da diversi metri di altezza, occorre anche supporto tecnico. A tale scopo, SBM punta sulla compensazione attiva del moto ondoso Rexroth.

 


 

Interdisciplinari e pionieristici

Lettori di CD, fotocamere digitali, distributori elettronici di biglietti, cambi automatici: in molti casi, i sistemi meccatronici fanno ormai parte da tempo della nostra vita quotidiana. Ma che cosa è esattamente la meccatronica?

 
 

 

Trattare l’utente da re, differenziando con la User Experience

Nell’industria meccanica e nell’impiantistica, il modo in cui gli utenti percepiscono prodotti e costruttori nel loro insieme sta diventando un’importante caratteristica distintiva rispetto ad offerte tecnicamente paragonabili. Avrà successo chi riuscirà ad entusiasmare il cliente.

 

“Il benessere non si può prescrivere.”

Per realizzare prodotti adatti agli utenti, occorre innanzitutto la giusta attitudine, come ci spiega Marc Hassenzahl, docente di Experience Design all’Università Folkwang di Essen, in Germania.

 

 

Calcolare con il turbo

Grazie ad una soluzione CNC Rexroth, ABB Turbo Systems può produrre pale per turbocompressori in modo rapido e preciso.

 


 

A passeggio irrorando i campi

La nuova irroratrice Imperador di Stara è piacevole da guidare al pari di una vettura, anche su terreni difficili. Un livello di comfort assicurato dalla trasmissione idrostatica.

 
 

 
Cresciuti assieme

Cresciuti assieme

Motore elettrico e cilindro idraulico accompagnano l’industria meccanica da oltre 100 anni. Ieri come oggi, il criterio decisivo è l’applicazione e ora il meglio delle due tecnologie offre soluzioni per il futuro.

 


 

Interagire con i contenuti

Gestire macchine e processi senza computer né tastiera? Con la realtà aumentata (RA) tutto questo sarà possibile. Dr. Philipp Klimant, collaboratore del Politecnico di Chemnitz, ci spiega le potenzialità di questa tecnologia.

 


 

Per ottenere più velocemente un banco di prova personalizzato

Grazie ad Open Core Engineering, la ditta tedesca Kraus Automatisierungs-Technik GmbH programma più rapidamente banchi di prova su misura per i propri clienti, senza dover scrivere una sola riga di codice PLC.

 


 

Forare con efficienza su percorsi tortuosi

Nella ricerca di petrolio e gas, le forature direzionali in orizzontale sono molto in auge. Queste applicazioni, tuttavia, richiedono sistemi di perforazione molto potenti, compatti e affidabili. La ditta canadese Warrior offre allo scopo sistemi idraulici per torri di perforazione.

 


 

Una snella affettatrice

La nuova Slicer di VC999 affetta formaggio e salsicce con precisione al grammo, risparmiando inoltre molto spazio: con la tecnologia di azionamento Rexroth, il quadro elettrico si è infatti ridotto drasticamente.

 


 

Per rispondere alle esigenze di risparmio

Per la sua avanzatissima serie di sistemi di pompe ad alta pressione per taglio a getto d’acqua, Projet System punta già da tempo sull’idraulica Rexroth. E per una versione ancora più silenziosa e parca nei consumi, è bastato un solo nuovo componente.

 


 

Una soluzione veloce per i sedili

Bosch Rexroth India ha equipaggiato in tempi brevissimi Johnson Controls (fornitore dell’industria automobilistica) con un sistema di trasferimento per il montaggio dei sedili, ricevendo perfino un premio.

 


 

Un cuore per le escavatrici

Con la piattaforma di blocchi di controllo RS, le escavatrici compatte si appassionano al risparmio energetico e alla precisione.

 


 
 
 


 

Seguire i mercati con coerenza

Ecco come Bosch Rexroth promuove l’internazionalizzazione dell’area R&D.

 


 

„Non si tratta di internazionalizzare di più, ma meglio!”

Complexity Management, trasferimento di know-how e standardizzazione: Il professore Hagen Lindstädt menziona i fattori decisivi per il successo del Local Engineering.

 


 

Tempi di cambiamento

Cambiamenti continui e costante incremento delle prestazioni: questi i due elementi che, negli ultimi 60 anni, hanno contraddistinto lo sviluppo dei prodotti per tecnica lineare. Agli Prima si puntava soprattutto sul ridurre al minimo la forza di attrito; oggi, invece, questi prodotti vengono impiegati in applicazioni ad alta precisione e dai carichi elevati.

 


 

„Io vedo nei futuri.”

Nessuno sa cosa accadrà domani. Le aziende, tuttavia, devono pianificare il futuro, in modo da adottare le giuste scelte strategiche. Nel suo lavoro, il professore Karl Rose sviluppa scenari che aiutano a valutare le opportunità dei prodotti e servizi di domani.

 
 

 

Un’idea “fuori orario”

Per offrire maggior sicurezza ai clienti che operano nel settore delle centrali termoelettriche un team Bosch Rexroth ha sviluppato un sistema oleodinamico di sicurezza in grado di eseguire una propria autodiagnosi continua, senza dover interrompere la produzione di energia elettrica. Il Project Manager Dirk Bracht ci racconta l’inconsueta genesi del sistema di sicurezza brevettato STSS “Self Testing Safety System”.

 


 

Per avanzare con semplicità

La nuova trasmissione 2+1, sviluppato da Rexroth, rende il nuovo sollevatore telescopico di Dieci molto più che un semplice mezzo di lavoro con consumi ridotti, i sui plus lo hanno persino aiutato a valicare le Alpi.

 
 

 

Una saldatura impeccabile

Un abitacolo stabile, con punti di saldatura perfetti, ha consentito alla Qoros 3 di superare a pieni voti il crash test, anche grazie a controlli Rexroth.

 


 

Sollevamento pesi in 10 fasi

Nella costruzione di un ponte mobile, il know-how Bosch Rexroth riduce i costi di engineering, garantendo una sicurezza ottimale.

 


 

Parsimonia e precisione, come da tradizione sveva

Grazie alle guide a rulli su rotaia ad alta precisione Rexroth, i centri di lavoro operano ancora più rapidamente e con grande precisione, anche quando le forze in gioco sono enormi.

 


 

Avanti con l’acqua!

I componenti idraulici Rexroth garantiscono maggiore sicurezza a bordo delle piattaforme petrolifere, approvvigionando d’acqua in pochi secondi i sistemi di spegnimento in caso d’incendio.

 


 

Connettori davvero “cool”

Gli amplificatori a connettore Rexroth in modulazione ad ampiezza d’impulso offrono numerosi vantaggi: riducono sensibilmente la temperatura delle valvole di commutazione, risparmiano molta energia elettrica e sono semplici da montare. Tutto ciò è utile in molti settori, come dimostra l’esempio di una linea di segatrici.

 
 

 

Time to Market: come il software ci rende più veloci

Engineering, simulazione e integrazione sono una potente risposta alla domanda verso cicli di vita dei prodotti sempre più brevi e lotti di dimensioni sempre minori.

 


 

Ovunque nel mondo

Oltre cento anni fa, i prodotti Rexroth iniziarono il loro cammino per le strade del mondo. Circa cinquant’anni fa seguì l’azienda con proprie filiali; da dieci anni, Bosch Rexroth è rappresentata anche da propri prodotti locali.

 


 

„Rendete pubblici i vostri processi di sviluppo!”

Secondo Jerry Michalski, le relazioni con i clienti in ambito B2B si basano su concetti superati, frutto di un mondo aziendale ormai da “rottamare”. Per il necessario processo di innovazione, il consulente aziendale indipendente punta quindi sui positivi effetti di un trasparente rapporto con il cliente.

 
 

 

Tutto sotto controllo grazie ad un’app

Ormai, nel tempo libero, comandare apparecchi mobili con gesti e movimenti è uno standard consolidato. Ora, con l’aiuto di Bosch Rexroth, l’azienda tedesca Glaub Automation & Engineering GmbH è diventata fra le prime in assoluto ad utilizzare questo principio anche nella produzione.

 


 

Un concentrato di potenza

Una soluzione di sistema Bosch Rexroth rende altamente efficiente la caricatrice gommata di un costruttore cinese.

 


 

Un risparmiatore di carburante in alto mare

Con il Turbo Hydraulic System del costruttore navale giapponese MES, le navi da carico sfruttano l’energia dei loro gas di scarico, consentendo di ridurre i consumi mondiali del trasporto marittimo.

 


 

Per tutta la vita ... di un carrello elevatore

Nei carrelli elevatori per impieghi gravosi, il costruttore Jungheinrich utilizza già da anni trasmissioni idrostatiche. Daniel Rösch, Product Manager di Jungheinrich Moosburg GmbH, ci parla dei vantaggi, delle sfide e dei futuri sviluppi della serie 4s.

 


 

La gamma completa per la stampa dedicata al packaging

Nella stampa di imballaggi, i requisiti cambiano continuamente. Il costruttore italiano di macchine da stampa flessografica Expert s.r.l. risponde a tutto ciò con filosofie altamente adattabili.

 


 

Ripensato ex novo

Il trasporto sospeso di elementi di carrozzerie mediante il sistema a catena VarioFlow fa risparmiare spazio e semplifica la movimentazione. Bosch Rexroth ha sviluppato espressamente per una Casa automobilistica una soluzione innovativa, che rende il metodo praticabile anche per i sottocieli.

 
 

 

Efficienza energetica: le industrie meccaniche fra esigenze dei clienti e pressione sui costi

Per le industrie meccaniche, macchine e impianti ad alta efficienza energetica sono un esercizio di equilibrismo fra esigenze dei clienti, costi e leggi.

 


 

Sul banco di prova

La qualità è da sempre un criterio decisivo per Bosch Rexroth. Ciò che nel tempo è mutato sono le metodologie di collaudo, sempre più raffinate.

 


 

Generation Management: come far remare insieme giovani e meno giovani

Il tema è sentito da tutte le aziende del mondo: quando generazioni diverse collaborano in squadra, si incontrano aspirazioni, esigenze e scale di valori differenti. In futuro, soltanto chi conosce e sa governare tali differenze sarà in vantaggio rispetto alla concorrenza e sarà interessante per le maestranze, come ci spiega Prof. Dr. Martin Klaffke.

 


 
 

 

In lingua indiana per sistemi avanzati

Nell'introdurre la regolazione elettroidraulica per gruppi di sollevamento EHC-8 per trattori nel mercato indiano, in un primo momento gli ingegneri non avevano fatto i conti con le estreme condizioni ambientali della zona. I Project Manager Raman Sheshadri e Uwe Falkenhain ci raccontano come l'adattamento sia stato un grande successo.

 


 

Un gelido record mondiale

Rapida nei cicli e rapidamente sul mercato: la Ditta Weyhmüller Verpackungstechnik GmbH, supportata nell'engineering da Bosch Rexroth, ha sviluppato la più veloce confezionatrice per gelati al mondo.

 


 

Onde a portata di tasto

I maggiori laboratori oceanici al mondo simulano onde come in alto mare. Per rendere le navi da estrazione e gli impianti off-shore idonei al servizio in mare.

 


 

Assi all'unisono

Nella lavorazione completa di raccorderie su macchine rotative con controllo CNC Rexroth, Seppelfricke ha ridotto il tempo ciclo fino all'84%.

 


 

A tutto tondo

Un nuovo distributore idraulico realizzato da Woodings alimenta tonnellate di materie prime in un altoforno, rapidamente e con precisione millimetrica.

 


 

Un'idea elettrizzitante!

Utilizzando scintille e precisi motori lineari Rexroth, la Ditta Kleinknecht, specializzata in macchine utensili, testurizza rulli che irruvidiscono lamiere, per consentirne una verniciatura più conveniente ed ecologica.

 


 

Un abito su mensura

Per le sue macchine CNC su misura per la lavorazione del legno, Masterwood si affida a componenti di precisione Rexroth.