Vedligeholdelse og reparation af hydrauliske pumpestationer og komponenter stiller alt for ofte teknikerne over for store udfordringer. Bestilte reservedele, ofte tætningsringe og pakninger, kommer i umærkede poser, og så skal teknikeren kæmpe sig igennem manualerne, indtil den rigtige findes. Hos Rexroth gør vi det anderledes: Hydraulikspecialisten har nemlig i stedet sammensat over 15.000 færdige reservedelssæt med alle de nødvendige installationsdokumenter. Derudover gør Rexroths eShop på internettet det meget nemmere at finde og bestille de rigtige reservedele. Resultatet: 50 procent tidsbesparelse på interne reparationer, generelt lavere omkostninger og længere driftslevetid.
Det kan ikke altid betale sig at ringe til maskinproducentens eller hydraulikleverandørens service om det mindste problem. Mange brugere udfører selv mindre reparationer og regelmæssig vedligeholdelse, selvom producenterne ofte ikke gør det let for dem. Det begynder allerede med den tidskrævende søgning efter de rigtige og nødvendige reservedele til reparationen, derefter papirarbejdet for til sidst at bladre igennem manualer.
Rexroth har gjort denne proces betydeligt enklere og bidrager dermed til at reducere livscyklusomkostningerne for de hydrauliske systemer endnu mere. Mere end 15.000 reservedelssæt dækker næsten alle de Rexroth-komponenter og systemer, der stadig kører. Sættene spænder fra standardventiler, proportionalventiler, hydraulikpumper, hydrauliske akkumulatorer, pumpestationer og systemer, blokke og sammenkoblede systemer, kompakt hydraulik, cylindre og specialcylindre. Billige reservedele eller reservedele til udskiftning i samme arbejdsgang sættes logisk sammen i én pakke. Eksempelvis består et reservedelssæt til pumper af alle sliddele, der skal udskiftes, når pumpen fjernes: pakningssæt, rotor og fordelerskive. Reservedelene er tilpasset den respektive pumpekonstruktion. Alle reservedelssæt indeholder en stykliste og en tydelig, eksploderet tegning til at installere efter.
Cirka 98 procent af reservedelssættene består af pakningssæt. Tætningsringene, der bruges hos Rexroth, er underlagt strenge kriterier med hensyn til materiale, producent og kvalitet, da disse er afgørende for hydrauliksystemers tæthed, ydeevne og levetid. Dette starter med, at en tætningsring skal have de rigtige mål til det sted, hvor den skal sidde. Hvis vi ikke havde de rigtige designværktøjer, ville det være vanskeligt for brugeren at finde en brugbar løsning. Navnlig de Rexroth-specifikke R-tætningsringe kan – sammenlignet med de noget enklere O-ringe – ikke designes med eksternt tilgængelige onlineværktøjer.
Der kan også nemt forekomme fejl i materialet. Fællesbetegnelse NBR siger f.eks. ikke meget om den nøjagtige sammensætning og dermed om den mekaniske, termiske og kemiske bestandighed. De mange producenter af tætningsringe og pakninger, der er på markedet, bruger hundredvis af såkaldte sammensætninger, hvor forskellene kun kan fastslås ved omfattende tests, og hvis levetid i et hydraulisk system varierer enormt.
Sættene med tætningsringe og pakninger indeholder derfor de originale tætningsringe og pakninger, der benyttes i Rexroths hydrauliske komponenter, dvs. også de korrekte materialer i original udstyrskvalitet, der er optimalt tilpasset den enkelte installation.
De komplette sæt med tætningsringe og pakninger fra Bosch Rexroth indeholder altid de nødvendige pakringe til vedligeholdelse. Et ensartet emballagesystem med standardkartoner beskytter reservedelene mod negative påvirkninger fra omgivelserne og gør det nemmere for brugeren at opbevare dem. Tætningsringene og pakningerne svejses enkeltvis på holdere og beskyttes mod ilt, lys og UV-stråling. Det sikrer dem mod deformering, hærdning, ældning, korrosion og vejrpåvirkning, selv ved lang tids opbevaring, hvilket navnlig er vigtigt for følsomme og højeffektive tætningsringe og pakninger Dette giver brugerne mulighed for at udnytte tætningsringenes og pakningernes fulde driftstid i systemet.
Næsten alle reservedelssæt indeholder en stykliste og en eksploderet tegning. Dette betyder en virkelig forenkling af arbejdet, især ved ældre maskiner og systemer, hvor den skriftlige dokumentation ofte ikke længere er tilgængelig eller er ufuldstændig. Beskrivelsen reducerer den tid, der gennemsnitligt kræves ved reparation af en pumpe, til demontering, rengøring af gamle tætningsringe og pakninger for at finde den rigtige og samling, for eksempel fra godt to timer til mindre end én time. Disse reparationstider er målt ved observationer i praksis, hvor arbejdet blev udført af kvalificerede teknikere. Ud over den markant reducerede arbejdstid forebygger de klare reparationsanvisninger fejl under samlingen og øger dermed også den driftmæssige pålidelighed betragteligt. Effekten heraf øges betydeligt, jo mere kompleks en reparation måtte være.
Og en anden fordel: Omkostningerne ved tætningssættene er minimale i forhold til de samlede omkostninger af udskiftningen inklusive afmontering og genmontering af komponenten.
Den, der ønsker at spare omkostninger på den korte bane – ved at bruge uoriginale reservedele – betaler ekstra i det lange løb. For at reducere de samlede ejeromkostninger bør komponenter repareres af fagfolk for at opnå den længst mulige driftstid. Fordi kun med dokumenterede producentspecifikationer er det muligt at garantere de oprindelige ydelsesdata og dermed funktion, produktivitet og effektivitet.
Link til eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts