Im Jahr 2023 haben wir berichtet, wie die Hydraulik von Bosch Rexroth durch Großprojekte zum Schutz von Kuala Lumpur beiträgt – mit einem System, das im Herzen der Stadt sowohl Überschwemmungen als auch Verkehrsstaus reduziert. Dieser Bericht beleuchtete das Gesamtbild der urbanen Resilienz.
Heute werfen wir einen genaueren Blick auf ein neueres Projekt, das dieses Engagement auf sehr spezifische Weise mit Leben füllt. Versteckt unter einer der belebtesten städtischen Verbindungsstraßen der Stadt liegt ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das die Infrastruktur schützt und den Alltag am Laufen hält.
Städtische Verbindungsstraßen sind entscheidend, um Menschen und Infrastruktur miteinander zu vernetzen. Sie liegen jedoch auch unterhalb des Straßenniveaus, wo das Hochwasserrisiko am größten ist. Der Schutz dieser Zugangspunkte erfordert ein System, das sowohl robust als auch zuverlässig ist.
Die Lösung? Ein abgedichteter Betonblock, angetrieben von Bosch Rexroth Hydraulik. Bei sicheren Bedingungen wird der Block abgesenkt, um den Zugang zu ermöglichen. Bei steigender Hochwassergefahr wird er wieder angehoben und bildet eine wasserdichte Versiegelung zum Schutz der Verbindungsstraße.
Für dieses Projekt setzte Kenann Engineering, der Partner für die Systemintegration, auf Zylinder und Hydraulikaggregate von Bosch Rexroth, um den Betonblock anzutreiben.
„Wenn Ihr Tor das Hochwasserrisiko abwehren muss, ist ein Ausfall keine Option. Deshalb haben wir uns für Bosch Rexroth entschieden. Ihre Zylinder sind für anspruchsvolle Lasten und raue Bedingungen ausgelegt, und was am wichtigsten ist: Sie geben uns die Gewissheit, dass das System jederzeit einwandfrei funktioniert,“ so Kennetz Toon, Geschäftsführer von Kenann Engineering.
Die Installation des Systems erforderte eine sorgfältige Koordination. Mithilfe spezieller Hebezeuge positionierte und richtete das Team von Kenann die Rexroth-Zylinder unter dem Betonblock aus. Jeder Montagewinkel, jeder Schlauchverbindung und jedes Detail des Aggregats wurde überprüft, bevor das System in Betrieb genommen wurde.
Kenann Engineering hob hervor, welchen Unterschied Bosch Rexroth machte: „Es ist nicht nur die deutsche Ingenieurskunst, der wir vertrauen – es ist auch der lokale Support, der damit einhergeht. Diese Kombination gibt uns bei einem so anspruchsvollen Projekt die nötige Sicherheit.“
Obwohl sie unsichtbar im Untergrund verbaut ist, spielt die Hydraulik von Bosch Rexroth eine entscheidende Rolle beim Schutz der städtischen Infrastruktur. Der versiegelte Betonblock mag von den Passanten darüber nie bemerkt werden, doch er hält jeden Tag Wache – wehrt Hochwasserrisiken ab, schützt die Gemeinschaft und sichert den Fortschritt.
Wie Kenann Engineering es formulierte: „Was darunter liegt, hält den Rest aufrecht.“
Erfahren Sie in unserem neuen Video, wie Bosch Rexroth Malaysia und Kenann Engineering dieses Projekt gemeinsam realisiert haben:
Zusammen mit unseren Partnern treibt Bosch Rexroth auch weiterhin die Systeme an, die Städte schützen und sie auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten.