1. Home
  2. Blog
  3. Eco Log setzt als weltweit erstes Unternehmen Bosch Rexroths neue Ventilplattform ein
Harvester 688G von Eco Log im Wald bei der Bearbeitung von Baumstämmen
Harvester 688G von Eco Log im Wald bei der Bearbeitung von Baumstämmen
Lösungen für mobile Maschinen

Eco Log setzt als weltweit erstes Unternehmen Bosch Rexroths neue Ventilplattform ein: RM Global

Mit dem neuen Harvester 688G ist Eco Log der erste Maschinenhersteller, der die wegweisende Ventilplattform RM Global von Bosch Rexroth bis in den Feldeinsatz bringt. Das Ergebnis ist ein neues Niveau an Präzision, Effizienz und eine vertiefte technologische Zusammenarbeit.

Premiummaschinen für die Forstwirtschaft der Zukunft

Eco Log entwickelt und fertigt hochleistungsfähige Harvester und Forwarder für eine nachhaltige, effiziente Forstwirtschaft. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in Skogsjan und Caterpillar und hat seinen Sitz in Söderhamn – in derselben Fabrik, in der seit 1965 Forstmaschinen hergestellt werden. Die Marke Eco Log wurde 2004 etabliert und hat sich seitdem zu einem anerkannten Akteur mit globaler Präsenz entwickelt. Das Unternehmen verfügt über starke Märkte in Skandinavien und Mitteleuropa und ist heute auch in Kanada, den USA und Südamerika mit wachsenden Marktanteilen vertreten.

Heute sind sie bekannt für ihr breites Angebot an Harvestern, Forwardern, Optionen und Zubehör – die sich allesamt durch Stärke, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz auszeichnen. Mit einem starken Entwicklungsteam und dem Fokus auf Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollem Gelände ist Eco Log ein Akteur, der gerne eng mit seinen Lieferanten zusammenarbeitet, um Maschinen im Premiumsegment zu schaffen. „Der Wald ist eine wichtige Ressource, die uns alle betrifft, und unser Fokus liegt darauf, eine zuverlässige und effiziente Forstmaschine zu entwickeln, die unseren Unternehmern die richtigen Voraussetzungen für sowohl Rentabilität als auch eine langfristig nachhaltige Forstwirtschaft bietet“, sagt Emil Forsblom, Entwicklungsleiter bei Eco Log.

Eine bewährte Zusammenarbeit, die über die Zeit gewachsen ist

Die Zusammenarbeit zwischen Eco Log und Bosch Rexroth besteht seit vielen Jahren. Rexroth ist seit langem ein wichtiger Systempartner und liefert unter anderem Pumpen, Hydraulikmotoren, Steuerungssysteme und Sensoren. Bei der Entwicklung des neuen Harvesters wurde die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben.

„Wir hatten schon immer Vertrauen in Rexroth, aber bei diesem Projekt haben wir wirklich als Team zusammengearbeitet“, sagt Emil. „Es geht nicht nur um Komponenten, sondern um Verfügbarkeit, technisches Verständnis und Engagement. Wir haben direkten Kontakt zu den Konstrukteuren in Deutschland bekommen, und das hat wirklich einen Unterschied gemacht.“

Emil Forsblom, Entwicklungsleiter bei Eco Log.

Emil Forsblom, Entwicklungsleiter bei Eco Log (Bildquelle: Eco Log).

Neues modulares Ventil mit Präzision und Energieeffizienz

Als die Entwicklungsarbeit am neuen Harvester 688G von Eco Log begann, war die Ventilplattform ein wichtiger Teil. Die Wahl fiel auf RM Global von Bosch Rexroth – eine völlig neue Generation modularer Load-Sensing-Ventile (LS), die hohe Präzision, Flexibilität und Energieeffizienz vereinen. Der 688G ist die weltweit erste Maschine, die mit dem neuen Ventil ausgestattet ist, und hat Als die Entwicklungsarbeit am neuen Harvester 688G von Eco Log begann, war die Ventilplattform ein wichtiger Teil. Die Wahl fiel auf RM Global von Bosch Rexroth – eine völlig neue Generation modularer Load-Sensing-Ventile (LS), die hohe Präzision, Flexibilität und Energieeffizienz vereinen. Der 688G ist die weltweit erste Maschine, die mit dem neuen Ventil ausgestattet ist, und hat Ergebnisse geliefert, die die Erwartungen übertroffen haben – mit verbesserter Kransteuerung, reduzierter Leckage, leiserem Betrieb und einem sanfteren Fahrgefühl – ohne Kompromisse bei extremen Temperaturen.

RM Global besteht aus den modularen Ventilen RM10 und RM15, die durch ein einheitliches Flanschdesign kombiniert werden. Dies erleichtert die Anpassung des Ventils an unterschiedliche Maschinenanforderungen – ohne den Einbauraum oder die Kosten zu erhöhen. Die neue Ventilgeneration verfügt über strömungsoptimierte Kanäle und unterstützt einen Arbeitsdruck von bis zu 420 bar. Das bedeutet, dass die Dimensionen anderer Komponenten reduziert werden können – was Gewicht, Energie und Geld spart.

Eco Log 688G Harvester mit Kran und Greifer im Abendlicht

Hochleistungsfähige Forstmaschine Eco Log 688G, ein Ergebnis enger Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth für zukunftsweisende Hydrauliklösungen (Bildquelle: Eco Log).

Für Emil und das Team von Eco Log war gerade die enge technische Zusammenarbeit entscheidend. Bosch Rexroth war den ganzen Weg dabei – von den ersten Überlegungen über die gesamte Projektphase bis hin zu einem getesteten und fertigen Produkt. „Der direkte Kontakt zu den Konstrukteuren und Technikern hinter dem Produkt – nicht nur zur Vertriebsseite – hat es uns ermöglicht, effizient zu arbeiten und auf dem Weg die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagt Emil. Die Einführung einer neuen Technologieplattform ist eine Herausforderung, aber in diesem Fall ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn Produktentwicklung in Partnerschaft erfolgt.

Vom Test zum Ergebnis – in enger Zusammenarbeit

Eco Log begann im Frühjahr 2024 mit den Tests von RM Global, und das Team von Bosch Rexroth aus Schweden und Deutschland war vor Ort. Während der Testphase konzentrierte man sich unter anderem auf Präzision, Nachspeisung und die Integration in die kompakten Maschinenkonstruktionen von Eco Log. „Vor Ort war von unserer Seite nur sehr wenig Arbeit erforderlich – dank unserer gründlichen Vorarbeit“, sagt Emil. „Wir hatten viel Zeit in Vorstudien investiert, unsere Bedürfnisse definiert und mögliche Maßnahmen vorbereitet, falls etwas nicht funktionieren sollte. Die Maschine wurde aufgebaut, Bosch installierte die Sensoren, und dann konnten wir direkt mit den Messungen beginnen. Zudem macht der direkte Kontakt zu den Konstrukteuren aus dem Werk einen enormen Unterschied. Es geht nicht nur um Technik – es schafft ein gemeinsames Engagement und eine echte Zusammenarbeit.“

Ein aufgerüstetes Hydrauliksystem

Neben dem neuen Ventil RM Global ist der 688G von Eco Log mit einem komplett aufgerüsteten Hydrauliksystem ausgestattet, bei dem Bosch Rexroth als Systemlieferant eine zentrale Rolle spielte. Das neue System umfasst Motoren, Pumpen, Ventile und Elektronik – alles sorgfältig integriert, um eine leistungsstarke, effiziente und zuverlässige Maschinenplattform zu schaffen. „Wir haben eine sehr positive Resonanz erhalten. Der neue Harvester baut auf etwas auf, das bereits beliebt war, aber jetzt mit noch besserer Leistung“, erzählt Emil.

Eco Log 688G Harvester fällt einen Baum im dichten Wald

Der Eco Log 688G Harvester in seinem natürlichen Arbeitsumfeld, zeigt die Leistungsfähigkeit und Robustheit im Einsatz für die nachhaltige Holzernte (Bildquelle: Eco Log).

Serienstart 2026

Der neue Harvester wird im September 2025 eingeführt und auf einer Demotour durch Europa vorgestellt. Das Interesse des Marktes ist bereits groß, und die Maschine wird voraussichtlich 2026 in Serienproduktion gehen. Emil blickt positiv in die Zukunft, sowohl für die Maschine als auch für die Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth.

Klicken Sie auf das obige Bild und sehen Sie den neuen Harvester von Eco Log (Quelle: Eco Log).

„Wir sind sehr zufrieden. Als mittelständisches Unternehmen ist es für uns wichtig, starke Kooperationen mit engagierten Lieferanten aufzubauen. In der modernen Entwicklungsarbeit, in der die technologische Entwicklung rasant voranschreitet, ist es entscheidend, mit kompetenten Partnern zusammenzuarbeiten – sowohl um ein hohes Innovationsniveau zu halten als auch um eine gute Kosteneffizienz zu erreichen. Für uns bedeutet Entwicklung auch Risikomanagement – die richtigen Produkte und die richtigen Partnerschaften zu wählen. Man muss auf sichere Karten setzen. Bosch Rexroth hat sowohl die Technologie als auch das persönliche Engagement. Das macht den ganzen Unterschied. Es sollte sich natürlich und einfach anfühlen, einfach zum Telefon zu greifen und sich gegenseitig anzurufen“, schließt Emil.

Warum Eco Log RM Global für seinen neuen Harvester wählte

Technische Leistung, die hohe Anforderungen erfüllte

RM Global zeigte bei den Tests, dass es die hohe Präzision, Kontrolle und Feinfühligkeit liefert, die für die Kransteuerung von Eco Log erforderlich ist. Das Ventil wurde als sehr feinfühlig, dicht und leise wahrgenommen – wichtige Eigenschaften bei einem Harvester, der unter harten Bedingungen und langen Arbeitsschichten eingesetzt wird.

Flexible Integration ohne Kompromisse

Die modulare Konstruktion und das einheitliche Flanschdesign erleichterten die Integration von RM Global in das kompakte Layout der Maschine. Eco Log hatte zudem die Möglichkeit, während des Projekts Wünsche zu äußern, die Bosch Rexroth in die Entwicklungsarbeit von RM Global einfließen lassen konnte.

Enge technische Zusammenarbeit auf dem gesamten Weg

Eco Log hebt die direkte Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam von Rexroth – sowohl in Schweden als auch in Deutschland – als entscheidenden Erfolgsfaktor hervor. Die gemeinsame Testphase und die Möglichkeit, Details der Systemlösung zu beeinflussen, machten Bosch Rexroth zu mehr als nur einem Lieferanten – zu einem echten Entwicklungspartner.

Autor: Emil Forsblom

Position: Entwicklungsleiter bei Eco Log

Telefon: +46(0)270-42 95 00
Eco Log

Schon auf LinkedIn vernetzt?
Emil Forsblom
Bosch Rexroth AG

Emil Forsblom, Entwicklungsleiter bei Eco Log.