Suchen in myRexroth

Wie gebe ich Suchbegriffe ein?

 

Suchbegriffe können einfach getrennt durch Leerzeichen eingegeben werden. Wenn Sie mehrere Begriffe eingeben, werden diese mit „Oder“ verknüpft. Das bedeutet: Sie geben zum Beispiel Preisliste und Service ein, dann findet myRexroth alle Informationen, die den Begriff „Preisliste“ oder den Begriff „Service“ enthalten. Wenn Sie die Anzahl der Suchergebnisse durch Kombination von Eigenschaften verkürzen wollen, dann wählen Sie am besten die Filteroptionen (LINK) auf der linken Seite. Sie können auch Anführungszeichen nutzen, um nach einem exakten Wortlaut bestehend aus mehreren Worten zu suchen, beispielsweise „Hannovermesse 2017“.

Wie finde ich Medien?

 

In myRexroth finden Sie verschiedene Medientypen, wie Preislisten, Lieferzeiten, Sales Packages, Broschüren, Newsletter oder Datenblätter. Wir haben daher für Medien eine eigene Filtergruppe eingerichtet, die es Ihnen erlaubt bestimmte Medientypen auszuwählen. Sie finden diese auf der linken Seite unter der Überschrift „Medientypen“. Wählen Sie einen der vorgegebenen Typen aus, wird ihnen nur noch dieser Typ in den Suchergebnissen angezeigt. Weitere Funktionen der Filter finden Sie unter „Wie funktionieren die Filter“ (LINK) weiter unten.

Kann ich nach Produkten suchen?

 

Wenn Sie die genaue Bezeichnung eines Produkts bereits kennen ist diese der schnellste Weg alle Informationen dazu auf einen Blick zu finden. Geben Sie die genaue Produktbezeichnung wie zum Beispiel: „A7VK“ direkt in den Suchschlitz ein und bestätigen die Eingabe. Anschließend können Sie Medientypen wie „Sales Package“ oder „Newsletter“ als Filteroption nutzen um Ihr Suchergebnis zu verfeinern.
 Alternativ können Sie in der Suche den Filter „Produktgruppen“ auf der linken Seite benutzen, um wie im Katalog Schritt für Schritt zu den gewünschten Informationen geführt zu werden. In diesem Fall bedeutet das also Industriehydraulik > Pumpen > Axialkolbenpumpen.

Wie funktionieren die Filter in der Suche?

 

Die Filter auf der linken Seite ihrer Suchergebnisse in myRexroth sind dafür gedacht, Sie schnell zum gewünschten Suchergebnis zu führen. Die einzelnen Filterbegriffe sind in Filtergruppen eingeteilt. Die kleine Zahl neben dem jeweiligen Filterbegriff (Bild) zeigt dabei die Anzahl der Treffer an, die noch angezeigt werden sobald Sie diesen Begriff anwenden.

 

Nicht nur die Suchergebnisse werden angepasst. Sobald Sie einen Filter anwenden, werden sämtliche Filter aktualisiert, um nur die noch zutreffenden Filteroptionen und die zugehörigen Ergebnismengen anzuzeigen. Suchen Sie nach einem neuen Suchbegriff, so bleiben die bereits gewählten Filter erhalten.


Sie können auch Filter unterschiedlicher Kategorien miteinander kombinieren. Dabei schränken alle ausgewählten Begriffe und Optionen das Suchergebnis weiter ein. Begriffe und Optionen derselben Filtergruppe können Sie nicht miteinander kombinieren.


Viele Filter sind hierarchisch organisiert. Sie können darin wie in einer Ordnerstruktur immer tiefer und damit genauer einschränken, welche Informationen Sie angezeigt bekommen wollen. Dabei wird immer der zuletzt gewählte Begriff in der jeweiligen Filtergruppe angezeigt.

 

Welche Filter sind aktiv, welche nicht?

 

Haben Sie einen Filter ausgewählt, wird er direkt über der Filterleiste auf der linken Seite auf dunkelblauem Grund angezeigt (Bild).  Die von Ihnen gewählte Option ist außerdem in der Filterleiste selbst fett als aktiv markiert (Bild).

  

Wie kann ich Filter entfernen?

 

Sie können jeden einzelnen Filterbegriff einfach durch Klick auf das „X“ daneben wieder entfernen. Das Suchergebnis wird dann automatisch angepasst. Alle weiteren Filter, die gegebenenfalls ausgewählt waren, sind noch wirksam.
Wenn Sie mehrere Filter ausgewählt haben und diese auf einmal entfernen, klicken Sie bitte auf die Option „Alle entfernen“ direkt unterhalb aller ausgewählten Filter (Bild). Das Suchergebnis wird automatisch aktualisiert.

Was kann ich mit der Aktionsleiste tun?

 

Die „Aktionsleiste“ führt mehrere Funktionen zusammen. Zum einen ist es möglich Suchergebnisse in unterschiedlicher Weise zu sortieren, um schneller an die gewünschte Information zu gelangen. Zum anderen können Sie mit dieser gleich mehrere Informationen auf einmal herunterladen ohne zuerst auf die Detailebene zu navigieren. Sie erhalten dann alle ausgewählten Dokumente in einem Zip-Archiv zusammengestellt zum Download.


Die Aktionsleiste verhält sich dynamisch. Das bedeutet, dass je nach Bereich verschiedene weitere Funktionen möglich sind, die im jeweiligen Kontext anwendbar sind.

Warum gibt es mehrere Suchfunktionen in der Website?

 

Der Bereich von myRexroth ist in den öffentlichen Webauftritt integriert. Sie können daher (nach Anmeldung mit Ihrem User) die globale übergreifende Suche (Bild 1) verwenden, um Inhalte der Website und in myRexroth zu finden.


Darüber hinaus bietet der Bereich myRexroth eine spezifische Suche (Bild 2) für geschützte Inhalte mit weiteren zielgerichteten Funktionen, die Ihnen in der täglichen Arbeit helfen sollen: So gibt es in der für myRexroth optimierten Suche zusätzliche Filtermöglichkeiten, eine direkte Vorschau von Dokumenten ohne diese herunterladen zu müssen, aber auch die Möglichkeit, Dokumente direkt aus der Suchergebnisliste herunterzuladen ohne die Detailansicht aufrufen zu müssen.