Argentina

Seleccione su ubicación

Argentina
 

Historia

Content


Del martillo de forja a proveedor de soluciones de alta tecnología: Bosch Rexroth, más de 200 años de historia

Bosch Rexroth AG es uno de los principales especialistas en tecnologías de accionamiento y control. Desarrollamos conceptos innovadores para fabricantes de maquinaria e instalaciones de todo el mundo. Con su larga historia y unos conocimientos del sector únicos, la empresa es sinónimo de soluciones a medida. A continuación presentamos un breve resumen de los más de 200 años de historia de Bosch Rexroth:


Historia 1795

Georg Ludwig Rexroth pone en marcha un martillo de forja accionado por agua y así comienza la historia de la empresa en Elsavatal, Spessart.


 
Historia 1850

Tras hacerse cargo de la fundición de hierro Stein’schen en Lohr, la empresa establece su sede en esta ciudad del valle del Meno.


Historia 1930

Rexroth desarrolla una fundición especial de gran calidad.


 
Historia 1952

Comienza la producción de componentes hidráulicos normalizados y sistemas hidráulicos.


Historia 1953

Primera bomba de engranajes para maquinaria móvil.


 
Historia 1959

Bombas de engranajes especiales y bloques de válvulas, primera construcción de bloque.


Historia 1960

Configuración de válvulas sin tubería utilizando montaje en placa base para nuevas aplicaciones hidráulicas en todos los sectores industriales.


 
Historia 1962

Desarrollo de un sistema de doble circuito para el control hidráulico de las excavadoras.


Historia 1964

Primera serie de unidades bombas de pistones radiales con tres pistones. Programa de máquinas de pistones axiales Hydro Gigant con tecnología modular.


 
Historia 1966

Después de adquirir Indramat GmbH el año anterior, Rexroth crea un departamento especial para controles y sistemas de regulación electrónicos.


Historia 1968

Desarrollo de unidades de pistones axiales de placa inclinada para maquinaria móvil. Participación de Mannesmann AG en Rexroth.


 
Historia 1972

Rexroth lanza al mercado la primera servoválvula hidráulica.


Historia 1974

Las válvulas proporcionales electrónicas combinan las ventajas de la hidráulica y la electricidad.


 
Historia 1975

Rexroth adquiere el 100% de Mannesmann AG.


Historia 1976

Mannesmann Rexroth adquiere Brueninghaus GmbH y, por tanto, su producción de bombas y motores de pistones axiales.


 
Historia 1979

Mannesmann Rexroth desarrolla el primer servomotor AC mundial sin mantenimiento que en adelante cambiaría la construcción de maquinaria.


Historia 1990

La empresa recibe encargos importantes de tecnología de escenarios como, por ejemplo, el festival de Bayreuth.


 
Historia 1993

Construcción de la instalación de pruebas de vibración hidráulica HYDRA para la Agencia Espacial Europea (ESA).


Historia 1994

La primera imprenta rotativa con una técnica de accionamiento sin eje revoluciona la fabricación de máquinas de imprenta.


 
Historia 1997

Equipamiento de la pala excavadora más grande del mundo. Se pone en funcionamiento el «Solitaire», el buque cablero más grande del mundo provisto de sistemas hidráulicos de Rexroth.


Historia 1999

Rexroth dota al «Megatopo» de componentes hidráulicos para el túnel del Elba.


 
Historia 2001

Fusión de Mannesmann Rexroth AG y Bosch Automationstechnik para formar Bosch Rexroth AG.


Historia 2005

Con IndraDrive Mi se lanza al mercado el primer servocontrolador con motor integrado, donde el motor y el controlador se integran en un único dispositivo.


 
Historia 2009

La combinación de una bomba hidráulica con un motor eléctrico regulado genera solo tanta fuerza hidráulica como sea necesaria. Los accionamientos de bomba con velocidad variable Sytronix reducen el consumo de energía hasta en un 80 por ciento.


Historia 2010

Las bombas de caudal variable trabajan con gran eficiencia energética porque proporcionan la energía a demanda. Por primera vez, la bomba de caudal variable de pistones axiales aporta estas ventajas también para pequeños tractores y accionamientos auxiliares en máquinas de trabajo móviles


 
Historia 2011

Mantiene los niveles legales de emisión de ruido sin encapsulado: la bomba de engranajes externos SILENCE PLUS es 15 db(A) más silenciosa que otras bombas similares


Historia 2011.1

El sistema de control IndraMotion MLC automatiza máquinas y sistemas. Combina movimiento, lógica y robótica con una apertura única al lenguaje de programación de alto nivel.


 
Historia 2011.2

Inicio de la fabricación de engranajes planetarios para su uso en la construcción de maquinaria pesada y de tamaño medio


Historia 2012

El asistente de tracción hidráulico HTA garantiza una mayor tracción para casi todo tipo de vehículos comerciales. Como un sistema de tracción a las cuatro ruedas a demanda, el HTA es aproximadamente 400 kgs más ligero que las soluciones mecánicas.


 
Historia 2012.1

El eje electrohidráulico consta de un accionamiento de bomba, un cilindro hidráulico y un circuito de fluido propio. Para la conexión son suficientes un cable de conducción eléctrica y un cable de comunicación.


Historia 2012.2

Como socio para proyectos grandes, Rexroth realiza soluciones de automatización a escala mundial, como para la primera estructura de cubierta adaptativa del mundo o el sistema hidráulico de alto rendimiento para la presa «La Yesca», en México.


 

Los accionamientos de transmisión variable hidromecánicos HVT combinan las ventajas de los accionamientos hidrostáticos y mecánicos. Permiten un posicionamiento sensible y preciso del vehículo, mientras que los engranajes hidromecánicos de progresión contínua reducen el consumo de combustible en el accionamiento mecánico hasta en un 20 por ciento.