En una instalación de Eurovast en Pescia (Italia), el transportador de cadena VarioFlow plus de Bosch Rexroth garantiza un flujo de materiales eficiente en la producción, reduce el mantenimiento y aumenta la fiabilidad.
Eurovast es una empresa líder en la producción de papel tisú. La empresa, que está presente en el mercado con las marcas Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo y By Fior di Carta Lifestyle, decidió colaborar con Bosch Rexroth para optimizar sus instalaciones de producción. El objetivo era implementar una solución altamente automatizada que permita una producción continua con tiempos de inactividad reducidos.
Fuente de la imagen: EuroVast SpA
Fuente de la imagen: EuroVast SpA
Saverio Capiferri, responsable de operaciones en Eurovast, explica que el proceso de producción se basa en una línea de automatización de extremo a extremo que es supervisada por los operarios sin intervención manual directa. La máquina se carga primero con un gran rollo de papel base. A continuación se desarrolla un proceso totalmente automático, que finaliza con la paletización de los productos finales.
La fiabilidad de las máquinas es esencial para una producción continua en funcionamiento las 24 horas del día. El proceso se divide en tres fases principales: el desenrollado de los rollos y la alimentación del embalaje primario y secundario.
Bosch Rexroth suministró una solución avanzada de flujo de materiales a la planta de producción de Pescia. El sistema de transporte de cadena modular VarioFlow plus permite transportar de forma eficiente los rollos de papel y las unidades de embalaje entre las distintas etapas de producción. Gracias a una solución de software especialmente desarrollada, el flujo de materiales puede adaptarse según sea necesario, lo que garantiza la máxima flexibilidad y la optimización de los procesos de trabajo.
Uno de los aspectos más innovadores del sistema de transporte es que puede adaptarse a procesos de producción complejos. De este modo, los rollos de papel pueden alimentarse a diferentes máquinas de envasado según sea necesario. El flujo de materiales entre las distintas fases de procesamiento está garantizado en todo momento.
Fuente de la imagen: EuroVast SpA
La solución de Rexroth en Eurovast ofrece muchas ventajas:
Según Simone Ghilarducci, director de proyectos de Eurovast, la decisión de utilizar el transportador de cadena VarioFlow plus demostró ser la mejor elección estratégica. Al reducir el desgaste y optimizar el número de tramos de transporte con accionamiento propio, se redujeron los costes operativos y se mejoró la eficiencia global.
La experiencia positiva con Bosch Rexroth ha animado a Eurovast a continuar esta colaboración en futuros proyectos.
«Nos gustaría seguir trabajando con Bosch en el ámbito de la automatización», afirma Capiferri.