Mujeres y dos hombres caminando en un ambiente de fábrica con un filtro rojo superpuesto
Los productos, las soluciones y las acciones de Hägglunds contribuyen a la sostenibilidad de las operaciones de los clientes en todo el mundo, lo que significa que nuestro trabajo continúa en el suyo. Al mismo tiempo, estamos trabajando para mejorar nuestro negocio y a nosotros mismos, un proceso con un impacto aún más amplio. Cada cambio positivo impulsa al siguiente.
Motor hidráulico rojo con el logotipo blanco de Hägglunds

Sostenibilidad a través del diseño

La sostenibilidad es un elemento importante en la creación y mejora de los sistemas de accionamientos Hägglunds. Desde el principio, nos esforzamos por alargar el ciclo de vida del producto. Esto significa tomar decisiones de diseño y materiales que garanticen la durabilidad al reducir el desgaste del componente y las tensiones internas. Además, diseñamos para facilitar el servicio, haciendo lo más simple posible el intercambio de componentes cuando sea necesario.

Esos intercambios permiten mejorar fácilmente nuestros sistemas de accionamiento modular, por ejemplo para aprovechar nuestra constante mejora de rendimiento. En las últimas décadas, hemos reducido la fricción interna y hemos hecho otros avances en el rendimiento de los motores Hägglunds. Trabajando para reducir la caída de presión y ajustar los canales hidráulicos dentro de cada nuevo motor, continuamos reduciendo la pérdida de energía, garantizando una mayor salida del sistema por la energía introducida.

Sin embargo, nuestros avances más visibles provienen del aumento de la densidad de potencia de nuestras soluciones. A medida que nuestros motores y unidades de accionamiento se encogen en relación con su salida, los clientes obtienen la potencia que necesitan con una huella más pequeña y aún menos peso en el eje. En las aplicaciones móviles, especialmente, esto puede significar máquinas más pequeñas, más ligeras y más eficientes energéticamente en su conjunto.

Motor Hägglunds hidráulico rojo en aplicación industrial

Sostenibilidad en funcionamiento

En funcionamiento, hay numerosas maneras en que los sistemas de accionamientos Hägglunds pueden contribuir a la sostenibilidad. Su fiabilidad es especialmente importante, ya que las paradas no planificadas en los procesos de los clientes pueden conducir al desperdicio de materiales o energía. Nuestros esfuerzos para reducir la fricción, el estrés y otros factores de desgaste prolongan no solo la vida útil del accionamiento, sino también el tiempo de actividad del cliente. Y a través de la conectividad del accionamiento, estamos proporcionando nuevas herramientas para detectar averías antes de que se conviertan en problemas.

De hecho, los accionamientos Hägglunds pueden proteger contra problemas en las máquinas en las que van montadas. Esta es una gran ventaja en las aplicaciones con “cargas de choque”, donde una masa pesada repentina o un obstáculo inesperadamente duro dan lugar a un pico de par repentino. Además de tener un bajo momento de inercia, nuestros accionamientos tienen una función de limitación de presión incorporada. El primero evita la amplificación de la tensión de par adicional, mientras que el segundo evita su transferencia a componentes de la máquina propensos al desgaste, como dientes y cuchillas.

Las características como la protección contra golpes permiten que los accionamientos Hägglunds tengan el tamaño exacto para la aplicación a la que sirven, sin márgenes adicionales para evitar roturas. Cuando no hay sobredimensionamiento, no hay pérdidas de rendimiento resultantes, lo que significa menos energía utilizada en funcionamiento.

Técnico masculino de pelo oscuro que realiza un servicio en un motor hidráulico

Sostenibilidad durante el servicio

Entre los principales factores que determinan su sostenibilidad se encuentran el funcionamiento y la duración del sistema de accionamientos de Hägglunds. Los accionamientos Hägglunds están diseñados para un funcionamiento prolongado y sin problemas, incluso en entornos hostiles. Pero la atención a lo largo del ciclo de vida sigue siendo importante, por lo que el servicio juega un papel clave.

Nuestro equipo de servicio global ayuda a mantener los sistemas de accionamientos en condiciones óptimas, no solo a través de recambios y mantenimiento, sino también a través del soporte de conocimientos y servicios más avanzados. Un buen ejemplo de esto último es Hägglunds CMp, que utiliza sensores dentro del sistema de accionamientos para proporcionar posibilidades de monitorización del estado y conocimientos profundos para mejorar el uso del accionamiento. Como base para el mantenimiento preventivo y la optimización, Hägglunds CMp puede aumentar la fiabilidad del accionamiento y potencialmente reducir factores como el desgaste o el consumo de energía.

Como los sistemas Hägglunds son modulares, su vida puede prolongarse fácilmente. Los componentes más antiguos se pueden reemplazar por otros nuevos y más eficientes, y nuestro equipo de servicio puede cambiar la escala de todo un sistema de accionamientos si las necesidades cambian en comparación con el dimensionamiento original. Esto garantiza la mayor vida útil posible del sistema, al tiempo que mantiene un alto nivel de utilización.

Encontrar más información

Descarga nuestro resumen de sostenibilidad