1. Home
  2. Blog
  3. Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle
Solutions pour les machines mobiles

Sécurité fonctionnelle : comment les OEM maîtrisent les exigences du règlement de l’Union européenne sur les machines, du Cyber Resilience Act (CRA) et de la loi sur l’intelligence artificielle

Diverses nouvelles réglementations et lois, telles que le règlement de l’Union européenne sur les machines, représentent des défis importants pour les fabricants d’engins hors route. Dans la deuxième partie de notre série d’articles intitulée « Sûreté, sécurité et IA pour les engins de travail mobiles », nous mettons en lumière les sujets les plus importants et les approches de solutions pour la sécurité fonctionnelle, ainsi que les exigences complémentaires en matière de sécurité et d’intelligence artificielle.

Le temps presse : le 20 janvier 2027, le nouveau règlement de l’Union européenne sur les machines 2023/1230/UE remplacera l’ancienne directive 2006/42/CE sur les machines, avec des implications majeures pour les engins de travail mobiles. Dans cet article, vous apprendrez quelles exigences du règlement sur les machines causent actuellement le plus de difficultés aux équipementiers d’origine (ci-après OEM), comment celles-ci sont liées à d’autres changements (par exemple, le CRA ou la loi sur l’IA) et comment vous pouvez relever les défis associés avec Bosch Rexroth.

Les cinq principales implications en matière de sécurité fonctionnelle pour les engins de travail mobiles :

1. Surveillance des systèmes de retenue
2. Surveillance des machines autonomes
3. Annexe II : liste des composants de sécurité
4. Chevauchements avec la loi sur la cyberrésilience (CRA)
5. Chevauchements avec la loi sur l’intelligence artificielle (loi sur l’IA)

Surveillance du système de retenue

1. Surveillance du système de retenue

Vous attachez votre ceinture et voilà, vous êtes en sécurité ? Malheureusement, l’utilisation de ceintures de sécurité dans les engins hors route n’est pas aussi évidente que dans les voitures particulières. Le règlement de l’Union européenne sur les machines a pour objectif d’accroître la sécurité du personnel d’exploitation et exige donc une surveillance obligatoire du système de retenue. Les fonctions correspondantes ont pour but de garantir que la ceinture de sécurité est réellement utilisée correctement dans les engins de terrassement et autres engins mobiles présentant un risque de basculement.

Approche de solution : les solutions logicielles d’application BODAS actuelles sont déjà prêtes pour le règlement sur les machines. Cela permet aux OEM de mettre en œuvre immédiatement les nouvelles exigences de surveillance des systèmes de retenue ou de les intégrer ultérieurement dans la solution de série au moyen d’une fonction partielle. Le contrôle du mécanisme de translation EDA et le système d’entraînement au sol adaptatif AGD incluent également déjà les fonctions nécessaires pour la protection contre les manipulations. Par exemple, un contrôle de plausibilité de l’interrupteur du siège garantit que le personnel d’exploitation ne peut déplacer l’engin de travail mobile qu’une fois qu’il a pris place dans la cabine et bouclé la ceinture de sécurité.

2. Surveillance des machines autonomes

Il est évident que les machines fonctionnant avec une autonomie, une connectivité et une assistance par IA accrues génèrent des risques que les concepts de sécurité antérieurs ne couvrent pas entièrement. Le règlement de l’Union européenne sur les machines et la loi sur l’IA exigent donc des mesures spéciales pour protéger les employés, les passants et les objets. Afin de clarifier les questions de responsabilité et de comprendre les dysfonctionnements, les processus décisionnels, les événements et les erreurs pertinents pour la sécurité doivent être consignés.

Approche de solution : à cet égard également, l’écosystème BODAS de Bosch Rexroth est prêt pour le règlement sur les machines. Les commandes et capteurs BODAS utilisés pour les fonctions d’assistance peuvent également être utilisés pour la surveillance des systèmes autonomes. Grâce à d’autres modules de la solution BODAS, les données collectées peuvent être transmises en toute sécurité par le biais de canaux de communication établis vers des systèmes de surveillance de niveau supérieur.

Surveillance des machines autonomes
Annexe II : liste des composants de sécurité

3. Annexe II : liste des composants de sécurité

À la suite du nouveau règlement sur les machines, tous les logiciels et systèmes assurant une fonction de sécurité doivent être considérés comme des composants de sécurité et documentés dans l’annexe II « Liste des composants de sécurité ». Si la fonction comprend également des approches basées sur l’apprentissage automatique, un organisme de certification externe (légalement : l’Organisme notifié, par exemple TÜV) doit être impliqué dans le processus de déclaration de conformité. Ce défi est d’autant plus grand qu’il n’existe pas encore de processus officiel ni de norme harmonisée.

Approche de solution : sur ce point également, les OEM peuvent compter sur Bosch Rexroth, car l’ensemble de l’écosystème BODAS sera prêt à l’emploi en temps voulu, y compris les outils de développement, les logiciels d’application et les unités de contrôle BODAS de la série RC. À partir de janvier 2027, Bosch Rexroth commercialisera tous les composants concernés par le règlement de l’Union européenne sur les machines en tant que composants de sécurité et remplira ainsi les obligations légales en matière de documentation.

4. La sûreté et la sécurité vont de pair

Dans les machines connectées, une cyberattaque peut désactiver ou affecter négativement une fonction de sécurité. Par conséquent, les deux univers auparavant distincts de la cybersécurité et de la sécurité fonctionnelle doivent désormais s’imbriquer harmonieusement. Les chevauchements des exigences respectives du règlement de l’Union européenne sur les machines revêtent une grande importance pour les OEM, d’autant plus que le sujet général de la sécurité sera également réglementé à titre obligatoire par le règlement sur la cyberrésilience (CRA) à partir de novembre 2027. Parmi les exigences les plus importantes figurent les mesures de protection contre les compromissions techniques et, par conséquent, la sécurisation des fonctions pertinentes pour la sécurité, ainsi que la collecte de preuves des modifications apportées aux logiciels et aux données.

Approche de solution : l’écosystème BODAS est déjà prêt en matière de sécurité. Par exemple, la série d’unités de contrôle RC40 est basée sur des principes et des technologies de sécurité établis dans l’environnement BOSCH Automotive. Grâce à un module de sécurité matériel (HSM) intégré, les OEM ont accès à des fonctions de sécurité prêtes à l’emploi, telles que le démarrage sécurisé, la journalisation sécurisée ou le chiffrement. Avec ses solutions matérielles et logicielles, l’écosystème BODAS couvre au total tous les aspects de la sécurité : de l’ingénierie de la sécurité et de la mise en œuvre à la surveillance. Le résultat : un délai de commercialisation plus court avec des coûts minimes, du développement et de la mise en œuvre à la maintenance dans la production de série.

La sûreté et la sécurité vont de pair
Sécurité fonctionnelle et intelligence artificielle

5. Sécurité fonctionnelle et intelligence artificielle

Si les OEM souhaitent utiliser des fonctions de sécurité avec l’intelligence artificielle, ils doivent se conformer non seulement au règlement de l’Union européenne sur les machines, mais aussi à la loi sur l’intelligence artificielle (loi sur l’IA), qui entrera en vigueur en août 2027. En effet, conformément au règlement (UE) 2024/1689 sur l’IA, certaines applications doivent être considérées comme des systèmes d’IA à haut risque si elles sont utilisées dans des fonctions de sécurité avec des algorithmes fondés sur l’IA ou mises sur le marché en tant que composant de sécurité au sens du règlement de l’Union européenne sur les machines. Dans ce cas, un double cadre juridique avec les exigences des deux règlements s’applique. Dans le domaine des engins mobiles, cela inclut notamment des solutions de protection contre les collisions avec détection des piétons par caméra.

Approche de solution : avec BODAS, les fabricants d’engins hors route sont également en bonne voie dès le début en matière d’intelligence artificielle. Toutes les solutions classées comme systèmes d’IA à haut risque devront se conformer en temps utile aux exigences conjointes du règlement de l’Union européenne sur les machines et de la loi sur l’IA à compter de la date d’entrée en vigueur de ces réglementations. L’unité de contrôle de robotique hors route ORC2 avec IA intégrée pour l’automatisation partielle et élevée des engins de travail mobiles en est un exemple actuel. Ou encore le système anti-collision CAS, qui permet une protection efficace contre les collisions grâce à la détection précise d’objets et à la reconnaissance de personnes à l’aide de radars, d’ultrasons ou de caméras intelligentes. En outre, Bosch Rexroth aide les OEM à concevoir leurs applications basées sur l’IA conformément à la réglementation.

En toute sécurité avec Bosch Rexroth

Les nouvelles réglementations légales en matière de sécurité fonctionnelle imposent des exigences concrètes, officielles et, en fin de compte, pertinentes dans la Communauté européenne aux fabricants d’engins de travail mobiles. Compte tenu des délais serrés et des coûts de développement élevés, Bosch Rexroth se positionne comme un partenaire de solutions holistiques, toujours à jour, qui réfléchit avec ses clients et les décharge dès le départ en leur proposant une solution complète : d’une part, au moyen de l’écosystème BODAS avec ses modules matériels et logiciels conformes aux normes et éprouvés, et d’autre part, grâce à l’équipe d’assistance Rexroth expérimentée dans l’industrie et la technologie, qui accompagne de manière optimale même les projets concernés par le règlement sur les machines.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Dans le troisième article de blog sur la sûreté, la sécurité et l’intelligence artificielle, nous nous pencherons sur les exigences de la loi sur la cyberrésilience (CRA) pour les engins de travail mobiles. Continuez de nous suivre pour découvrir comment renforcer efficacement et en toute conformité la cyberrésilience avec Bosch Rexroth et l’écosystème holistique BODAS !

Vous souhaitez en savoir plus sur la sûreté, la sécurité et la sécurité par l’IA et échanger des idées avec nos experts et les membres de la communauté myBODAS ?
» Plateforme myBODAS

Autres articles de cette série

Tous les articles de cette série de blogs « Sûreté, sécurité et IA pour les engins de travail mobiles » :

01. Cybersécurité, sécurité fonctionnelle et IA : ce qui compte aujourd’hui pour les fabricants d’engins hors route
02. Sécurité fonctionnelle : comment les OEM maîtrisent les exigences du règlement de l’Union européenne sur les machines, du Cyber Resilience Act (CRA) et de la loi sur l’intelligence artificielle
03. Cybersécurité : pourquoi les OEM doivent agir maintenant

Markus Seyfang

Markus Seyfang est responsable de la sécurité fonctionnelle dans le développement de logiciels et de systèmes pour les engins mobiles chez Bosch Rexroth. Fort de 20 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité fonctionnelle, il est également responsable des concepts de sécurité des plateformes logicielles, ainsi que de tous les aspects liés à la sécurité dans le processus de développement de logiciels d’application chez Bosch Rexroth. Markus est l’interlocuteur mondial pour les questions relatives à la sécurité fonctionnelle et représente Bosch Rexroth dans les comités de normalisation ISO.

Martin Sykora

Martin Sykora est directeur des ventes pour l’électronique mobile chez Bosch Rexroth. Il travaille au sein du groupe Bosch depuis plus de 22 ans et dans le domaine de l’électronique mobile depuis plus de 19 ans. Dans le cadre de ses fonctions, Martin et son équipe servent de point de contact mondial pour les clients mobiles à la recherche de solutions BODAS pour l’assistance de la transformation numérique des machines de travail mobiles.