1. Home
  2. Blog
  3. ctrlX Automation : two steps ahead
ctrlX Automation par Bosch Rexroth
ctrlX Automation par Bosch Rexroth
Entraînements électriques et automatisation

Two steps ahead

Le développement logiciel est une activité de plus en plus importante en génie mécanique. Il représente aujourd’hui plus de la moitié de la valeur ajoutée d’une machine. Steffen Winkler, directeur des ventes de la division solutions d’automatisation et d’électrification chez Bosch Rexroth, nous explique comment la nouvelle plateforme ctrlX AUTOMATION révolutionne la programmation des fonctions automatisées.

Pourquoi commercialiser une nouvelle plateforme d’automatisation ? À quelles problématiques cette nouvelle plateforme d’automatisation répond-elle ?

Le développement logiciel est devenu la partie la plus importante dans la conception et la fabrication d’une machine. Les entreprises ont besoin de beaucoup plus de ressources et ont du mal à recruter des développeurs informatiques. Face à ce constat, nous nous sommes dit qu’il fallait simplifier la programmation des fonctions automatisées. Avec ctrlX AUTOMATION nous proposons à nos clients une solution radicalement nouvelle, bien moins contraignante que ce qui existait jusqu’ici.

Pouvez-vous décrire ctrlX AUTOMATION en quelques mots ?

ctrlX AUTOMATION est en quelque sorte le smartphone de l’automatisation. Cette plateforme nous permet de faire tomber les barrières entre le contrôle-commande, les systèmes IT et l’Internet des objets (IoT). Grâce à un système d’exploitation temps réel Linux, l’utilisation systématique de standards ouverts, des applications de programmation, une interface web et une connexion IoT, ctrIX AUTOMATION réduit de 30 à 50 % les délais de conception et de mise en route.

Nous venons d’aborder l’aspect logiciel de la plateforme. Pouvez-vous nous parler aussi de la partie hardware de la plateforme ?

ctrlX AUTOMATION s’appuie sur une nouvelle génération de processeurs multicœurs qui fournissent une puissance de calcul suffisante pour exécuter la plupart des tâches d’automatisation. Le logiciel s’exécute indépendamment des composants matériels. Au global, ctrlX AUTOMATION réduit le volume de l’installation et le nombre de composants de 50 %. La logistique, l’installation, les armoires de commande, les pièces de rechange et la maintenance sur site sont elles aussi réduites. Tout comme la quantité de logiciels et d’outils nécessaires.

Qu’en est-il de la connectivité ?

ctrlX AUTOMATION est conçue pour répondre aux exigences de l’Industrie 4.0 grâce à une connectivité étendue. Notre plateforme est compatible avec le bus d’automatisation EtherCAT et avec la plupart des interfaces et protocoles courants. Avec plus de 30 options de connexion directe et standards de communication, elle garantit une mise en réseau flexible et optimale. Sans compter le fait qu’elle est préparée à l’arrivée des prochains standards de communication, tels que le TSN et la 5G. Cette plateforme est le système le plus connectable du marché.

Qu’apporte concrètement ctrlX AUTOMATION aux ingénieurs ?

ctrlX AUTOMATION apporte aux constructeurs de machines un maximum de liberté. Ces applications peuvent être développées à l’aide de divers langages de programmation. La configuration et la mise en service des composants d’automatisation se font via une interface web, sans installation de logiciel. L’environnement système est lui aussi accessible virtuellement pour que la programmation puisse se faire sans matériel. L’environnement de programmation est compatible avec GitHub, une communauté de développeurs reconnue, qui compte plus de dix millions d’utilisateurs à travers le monde. Les constructeurs de machines ont ainsi accès à une capacité de programmation quasi illimitée et à des fonctions déjà codées.

Cela veut-il dire que les constructeurs de machines vont devoir faire appel à des développeurs externes ?

Et c’est justement dans ce cas de figure que nous voulons apporter une solution extrêmement simple. Avec ctrlX AUTOMATION le choix du langage de programmation est totalement libre. Il n’est plus contraint par les normes du langage automate ou le système (propriétaire) du fournisseur. Les développeurs logiciels avec lesquels les constructeurs travaillent n’ont alors plus besoin de connaître les langages de programmation classiques. Les utilisateurs peuvent également configurer le système d’exploitation temps réel, installer leur propre logiciel et ajouter de nouvelles fonctions via des applications.

Comment votre plateforme a-t-elle été reçue par vos clients ?

Nous avons dès le départ associé des utilisateurs de divers secteurs à la conception de ctrlX AUTOMATION. Ces clients utilisent déjà notre plateforme dans leurs nouveaux développements. Leur retour nous est très utile : il nous aide à finaliser notre offre et nous conforte dans l’idée que nous sommes bien « two steps ahead » avec cette plateforme.

Steffen Winkler

Auteur : Steffen Winkler
Poste : Steffen Winkler, directeur des ventes de la division Solutions d’automatisation et d’électrification chez Bosch Rexroth