1. Home
  2. Blog
  3. Eurovast améliore son efficacité avec VarioFlow plus
Rouleaux de papier sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus dans une usine de production
Rouleaux de papier sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus dans une usine de production

Flux de matériaux efficace dans la production de papier tissue

Dans une usine d’Eurovast à Pescia (Italie), le système de convoyeur à chaîne de VarioFlow plus de Bosch Rexroth assure un flux de matériaux efficace de la production, réduit la maintenance et augmente la fiabilité.

Un projet complexe mais efficace

Eurovast est une entreprise leader dans la production de papier tissue. Société représentée sur le marché avec les marques Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo et By Fior di Carta Lifestyle, elle a décidé de travailler avec Bosch Rexroth pour optimiser ses installations de production. L’objectif était de mettre en œuvre une solution hautement automatisée qui permet une production continue avec des temps d’arrêt réduits.

Une gamme de produits en papier tissue Suprema d’Eurovast

Source de l’image : EuroVast SpA

L’usine de trasnformation : un processus entièrement automatisé

L’usine Eurovast à Pescia (Italie)

Source de l’image : EuroVast SpA

Saverio Capiferri, directeur des opérations à Eurovast, explique que le processus de production repose sur une ligne d’automatisation de bout en bout qui est surveillée par les opérateurs sans intervention manuelle directe. La machine est d’abord chargée avec un énorme rouleau de papier de base. S’ensuit alors un processus entièrement automatique, qui se termine par la palettisation des produits finis.

La fiabilité des machines est essentielle pour une production continue 24 heures sur 24. Le processus est divisé en trois phases principales : le déroulement des rouleaux et l’alimentation des systèmes d’emballage primaire et secondaire.

Une technologie Rexroth à l’œuvre

Bosch Rexroth a fourni une solution de flux de matériaux avancée au site de production de Pescia. Le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus modulaire permet de transporter efficacement les rouleaux de papier et les unités d’emballage entre les différentes étapes de production. Grâce à une solution logicielle spécialement développée, le flux de matériaux peut être adapté selon les besoins, ce qui assure une flexibilité et une optimisation maximales des processus de travail.

L’un des aspects les plus innovants de ce système de convoyeur est qu’il peut être adapté à des processus de production complexes. Les rouleaux de papier peuvent ainsi être introduits dans différentes machines d’emballage selon les besoins. Le flux de matériaux entre les différentes phases de traitement est assuré en permanence.

Rouleaux de papier sur un système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus dans une usine de production

Source de l’image : EuroVast SpA

Avantages de la solution choisie

La solution Rexroth à Eurovast offre de nombreux avantages :

  • Fiabilité : Réduction des temps d’arrêt et production fiable en continu
  • Moins de maintenance : Malgré les grandes quantités de poussières courantes dans l’industrie papetière, le système de convoyeur est moins sensible à l’usure.
  • Efficacité énergétique : Grâce à la réduction du frottement et à l’optimisation du nombre d’entraînements utilisés, la consommation d’énergie a été considérablement réduite.

Selon Simone Ghilarducci, cheffe de projet d’Eurovast, l’utilisation du convoyeur à chaîne VarioFlow plus s’est avérée être le meilleur choix stratégique. En réduisant l’usure et en optimisant le nombre de sections de transport avec leur propre entraînement, les coûts d’exploitation ont été réduits et l’efficacité globale améliorée.

Travailler ensemble pour relever les nouveaux défis

Cette expérience positive avec Bosch Rexroth a encouragé Eurovast à poursuivre cette collaboration pour de futurs projets.

« Nous aimerions continuer à travailler avec Bosch dans le domaine de l’automatisation », déclare Saverio Capiferri.

Avez-vous des questions ou êtes-vous intéressé(e) par le VarioFlow plus ?

Contactez-nous !

VarioFlow@boschrexroth.de

Une femme regarde le convoyeur à chaîne VarioFlow plus