Le fabricant de machines ILLIG apporte une bonne dose de flexibilité et de pérennité à l'emballage alimentaire en pleine mutation et mise pour cela sur l'ouverture technologique du système modulaire d'automatisation ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth.
Les emballages sont un levier important pour la protection du climat. Des réglementations politiques telles que le European Plastic Act visent à limiter l'utilisation des plastiques. L'industrie alimentaire poursuit cet objectif notamment avec des combinaisons carton/plastique et des barquettes laminées en carton ou en pulpe, dont les composants peuvent être séparés pour le recyclage.
Du point de vue des fabricants de machines, il n'est toutefois pas économique de réaliser et d'entretenir une série spécifique pour chaque forme d'emballage. Les concepts d'installations modulaires comme la série XLU, que la société internationale ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG a réalisé à l'aide du système modulaire d'automatisation ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth.
L'entreprise basée à Heilbronn compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de thermoformage et d'emballage ainsi que de systèmes d'outillage pour le carton, le papier et le plastique. Avec la famille de produits XLU présentée à l'occasion d'Interpack 2023, cette entreprise familiale riche en traditions a créé une série de machines d'avenir qui élargit considérablement les possibilités d'application pour le pelliculage de la pâte et le contrecollage du carton. Pour une liberté maximale dans le choix ou la combinaison du matériau d'emballage, la série modulaire XLU est disponible en trois versions : tandis que le type CLU forme et plastifie des barquettes en carton, la désignation PLU désigne le laminage de récipients en pâte. La version TLU, quant à elle, habille les barquettes en plastique d'une enveloppe en carton (tray-labeling).
Rapide et efficace grâce à l'approche modulaire de la solution (source de la photo : ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG)
Outre la flexibilité, la sécurité d'avenir de la série constituait une exigence essentielle du client. "Les machines d'emballage sont des investissements à long terme qui doivent fonctionner pendant vingt ans et plus", explique Markus Peter, responsable du développement électrique chez ILLIG Maschinenbau. Pour que les nouveaux concepts de machines puissent suivre la numérisation progressive en fonction des besoins, ILLIG a opté pour la solution d'automatisation ouverte ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth, son partenaire technologique de longue date. "Nos machines doivent être ouvertes aux applications et modifications futures, tant du point de vue logiciel que matériel", souligne Markus Peter. "Bosch Rexroth nous a offert des conditions optimales pour cela".
Avec ctrlX AUTOMATION, ILLIG a opté pour une nouvelle génération de technique de commande et d'entraînement qui se caractérise par une flexibilité et une ouverture maximales, adaptées au concept de la machine. "L'approche modulaire de la solution constitue une bonne plateforme pour le développement de machines à l'épreuve du temps", explique Markus Peter. "Les modules matériels et logiciels ouverts assurent une qualité de processus élevée et permettent d'obtenir des données pour une amélioration continue et une augmentation de l'efficacité en termes de productivité et d'efficacité énergétique".
"L'approche modulaire constitue une bonne plate-forme pour le développement de machines à l'épreuve du temps".
Markus Peter, responsable du développement électrique chez ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Pour l'automatisation de la série de machines modulaires, ILLIG utilise, en plus de la plateforme de commande ctrlX CORE, des modules E/S, ctrlX I/O ainsi que les servo-entraînements compacts ctrlX DRIVE avec des servomoteurs MS2N précis pour tous les axes importants pour le processus comme la manutention, le déroulement du film ou l'alimentation en produits via une table rotative. Grâce à la combinaison d'une technique d'entraînement évolutive et d'appareils à double axe, de convertisseurs, d'onduleurs et d'E/S hautement intégrés, l'armoire électrique est nettement plus petite. Dans le cas de la série XLU, le gain de place est d'environ 40% par rapport à la version conventionnelle.
ctrlX AUTOMATION offre également une grande liberté de conception aux constructeurs de machines en ce qui concerne la mise en réseau interne et externe. Pour la communication par bus au niveau de la machine, ILLIG a choisi le standard industriel EtherCAT, ce qui permet d'intégrer sans problème des composants spécifiques au client de différents fabricants. "Bosch Rexroth était depuis longtemps un partenaire de choix en matière d'automatisation", rapporte Markus Peter. Outre l'ouverture technologique, l'expertise de la branche et l'excellent support d'application ont plaidé en faveur de l'extension de la collaboration. "Bosch Rexroth nous a soutenus intensivement et d'égal à égal lors de l'ingénierie de base de la nouvelle série de machines", explique le responsable du développement électrique. "L'assistance en matière d'étude de projet et de conception des entraînements, des E/S et d'autres modules, nous a beaucoup aidés à respecter le calendrier serré".
Une première à Interpack 2023 : La série de machines modulaires Illig XLU apporte efficacité et pérennité dans l'emballage alimentaire grâce au système modulaire d'automatisation ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth. Ici, le type PLU pour le pelliculage de barquettes de pulpe (source de la photo : ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG)
Avec son nouveau système modulaire d'automatisation évolutif, ILLIG est en mesure de réaliser de manière économique aussi bien des petites applications que des applications complexes. La programmation flexible constitue un facteur essentiel à cet égard. "Nous pouvons utiliser le langage le plus approprié en fonction des besoins, y compris les langages informatiques actuels comme Java, JSON ou Python", illustre Markus Peter. "En ces temps de pénurie de personnel qualifié, cela facilite la recherche de programmeurs. Nos spécialistes se sont rapidement familiarisés avec le nouveau monde de l'automatisation et ont pu reprendre de nombreux codes existants. Avec ctrlX AUTOMATION, nous pouvons aussi continuer à gérer sans problème des techniques vieilles de plus de vingt ans. Cela apporte de la durabilité à l'automatisation".
Le développement de ctrlX AUTOMATION a bénéficié, entre autres, des dizaines d'années d'expérience de Bosch Rexroth dans les applications de mouvement. Cela se reflète également dans les environnements de développement basés sur le web, qui répondent à l'exigence Low-Code. Le système de commande ctrlX CORE peut également être simulé virtuellement sur un PC, ce qui accélère la programmation de l'installation. "Le code créé avec des axes virtuels a été rapidement prêt et a pu être mis en service au préalable", explique Markus Peter. "Il ne nous restait plus qu'à adapter la machine construite aux axes réels, ce qui a permis de gagner encore du temps".
L'approche globale de ctrlX AUTOMATION comprend, outre les différentes disciplines telles que la commande, la programmation, la sécurité et les applications, un concept de service orienté vers l'avenir avec des mises à jour logicielles, une hotline d'assistance 24h/24 et 7j/7 et un approvisionnement mondial en pièces de rechange avec une disponibilité à long terme. Des fournisseurs internationaux comme ILLIG, peuvent ainsi garantir les investissements de leurs clients pour 25 ans et plus. Des outils numériques comme le ctrlXDigital Service Assistant, le Service Indicator et le ctrlX Device Portal permettent un diagnostic rapide à distance, le dépannage et le déploiement de nouvelles applications et fonctionnalités logicielles.
"Pour leur travail de développement adapté à leurs besoins, les clients de Rexroth trouvent dans le ctrlX Store une large offre d'applications de Rexroth et de fournisseurs tiers issus de l'univers de partenaires ctrlX World pour de multiples tâches d'automatisation industrielle", explique Tobias Gerhard, responsable du développement commercial dans le domaine des biens de consommation chez Bosch Rexroth. "De plus, nous mettons à disposition des applications et des bibliothèques pour la création d'apps individuelles, ce qui augmente encore le degré de liberté".
Digital Service Assistant - aide rapide en cas de service (source de l'image : Bosch Rexroth AG)
Le produit final : des barquettes en carton et en pulpe (Source de la photo : Maschinenbau ILLIG GmbH & Co. KG)
Du point de vue de l'entreprise, le choix de ctrlX AUTOMATION et la réduction du coût total de possession qui en résulte contribuent à renforcer durablement sa position face à la concurrence internationale, estime également Jürgen Lochner, Chief Technical Officer (CTO). "Grâce à cette combinaison unique d'ouverture technologique et de sécurité d'approvisionnement, nous sommes parvenus à créer une structure de coûts optimale pour nos clients à une époque où tout va très vite. Nous pouvons ainsi renforcer notre position concurrentielle internationale avec des concepts de machines modulaires tout en proposant des retrofits attrayants".
Remarque de la rédaction : suite au rachat par un investisseur allemand de taille moyenne, l'entreprise poursuit ses activités depuis le 1er août 2024 sous le nouveau nom d'ILLIG packaging solutions GmbH.
Découvrez comment ctrlX AUTOMATION répond aux exigences du monde de la production.
Auteur : Tobias Gerhard
Fonction : Senior Business Development Manager Consumer Goods au sein du service des ventes Europe centrale, Bosch Rexroth AG