En 2023, nous avons expliqué comment les systèmes hydrauliques Bosch Rexroth contribuent à protéger Kuala Lumpur grâce à des projets à grande échelle, notamment un système qui réduit à la fois les inondations et les embouteillages dans le centre-ville. Cet article présentait une vue d'ensemble de la résilience urbaine.
Aujourd'hui, nous nous intéressons de plus près à un projet plus récent qui concrétise cet engagement de manière très spécifique. Sous l'une des passerelles urbaines les plus fréquentées de la ville se cache un ouvrage d'art conçu pour protéger les infrastructures et assurer la fluidité de la vie quotidienne.
Les passerelles urbaines sont essentielles pour relier les personnes et les infrastructures. Mais elles se trouvent également sous le niveau du sol, où le risque d'inondation est le plus élevé. La protection de ces points d'accès nécessite un système à la fois solide et fiable.
La solution ? Un bloc de béton scellé alimenté par un système hydraulique Bosch Rexroth. Lorsque les conditions sont sûres, le bloc est abaissé pour permettre l'accès. Lorsque le risque d'inondation augmente, il est relevé pour créer un joint étanche qui protège la passerelle.
Pour ce projet, Kenann Engineering, le partenaire chargé de l'intégration du système, a choisi les vérins et les groupes hydrauliques Bosch Rexroth pour actionner le bloc de béton.
« Lorsque votre barrage sert à retenir les risques d'inondation, l'échec n'est pas une option. C'est pourquoi nous avons choisi Bosch Rexroth. Leurs vérins sont conçus pour supporter des charges exigeantes, des conditions difficiles et, surtout, ils nous donnent l'assurance que le système fonctionnera à chaque fois », explique Kenneth Toon, directeur général de Kenann Engineering.
L'installation du système a nécessité une coordination minutieuse. À l'aide d'un équipement de levage spécial, l'équipe de Kenann a positionné et aligné les vérins Rexroth sous le bloc de béton. Chaque angle de montage, chaque raccord de tuyau et chaque détail du groupe moteur ont été vérifiés avant la mise en service du système.
Kenann Engineering a souligné la différence apportée par Bosch Rexroth :
« Nous ne faisons pas seulement confiance à l'ingénierie allemande, mais aussi à l'assistance locale qui l'accompagne. C'est cette combinaison qui nous apporte la tranquillité d'esprit dans un projet aussi exigeant que celui-ci. »
Bien qu'enfouis hors de vue, les systèmes hydrauliques Bosch Rexroth jouent un rôle essentiel dans la protection des infrastructures de la ville. Le bloc de béton scellé passe peut-être inaperçu pour ceux qui marchent au-dessus, mais il monte la garde chaque jour, limitant les risques d'inondation, protégeant les communautés et permettant au progrès de se poursuivre.
Comme l'explique Kenann Engineering : « Ce qui se trouve en dessous permet au reste de tenir debout. »
Découvrez comment Bosch Rexroth Malaysia et Kenann Engineering ont collaboré pour mener à bien ce projet dans notre nouvelle vidéo :
En collaboration avec ses partenaires, Bosch Rexroth continue d'alimenter les systèmes qui protègent les villes et les préparent aux défis de demain.