Avec sa nouvelle abatteuse 688G, Eco Log est le premier constructeur de machines à déployer sur le terrain la plateforme de distributeurs révolutionnaire RM Global de Bosch Rexroth. Le résultat : un niveau inédit de précision, d'efficacité et une collaboration technologique approfondie.
Eco Log développe et fabrique des abatteuses et des porteurs haute performance pour une exploitation forestière durable et efficace. L'entreprise, dont les origines remontent à Skogsjan et Caterpillar, a son siège à Söderhamn, dans l'usine même où des machines forestières sont produites depuis 1965. La marque Eco Log, créée en 2004, est depuis devenue un acteur reconnu à l'échelle mondiale. Fortement implantée sur les marchés scandinaves et d'Europe centrale, l'entreprise est aujourd'hui également présente au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud, où ses parts de marché sont en croissance.
Aujourd'hui, l'entreprise est réputée pour sa large gamme d'abatteuses, de porteurs, d'options et d'accessoires, tous caractérisés par leur robustesse, leur fiabilité et leur rentabilité. Avec une solide équipe de développement et un accent mis sur l'adaptabilité aux terrains exigeants, Eco Log est un acteur qui privilégie une collaboration étroite avec ses fournisseurs pour créer des machines haut de gamme. « La forêt est une ressource essentielle qui nous concerne tous. Notre objectif est de développer une machine forestière fiable et efficace, offrant à nos entrepreneurs les conditions optimales pour allier rentabilité et gestion forestière durable à long terme », déclare Emil Forsblom, directeur du développement chez Eco Log.
La collaboration entre Eco Log et Bosch Rexroth dure depuis de nombreuses années. Rexroth est de longue date un partenaire système clé, fournissant notamment des pompes, des moteurs hydrauliques, des systèmes de commande et des capteurs. Le développement de la nouvelle abatteuse a porté ce partenariat à un niveau supérieur. « Nous avons toujours eu confiance en Rexroth, mais sur ce projet, nous avons véritablement travaillé en équipe », explique Emil. « Il ne s'agit pas seulement de composants, mais aussi de disponibilité, de compréhension technique et d'engagement. Le contact direct avec les concepteurs en Allemagne a fait toute la différence. »
Emil Forsblom, directeur du développement chez Eco Log (source: Eco Log).
Lors du lancement du développement de la nouvelle abatteuse 688G d'Eco Log, la plateforme de distributeurs a joué un rôle essentiel. Le choix s'est porté sur la solution RM Global de Bosch Rexroth, une toute nouvelle génération de distributeurs modulaires à détection de charge (LS) qui allie haute précision, flexibilité et efficacité énergétique. La 688G est la première machine au monde à être équipée de ce nouveau distributeur, et les résultats ont dépassé les attentes : commande de grue améliorée, fuites réduites, fonctionnement plus silencieux et sensation de souplesse accrue, sans aucun compromis dans des températures extrêmes.
La plateforme RM Global se compose des distributeurs modulaires RM10 et RM15, combinés grâce à une conception de bride unifiée. Il est ainsi facile d'adapter le distributeur aux différentes exigences de la machine, sans augmenter l'encombrement ni les coûts. Ce distributeur de nouvelle génération dispose de canaux à flux optimisé et supporte une pression de service allant jusqu'à 420 bars. Cela permet de réduire les dimensions d'autres composants, ce qui se traduit par des économies de poids, d'énergie et d'argent.
Machine forestière haute performance Eco Log 688G, fruit d'une étroite collaboration avec Bosch Rexroth pour des solutions hydrauliques innovantes (source : Eco Log).
Pour Emil et l'équipe d'Eco Log, cette étroite collaboration technique a été déterminante. Bosch Rexroth les a accompagnés à chaque étape, des réflexions initiales à la livraison d'un produit testé et finalisé, en passant par toute la phase de projet. « Le contact direct avec les concepteurs et les techniciens qui développent le produit, et pas seulement avec l'équipe de vente, nous a permis de travailler efficacement et de prendre les bonnes décisions tout au long du processus », affirme Emil. Le lancement d'une nouvelle plateforme technologique est un défi, mais ce cas illustre ce qu'un développement de produit en partenariat peut accomplir.
Eco Log a commencé à tester la plateforme RM Global au printemps 2024, en présence des équipes de Bosch Rexroth de Suède et d'Allemagne. Durant la phase de test, l'accent a été mis sur la précision, la réalimentation et l'intégration dans les conceptions compactes des machines d'Eco Log. « Une fois sur place, très peu de travail a été nécessaire de notre part, grâce à la qualité de notre préparation », précise Emil. « Nous avions consacré beaucoup de temps aux études préliminaires, à la définition de nos besoins et à l'anticipation de solutions en cas de problème. La machine a été mise en place, Bosch a installé les capteurs, et nous avons pu commencer les mesures immédiatement. De plus, le contact direct avec les concepteurs de l'usine fait une énorme différence. Ce n'est pas seulement une question de technologie, cela crée un engagement commun et une véritable collaboration. »
Outre le nouveau distributeur RM Global, la 688G d'Eco Log est dotée d'un système hydraulique entièrement modernisé, pour lequel Bosch Rexroth a joué un rôle central en tant que fournisseur système. Ce nouveau système comprend des moteurs, des pompes, des distributeurs et de l'électronique, tous soigneusement intégrés pour créer une plateforme machine puissante, efficace et fiable. « L'accueil a été très positif. La nouvelle abatteuse s'appuie sur un modèle déjà apprécié, mais avec des performances encore meilleures », se réjouit Emil.
L'abatteuse Eco Log 688G dans son environnement de travail naturel, démontrant ses performances et sa robustesse dans le cadre d'une exploitation forestière durable (source: Eco Log).
La nouvelle abatteuse sera lancée en septembre 2025 et présentée lors d'une tournée de démonstration à travers l'Europe. L'intérêt du marché est déjà considérable, et l'entrée en production de série de la machine est prévue pour 2026. Emil envisage l'avenir avec optimisme, tant pour la machine que pour la collaboration avec Bosch Rexroth.
Cliquez sur l'image ci-dessus pour découvrir la nouvelle abatteuse d'Eco Log (source : Eco Log).
« Nous sommes très satisfaits. Pour une entreprise de taille moyenne comme la nôtre, il est crucial de bâtir des collaborations solides avec des fournisseurs dynamiques. Dans un contexte de développement moderne où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, il est essentiel de coopérer avec des partenaires compétents, à la fois pour maintenir un haut niveau d'innovation et pour garantir une bonne rentabilité. Pour nous, le développement est aussi une question de gestion des risques : il faut choisir les bons produits et les bons partenariats, et donc miser sur des valeurs sûres. Bosch Rexroth offre à la fois la technologie et l'engagement personnel. C'est ce qui fait toute la différence. Le fait de pouvoir simplement prendre son téléphone et s'appeler doit sembler naturel et simple », conclut Emil.
Des performances techniques à la hauteur des exigences les plus élevées
Lors des tests, la plateforme RM Global a démontré qu'elle offrait la haute précision, la maîtrise et la réactivité requises pour la commande de la grue d'Eco Log. Le distributeur a été perçu comme très réactif, étanche et silencieux – des qualités essentielles pour une abatteuse utilisée dans des conditions difficiles et lors de longues journées de travail.
Une intégration flexible et sans compromis
La conception modulaire et la bride unifiée ont facilité l'intégration de la plateforme RM Global dans la configuration compacte de la machine. Eco Log a également eu la possibilité de formuler des demandes spécifiques pendant le projet, que Bosch Rexroth a pu intégrer dans le développement de RM Global.
Une collaboration technique étroite à chaque étape
Eco Log souligne que la collaboration directe avec les équipes de développement de Rexroth, en Suède comme en Allemagne, a été un facteur de succès décisif. La phase de test conjointe et la possibilité d'influencer les détails de la solution système ont fait de Bosch Rexroth bien plus qu'un simple fournisseur : un véritable partenaire de développement.
Auteur: Emil Forsblom
Position: Head of Development at Eco Log
Téléphone: +49(711) 51046-329
Téléphone mobile: +49(152) 34685476
Eco Log
Déjà connecté sur LinkedIn?
Emil Forsblom
Bosch Rexroth AG