Dans le canal "Industrie repensée" du podcast de Bosch Rexroth, Klaus Mochalski, CEO de Rhebo, explique comment l'entreprise utilise le contrôleur ctrlX CORE comme capteur réseau et quels péchés de sécurité il trouve dans l'infrastructure OT.
Mochalski et ses collègues se sont spécialisés dans le monitoring de la sécurité et la détection des attaques dans le paysage OT. Ils voient encore des connexions Telnet, des Raspberry Pi utilisés dans des projets d'étudiants et des communications qui n'ont rien à faire dans l'OT. En général, les exploitants d'OT découvrent ainsi pour la première fois ce qui se passe réellement dans leur OT. Les habitants de Leipzig veulent changer cela et utilisent pour cela la technologie de Bosch Rexroth. "L'application de capteur fonctionnant sur le ctrlX CORE permet une intégration parfaite dans le Rhebo Industrial Protector", explique-t-on. Mochalski et ses collègues analysent depuis des années les points faibles de l'OT. Chez Rhebo, l'automate devient un nœud de capteurs. Pour cela, il faut une application du ctrlX World et un appareil d'analyse central.
L'équipe Rhebo voit trois cas d'utilisation :
Et quels dangers les experts voient-ils dans la fabrication ?
5e place : les infections par des logiciels malveillants. Les ordinateurs dotés de systèmes d'exploitation obsolètes ne sont pas rares sur le shopfloor. Dès que les systèmes sont connectés au réseau, les logiciels malveillants trouvent leur chemin. "Les ordinateurs injectent le code malveillant et chargent un code malveillant moderne", explique Klaus Mochalski.
4e place : les méthodes d'authentification non sûres sont par exemple les noms d'utilisateur ou les mots de passe en texte clair. De plus, ces derniers sont encore souvent échangés via Telnet, selon Mochalski.
3e place : les fluctuations de charge sont un autre problème lorsqu'il s'agit de la stabilité de l'OT. Cela concerne les connexions à distance.
2e place : les points faibles dans les actifs fixes. Il s'agit souvent de vulnérabilités déjà documentées. Les correctifs sont souvent irréalisables. Mochalski recommande dans ce cas d'encapsuler les systèmes.
Première place : "Est peu spectaculaire", estime Mochalski. De nombreux utilisateurs n'ont pas de vue d'ensemble de leurs actifs. Il arrive régulièrement que ses collègues trouvent des services, des protocoles ou des appareils actifs sur le réseau, mais qui ne sont plus utilisés. Dans une aciérie, on a par exemple trouvé plusieurs Raspberry Pi issus d'un projet d'étudiants datant d'avant que l'atelier ne soit connecté à Internet. "Et soudain, les systèmes étaient connectés au réseau", se souvient Mochalski.
Vous trouverez ces épisodes et d'autres sur l'usine du futur sur notre chaîne de podcasts tech "L'industrie repensée" sur toutes les plateformes connues ou vous pouvez vous abonner directement ici via Podigee.
Interlocuteur pour le podcast tech de Bosch Rexroth: Susanne Noll
N'hésitez pas à prendre contact avec Bosch Rexroth !