Diverse postazioni di lavoro manuali e sistemi di alimentazione, disposti a forma di L. 4 sedie, di cui 2 occupate da lavoratori. Sullo sfondo, è possibile visualizzare gli alimentatori a rulli e i sistemi di ritorno. Le postazioni di lavoro sono dotate di contenitori di presa, attrezzature di lavoro, schede informative e approvvigionamento di materiale tramitescaffalatura e contenitori di presa. Postazioni di lavoro configurabili singolarmente

Le nostre soluzioni per le postazioni di lavoro offrono la massima adattabilità: Geometria e funzionalità possono essere adattate perfettamente ai vostri processi e requisiti, garantendo un'integrazione fluida nell'ambiente di produzione.

Progetta la tua soluzione personalizzata per le postazioni di lavoro

La nostra struttura per la tua produzione efficiente

Un operatore lavora con il software di progettazione MTpro di Bosch Rexroth

Servizi e processi

Il nostro software di progettazione MTpro vi assiste durante l'intero processo di progettazione e implementazione. Vi guidiamo inoltre lungo tutto il processo di produzione snella. La filosofia MPS di Bosch Rexroth include inoltre tempi di consegna ridotti e flessibilità dei processi che vi consentono di trasformare in realtà i principi di lean, per una produzione snella e senza sprechi.

Postazioni di lavoro Bosch Rexroth concatenate con EcoFlow, Lean, ESD.

Lean manufacturing

Basandoti sui tre pilastri dei sistemi di produzione manuale che includono postazioni di lavoro, approvvigionamento materiale e loro concatenamento puoi creare sia postazioni di lavoro singole sia intere linee di produzione adattabili velocemente ai tuoi processi produttivi e applicabili in modo efficiente grazie all’eliminazione di sprechi secondo i principi "lean".

Un operatore presso una postazione di lavoro

Ergonomia

Una postazione di lavoro ergonomica gioca un ruolo cruciale nella riduzione degli sprechi durante la produzione. L’ergonomia pone al centro l'operatore: è questo il motivo per cui le postazioni di lavoro Bosch Rexroth sono progettate per adattarsi alle persone, e non viceversa.

Pittogramma ESD Bosch Rexroth

Protezione ESD

Le scariche elettrostatiche derivano da cariche elettriche prodotte a seguito di attrito fra materiali diversi o di interferenza di campi elettrici. Possono danneggiare e persino distruggere i componenti sensibili. Bosch Rexroth offre un’ampia selezione di prodotti concepiti per la protezione contro danni da ESD.

Domande frequenti

Avvio del progetto e contatti Rexroth

1. Non ho mai ordinato da Bosch Rexroth prima d'ora. Posso ordinare da voi facilmente?
Sì, il processo è volutamente semplice. Gestiamo ogni tipo di richiesta in modo rapido e con un approccio orientato alle soluzioni. L'elaborazione rapida e personalizzata delle richieste relative alle postazioni di lavoro ergonomiche viene effettuata attraverso la nostra rete di partner certificati, che garantisce un supporto locale ed efficiente.

2. Mi piace l'applicazione di una postazione di lavoro ergonomica che ho visto. Come posso procedere?
Abbiamo implementato un gran numero di applicazioni di postazioni di lavoro. Potete contattarci direttamente. La richiesta verrà inoltrata immediatamente a uno dei nostri partner qualificati, che provvederà a contattarvi tempestivamente e ad implementare l'applicazione personalizzata della postazione di lavoro.

3. Esistono progetti di riferimento che è possibile visualizzare prima di decidere?
Abbiamo realizzato con successo numerosi progetti per clienti a livello mondiale. I nostri partner sono lieti di mostrarvi riferimenti ed esempi di come le nostre postazioni di lavoro ergonomiche hanno migliorato in modo sostenibile la salute e l'efficienza dei collaboratori.

4. Ho dei requisiti molto specifici. Posso avere una consultazione personale?
La consultazione personale è una parte centrale della nostra offerta. Le vostre sfide individuali sono la nostra forza. Semplicemente contattateci e inoltreremo la richiesta a uno dei nostri partner specializzati.

Valore aggiunto ed efficienza

5. Perché scegliere una postazione di lavoro ergonomica Bosch Rexroth? Quali sono i principali vantaggi?
Le nostre postazioni di lavoro ergonomiche si basano sul collaudato sistema di profili in alluminio Bosch Rexroth, noto per la modularità e la stabilità. Beneficerete della massima adattabilità, sostenibilità e produttività, nonché della facile integrazione.

6. In che modo una postazione di lavoro ergonomica contribuisce ad aumentare la produttività?
Una postazione di lavoro ergonomica riduce l'affaticamento e la postura scorretta, che porta a una maggiore concentrazione e resistenza. Strumenti e materiali posizionati in modo ottimale riducono le distanze di presa e aumentano l'efficienza.

7. Quali sono i vantaggi dei profili in alluminio Bosch Rexroth rispetto ad altri materiali?
I nostri profili in alluminio sono leggeri, estremamente robusti e resistenti alla corrosione. Consentono una progettazione rapida, sono esteticamente accattivanti e offrono la massima flessibilità per eventuali modifiche future. Sono anche completamente riciclabili.

Adattabilità e accessori

8. Le postazioni di lavoro possono essere adattate alle dimensioni corporee individuali dei miei dipendenti?
Sì, l'adattabilità individuale è una caratteristica fondamentale dei nostri sistemi. Grazie ai piani d'appoggio regolabili in altezza, ai supporti per monitor girevoli e agli scaffali flessibili, le nostre postazioni di lavoro ergonomiche possono essere regolate in modo ottimale in base alle dimensioni e allo stile di lavoro di ogni dipendente.

9. Bosch Rexroth offre anche accessori quali illuminazione, ripiani o portautensili?
Sì, la nostra vasta gamma di accessori copre ogni necessità. Dall'illuminazione ai cassetti, alle sedute ai portautensili, tutto è modularmente adattabile al nostro sistema.
Scopri i nostri componenti e accessori modulari nel nostro Rexroth Store.

10. Ho bisogno di postazioni di lavoro per diverse attività (montaggio, verifica, imballaggio). Offrite soluzioni su misura?
I nostri sistemi modulari consentono di adattare le postazioni di lavoro ergonomiche esattamente alle esigenze di attività specifiche. Insieme a voi e ai nostri partner, configuriamo la postazione di lavoro ergonomica ideale per ogni attività.

11. Esistono anche postazioni di lavoro ergonomiche mobili per settori di applicazione flessibili?
Sì, offriamo anche varianti mobili. Dotate di ruote di alta qualità e, se necessario, di un’alimentazione energetica indipendente, consentono la massima flessibilità di utilizzo.

Produzione snella, Protezione ESD e integrazione

12. Le postazioni di lavoro ergonomiche sono adatte per produzioni snelle e fabbriche intelligenti (Industria 4.0)?
I nostri sistemi per postazioni di lavoro ergonomiche sono modulari nel design e possono essere integrati con concetti di Lean Production. Inoltre, offriamo soluzioni per la connettività e la digitalizzazione, come sistemi di controllo integrati e sistemi di assistenza.

13. Le vostre postazioni di lavoro ergonomiche possono essere anche attrezzate per l'ESD?
Offriamo anche soluzioni di postazioni di lavoro ergonomiche conformi ESD che sono specificamente progettate per prevenire le scariche elettrostatiche – dai piani di lavoro conduttivi alle strutture messe a terra.

14. E per quanto riguarda l'integrazione nella struttura del mio stabilimento esistente? È necessario effettuare una ristrutturazione?
No, in genere non è necessaria alcuna ristrutturazione. I nostri sistemi sono progettati per integrarsi in modo flessibile nelle infrastrutture esistenti. Grazie alla loro modularità, riducono al minimo gli sforzi per le modifiche e possono essere implementati passo dopo passo.

15. Quanto è complicato il montaggio o lo smontaggio di una postazione di lavoro ergonomica?
Grazie al nostro modulare sistema di profili in alluminio, il montaggio e lo smontaggio è estremamente semplice e richiede solo strumenti minimi. Le modifiche, le espansioni o le delocalizzazioni possono essere effettuate in modo rapido e flessibile.