PanoramicaL’Expo Pneumatici è un evento imperdibile per i professionisti del settore, con esposizioni di molti dei più importanti fornitori mondiali dell’industria di produzione di pneumatici.
Registrati e scarica il biglietto
Efficienza energetica e sicurezza: nuovo azionamento Hägglunds per macchine di lavorazione della gomma
Il nuovo azionamento Hägglunds, appositamente sviluppato per macchine di lavorazione della gomma riduce significativamente il consumo di energia e di conseguenza le emissioni di CO2 dei processi di produzione.
Le unità di azionamento preassemblate e collaudate sono disponibili come soluzione plug-and-play in sei "taglie", coprendo tutti formati di mulino standard.
ctrlX AUTOMATION – toolkit di automazione per il settore pneumatici
La digitalizzazione sta trasformando anche il settore degli pneumatici, così anche macchine e fabbriche diventano sempre più intelligenti. Il sistema di automazione ctrlX AUTOMATION supera le classiche barriere tra il controllo macchina, il mondo dell’IT e l’Internet of Things e in quanto sistema costantemente aperto fornisce tutti gli elementi costruttivi necessari per soluzioni di automazione complete. La soluzione è modulare, scalabile e soddisfa i fondamentali requisiti del settore quanto a flessibilità e compattezza. Sperimenta personalmente presso il nostro stand come ctrlX AUTOMATION mette in moto l’automazione nel settore pneumatici.
CytroForce – Spingiti oltre i tuoi limiti
Bosch Rexroth porta l’azionamento idraulico lineare ad un nuovo livello di sviluppo. La rivoluzionaria soluzione introdotta da CytroForce riduce strutture che finora richiedevano enormi spazi, alle dimensioni di un attuatore compatto e smart. Elevati valori delle prestazioni, brevi tempi di ciclo e ridotti costi generali determinano una crescita sostenibile della produttività. Rispetto ad un attuatore idraulico lineare, richiede solo la metà dello spazio di installazione e il fabbisogno di energia dell’azionamento a velocità variabile è fino all’80% inferiore. Anche la quantità di olio è ridotta del 97% rispetto ai sistemi aperti, creando una forte rilevanza economica.
Il futuro inizia ora – la nuova centralina idraulica CytroBox fino a 30 kW
Compatta, energeticamente efficiente, silenziosa e connessa – questa è la centralina idraulica del futuro CytroBox. Gli straordinari punti di forza di CytroBox sono il ridotto fabbisogno di spazio - 0,5 mq anziché 2 mq -, fino all’80% di risparmio di energia, riduzione fino al 75% del volume di olio e riduzione di 10 dB(A) delle emissioni sonore. L’assistenza digitale CytroConnect Solutions rende CytroBox un prodotto connesso. Applicazioni standardizzate basate su cloud forniscono all’utente funzioni di visualizzazione e valutazione dello stato del sistema di tutti dispositivi connessi.
Cilindri di sollevamento elettromeccanici – affidabili e sostenibili
È difficile immaginare la produzione senza cilindri di sollevamento elettromeccanici (EMC). Essi consentono di posizionare, ruotare, sollevare, pressare, unire, punzonare, crimpare e rivettare le cose. E fanno tutto questo in maniera particolarmente efficiente dal punto di vista energetico poiché trasformano direttamente la rotazione del motore in movimento. La nostra offerta di cilindri di sollevamento elettromeccanici EMC-HP (High-Power) è particolarmente adatta ad applicazioni pesanti e a condizioni di utilizzo più estreme. Un sistema opzionale di raffreddamento ad acqua li rende inoltre veri runner di resistenza, pure se sottoposti a forze elevate.
Per maggiori informazioni, clicca qui:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!