Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

ctrlX AUTOMATION - la nuova piattaforma di automazione Bosch Rexroth

ctrlX AUTOMATION
Content

ctrlX AUTOMATION: LO SMARTPHONE DELL'AUTOMAZIONE

ctrlX AUTOMATION supera i confini esistenti tra controllo macchina, linguaggio IT e IoT. Il risultato? Riduzione dei componenti e dei costi di progettazione dal 30% al 50%. Come? Attraverso l'integrazione di un sistema operativo Linux in real-time, l'applicazione estensiva di open standard, la tecnologia di programmazione per app, un web-based engineering e la completa abilitazione di principi IoT.

Two Steps Ahead nel futuro dell'automazione

5 MINUTI PER FARE UN SALTO NEL VOSTRO FUTURO! #TwoStepsAhead

 
 

ctrlX AUTOMATION: PORTFOLIO

Il mondo della produzione sta cambiando e presenta sempre nuove sfide.

I sistemi di automazione rigidi e complessi non sono più adatti a un mondo in cui i mercati sono caratterizzati da cicli di vita dei prodotti sempre più brevi e da una concorrenza sempre più dura.

ctrlX AUTOMATION fornisce tutti gli elementi necessari per soluzioni di automazioni complete. Il sistema è estremamente scalabile e risponde ai requisiti fondamentali praticamente per tutte le applicazioni, in un contesto in piena evoluzione.

Scopri di più

ctrlX WORKS

ctrlX WORKS è il sistema nervoso centrale della piattaforma che riduce i tempi di progettazione dal 30 al 50%.

ctrlX CORE

Oggi ingegneria meccanica significa sviluppo del software. Il ctrlX CORE abbatte i confini tra IPC, sistemi embedded e piattaforme drive-based.

ctrlX MOTION

ctrlX MOTION stabilisce nuovi standard di apertura e scalabilità. Il software per numerose applicazioni di motion, dalla robotica alle macchine altamente dinamiche.

 

ctrlX I/O

Con ctrlX I/O, Bosch Rexroth fornisce il componente ideale per soluzioni di automazione olistiche, collegando l'ecosistema EtherCAT al livello di controllo della macchina.

ctrlx PLC

ctrlX PLC offre una soluzione di controllo PLC ad alte prestazioni e combina i vantaggi della classica automazione PLC con i requisiti di comunicazione IoT.

ctrlx DRIVE

Il sistema di azionamenti compatti ctrlX DRIVE offre la massima scalabilità, sofisticati tool di progettazione e alta efficienza energetica.

 

ctrlX IoT

Industry 4.0, Internet of Things industriale (IoT) o Factory of the Future: grazie alla piena integrazione delle soluzioni IoT nell'hardware, gli utenti hanno possibilità illimitate.

ctrlX IPC

ctrlX IPC fornisce alte prestazioni in modo flessibile e scalabile. La piattaforma ctrlX CORE può essere integrata nel portafoglio IPC aperto tramite l'interfaccia PCIe. Ciò significa che il sistema può essere esteso da componenti standard o software open source.

ctrlX HMI

La facilità d'uso è un fattore sempre più importante quando si decide di acquistare una macchina. ctrlX HMI offre la massima libertà per implementare l'esperienza dell'utente con una guida utente intuitiva.

 

ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY semplifica l'implementazione della sicurezza standardizzata garantendo al contempo la massima produttività durante l'utilizzo.


 

Vuoi saperne di più? Resto connesso!

Curioso di avere qualche dettaglio in più? Se sei interessato a ricevere una prima presentazione sul prodotto compila il form!

#STAYTUNED