Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Funziona anche in presenza di clima umido

Funziona anche in presenza di clima umido
Marginal Column
Content

Novembre 2017

 

Grazie alle guide a sfere su rotaia Rexroth, un’azienda canadese ha sviluppato una macchina unica nel suo genere per la lavorazione di prodotti agricoli.

Jalbert Automatisation, fornitore leader di soluzioni su misura per i settori farmaceutico, cosmetico, agroalimentare e chimico, ha al suo attivo centinaia di progetti per grandi aziende in ogni area del mondo. L’azienda, con sede centrale in Quebec, Canada, è nota per la tecnologia beltorque®, che utilizza due gruppi di nastri laterali per avvitare e serrare coperchi di chiusura, anziché i dischi adottati nelle comuni chiuditrici in linea. Come ci dice il Direttore Steve Boissonneault, l’azienda vanta una crescita davvero invidiabile: “Entro fine anno, avremo superato i cinquanta dipendenti; soltanto sedici mesi fa, erano una ventina. Inoltre, negli ultimi quattro anni, abbiamo triplicato il fatturato”.

Progetti unici nel loro genere

Jalbert Automatisation si è costruita una reputazione fornendo macchine particolari: ad esempio, una per l’allineamento di flaconi, oppure un’altra per disporli, per un’azienda del ramo cosmetici. Di recente, poi, i tecnici di Jalbert Automatisation hanno ideato una macchina davvero speciale per un cliente del settore agroalimentare. “È una macchina unica nel suo genere, a livello globale: può fare ciò che altre macchine non possono – il tutto, con regolarità e affidabilità impareggiabili”, ci spiega Steve Boissonneault. Si tratta di una tecnologia a tre livelli, in cui le fasi necessarie vengono eseguite sul prodotto convogliato, da lavorare o da separare.

Resistente alla corrosione

La macchina, interamente realizzata in acciaio inox, si può pulire a fondo utilizzando acqua: possibilità che, da sempre, rappresenta una sfida per i progettisti. Per il controllo del robot Delta, la macchina è stata dotata di rotaie Rexroth, affinché il robot possa svolgere il processo a tre livelli. “Abbiamo scelto le rotaie per la loro qualità e perché sono semplici da installare su una macchina che va pulita a fondo con acqua”, riprende Boissonneault. La guida a sfere su rotaia NRFG è, infatti, ideale per l’impiego in condizioni di umidità: sia le rotaie profilate, sia la guida a sfere su rotaia sono realizzate in acciaio anticorrosione e possono resistere indefinitamente ad un’umidità atmosferica relativa di oltre il 70% e a temperature superiori ai 30 °C.

Una proficua collaborazione

Le due aziende hanno iniziato il loro rapporto di collaborazione due anni fa: da allora, Bosch Rexroth ha fornito tecnica lineare e tecnologia drive&control, supporto tecnico nella scelta dei componenti Motion Control e supporto per l’ambito training. “Non siamo semplicemente un fornitore: siamo, soprattutto, un partner di produzione che fornisce prodotti”, rimarca Nelson Pacheco, Consulente Tecnico di Bosch Rexroth Canada per l’ambito Automazione di fabbrica.