はい。eOC/eCCは、OEM独自のソフトウェアなど、レックスロスのソフトウェアなしで使用することもできます。開回路・閉回路の両方のシステムに対して、包括的なハードウェアとソフトウェアのポートフォリオをご用意しております。しかし、eOC/eCC対応のハードウェアとソフトウェアを単一の供給元から導入することで、システム統合にかかる手間やリスクをさらに最小限に抑えることができます。標準ソリューションは、プロトタイプや概念実証(PoC)の開発を加速させるのにも役立ちます。
よくある質問
ボッシュ レックスロスのソフトウェアがなくてもeOC/eCCは使えますか?
バルブ制御にeOCが必要なのはなぜですか?
油圧バルブは、電子制御ポンプなしで制御することもできます。バルブアクチュエータ制御(VAC)は、eOC-Sソフトウェア構築キット内の基本機能であり、スタンドアロンパッケージとしてもご利用いただけます。しかし、それ以上に重要なのは、これがより高次の制御機能の基盤となる点です。
これには、並列で動作する複数のバルブ軸の制御や、利用可能な油圧出力に合わせてバルブの開度を調整することなどが含まれます。システムレベルでは、これにより供給不足の状態を防ぐことができ、油圧式流量分配(流量配分または流量調整)における優先順位を設定することが可能になります。
eOCとeCCのアプリケーションソフトウェアを1つの制御ユニットで組み合わせることはできますか?
原則として、可能です。モジュラー式eOC/eCCソフトウェアアーキテクチャには、こうした柔軟性があります。しかし、2つの標準ソフトウェアパッケージを組み合わせることは、カスタマイズされた新しいソフトウェアバリアントを作成して検証することを意味します。機械レベルやポートフォリオレベルでは、ソフトウェアモジュールの再利用性を高めるために、ドライブ制御、作業用油圧制御、およびマシン制御を分離することも理にかなっている場合があります。
電子制御は、従来の流体機械式制御にどれほど効果的に取って代わることが可能でしょうか?
eOCおよびeCCの基本的な目的は、高性能な油圧システムを電子制御することで、確立された流体力学的制御メカニズムを完全に再現することにあります。基本的な機能が整えば、動的に調整可能な制御パラメータの真のメリットを活かすことができます。ぜひお問い合わせください。プロジェクトに適したソリューションを判断するお手伝いをします。
ボッシュ レックスロスは、eOC/eCC向けにどのようなアフターマーケットのコンセプトを提供していますか?
eOCおよびeCCソリューションについては、一般的に、従来製品と同じアフターサービス条件が適用されます。製品が「サービス」ステータスに移行すると、ボッシュ レックスロスは10年間にわたり、スペアパーツの供給を保証いたします。必要に応じて、より長期の供給期間に対応できるよう、例えばラストタイム・バイなどを通じて、お客様に合わせた契約内容をお選びいただけます。