우리는 최신 유압 구동 및 제어 기술로 세상을 움직입니다. 그 뒤에는 수많은 위대한 Bosch Rexroth 관계자가 숨어 있습니다. 그래서 회사의 다양한 분야에서 일하는 동료들과 그들의 동기를 소개해 드리려고 합니다. 이들의 헌신은 우리의 슬로건인 'We Move. You Win'에 진정한 의미를 부여합니다.
독일 엘힝겐 공장의 유압장치 부서에서 생산이행조립 및 기능 테스트 감독관을 맡고 있는 Bianca (EcP/MFO45), 안녕하세요. 오전 7시 51분, 당신을 움직이게 하는 힘은 무엇입니까?
Bianca는 고등학교 졸업 후 기계와 플랜트 엔지니어링 분야를 전문으로 산업기계공 훈련을 받았습니다. 수습 기간 후 추가 교육을 마치고 금속 분야의 산업 마스터가 되었습니다.
1. Bosch Rexroth에서 어떤 역할을 맡고 있는지 평소 하루의 모습을 소개해 주시겠어요?
저는 조립 공정에서 생산된 유압 장치를 테스트 벤치에서 조립하는 일을 합니다. 고객의 요구에 맞게 장치를 조정하고 테스트 프로그램으로 검사하지요. 부품 개수가 모두 일치하고 테스트를 통과하면 추가 가공을 위하여 다음 부서로 보냅니다. 이런 유압 장치는 굴착기와 농업용 장비에 사용됩니다.
2. 우리 회사의 해당 직무에 지원한 동기는 무엇이었나요?
고등학교를 다닐 때 Bosch Rexroth 엘힝겐 지사에서 일주일 동안 인턴십을 경험했습니다. 그때 훈련 워크샵과 생산 공정을 보고 특별한 인상을 받았습니다. 멋진 직원들을 알게 되었고 작업이 즐거웠지요. 대기업에서 이루어지는 상호 관계에도 매료되었습니다. 게다가 제가 아는 많은 사람들이 Bosch Rexroth가 일하기 좋은 곳이라고 추천했어요. 저는 유압장치에 매료되었고 특히 다양한 제품이 있다는 사실이 좋았습니다.
3. 우리는 글로벌 기업입니다. 직무를 통해 Bosch Rexroth의 다른 동료들과 어떻게 연결되나요? 동료들을 생각할 때 가장 중시하는 점은 무엇인가요?
근무처에서 많은 동료들과 연계되어 있습니다. 다들 친절하고 화기애애한 분위기입니다. 저희 팀도 참 좋습니다. 모두들 도와주려고 하고 아이디어를 갖고 있지요. 서로를 존중하며 저는 여성으로서 남성 직원들 사이에서 완벽한 동료로 인정받고 있습니다.
4. 코로나 팬데믹으로 인해 많은 사람의 근무 상황에 큰 변화가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 동료들과 어떻게 관계를 유지하고 계신가요?
교대조 사이에 정보 공유가 원활하도록 담당 매니저들이 신경을 많이 씁니다. 지금은 교대 사이에 시차를 두기 때문에 이전 교대조나 다음 교대조를 직접 만나지 못합니다. 그러나 여전히 한 팀인 것은 변함없는 사실입니다. Rexroth 팀이죠.
5. Bosch Rexroth는 혁신을 중시하는 기업이며 모든 분야에서 최첨단을 달립니다. 당신의 직무는 기술과 혁신 면에서 회사에 어떻게 기여하나요?
예를 들어 저는 프로토타입을 테스트하기 때문에 시장에 맞는 신개발 제품을 만드는 과정에 참여하고 있습니다.
6. 직무를 수행하면서 색다르고 흥미로운 과제를 부여받았다고 생각하시나요?
예. 저는 여러 가지 장치를 가지고 일하는데 제각기 다른 추가 기능이 많습니다. 테스트하는 부품마다 다르기 때문에 일하는 것이 흥미롭습니다.
7. 본인의 일에서 특히 마음에 드는 점은 무엇인가요?
다양한 작업이 주어진다는 점이 좋습니다. 개별 워크스테이션에서 일하지만 한 팀의 일원이라는 사실이 좋습니다. 지루할 틈이 없어요. 장치가 제대로 작동하지 않을 때면 테스트 벤치에서 뭐가 문제인지 찾으려고 노력하지요.
8. Bosch Rexroth에서 일과 삶의 균형은 어떻다고 생각하시나요? 개인 생활과 직업인으로서 삶을 얼마나 유연하게 꾸려나가고 있나요?
교대 근무를 할 때는 가끔 개인적인 약속을 지키기가 힘들 때가 있습니다. 매주 일정 시간을 근무하므로 그에 맞추어 개인 생활을 꾸려갑니다.
9. 본인의 직무 수행에 필요한 자질은 무엇인가요?
기술에 관심이 있어야 하고 상호 관계를 이해해야 하며 작업복을 입고 일하는 데 문제가 없어야 하고 청결한 환경에서 정확하면서도 신중하게 일해야 합니다. 체계가 잘 잡힌 인재여야 하고 조직적인 방식으로 일할 수 있어야 하며 팀 플레이어여야 합니다.
10. 지금까지 어떤 훈련을 받고 개발 기회를 얻으셨나요? 그런 과정이 온전한 잠재력을 발휘하는 데 어떤 도움이 되었나요?
저는 흥미로운 제품 교육 과정에 참석했습니다. 그리고 Bosch Rexroth에서 일하지 않는 기간 동안 사비로 마스터 장인 교육을 완수하고 재취업을 약속받았습니다.
11. Bosch의 가치를 포함하여 당신이 가장 중시하는 가치는 무엇인가요?
제가 가장 중시하는 가치는
평등, 인정과 관용, 팀워크, 환경 보호입니다.
12. 우리 회사는 직원에게 커리어 발전은 물론 세상을 바꿀 기회를 줍니다. Bosch Rexroth에서 당신의 역할 가운데 어떤 부분이 더 좋은 세상을 만드는 데 기여하고 있나요?
예를 들면 새로운 혁신 제품을 개발하고 친환경 유압유를 사용합니다. 끊임없는 개발을 통해 지속 가능한 방식으로 쉼없이 제품을 개선하고 있습니다.
13. 지금까지 Bosch Rexroth에 있으면서 가장 자랑스러운 성과는 무엇입니까?
훈련을 무사히 마치고 정식 직원으로 인정받은 것, 그리고 23세에 이미 마스터 장인 교육을 끝냈다는 점에 자부심을 느낍니다.
14. 5년 후 자신의 모습을 예상하신다면 어떤 모습일까요?
관리직을 맡아 팀을 이끌고 있을 것입니다.
15. Bosch Rexroth에서 맡은 자신의 직무를 세 단어로 요약한다면?
다양하다, 흥미롭다, 도전적이다.
16. 친구나 친척에게 Bosch Rexroth에서 일하라고 추천하시겠습니까? 그 이유는 무엇입니까?
예, 교대 근무이긴 하지만 Bosch Rexroth에서 일하라고 추천하겠습니다. 회사가 직원들을 진심으로 대하기 때문입니다. 만약 제가 Bosch Rexroth에서 일하고 있지 않다면 다시 지원하겠습니다. 앞서 말씀드린 많은 장점 외에도 Bosch Rexroth에는 훌륭한 연금제도와 보건 프로그램이 있거든요.
17. 슬로건 'We Move You win’은 개인적으로 어떤 의미입니까?
우리는 좋은 솔루션을 개발하고 만들며 이것을 고객이 사용합니다. 우리는 고객을 위해 최고의 제품을 만듭니다!
대단히 감사합니다.