1. Home
  2. 블로그
  3. HOLMER 텔레매틱스 전략
HOLMER, 텔레매틱스
HOLMER, 텔레매틱스
모바일 솔루션 특수차

만들 것인가, 살 것인가? 농기계의 텔레매틱스 전략에 관한 HOLMER의 초청 기고문

기업은 텔레매틱스 시스템을 구입해야 할까요, 아니면 직접 개발해야 할까요? 세계 시장을 선도하는 사탕무 수확 기업 HOLMER가 확실히 결정해 줍니다. 무엇을 고려해야 하고 어떤 결과가 나오는지 Sebastian Schleicher 프로덕트 매니저의 이야기를 들어보세요.

만들 것인가, 살 것인가? 텔레매틱스에 대해 알아보던 HOLMER는 한 가지 질문에 봉착했습니다. 이 영역에서 앞서고 싶은 마음이 드는 한편, 다른 중요한 개발 활동에 소홀하지 않고서는 이처럼 기술적으로 복잡한 작업에 대처할 수 없으리라는 사실을 금방 깨달았습니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 신중하게 고려한 끝에 HOLMER의 조작 여지를 최대한 확보하면서 경제적, 기능적인 관점에서 안전한 길을 선택하기로 결정했습니다.
 

데이터와 장치 관리

Bosch Rexroth의 사전 구성 모듈식 엔드 투 엔드 솔루션인 BODAS Connect All-in-one-Connectivity는 바로 사용 가능한 솔루션과 설계 자유가 완벽하게 합쳐진 제품입니다. 이제 약간의 노력만으로 안정적인 데이터 수집 및 전송, 차량 내 텔레매틱스 하드웨어의 안전한 원격 관리(소위 TCU: Telematic Control Unit)부터 데이터 관리에 이르기까지 정보망을 따라 진행되는 모든 프로세스를 처리할 수 있습니다. 우리 회사에는 고객 모르게 '엔진 룸에서' 가동하는 부품, 즉 Device Connectivity와 Device Management 모듈이 특히 중요합니다. 결국은 이것들이 전체 솔루션의 효율성과 미래 보장 여부를 결정합니다. 텔레매틱스는 구비하는 것만으로 끝나지 않습니다. 이것은 분명한 시장 요구입니다. 9월~11월 짧은 수확 기간 동안 신중한 계획을 통해 거둔 수확물이 제때 제당소에 도착해야 합니다. 동시에 우리 고객들은 엄청난 규모의 차대를 효율적으로 조직해야 하고 모든 차량을 24시간 가동해야 합니다. 결과적으로 텔레매틱스 시스템이 농업 분야에서 수행해 내야 하는 작업은 두 가지입니다. 매니저의 부담을 덜어주고 제조사가 효과적인 원격 지원을 제공하도록 해야 합니다.
 

BODAS CONNECT, 소프트웨어 및 하드웨어

BODAS Connect Device Connectivity 및 All-in-one Connectivity

출시 기간이 짧은 유연한 텔레매틱스: 지금 비디오 보기

사진: Bosch Rexroth
모듈식 개념: 순차형 BODAS Connect Device Connectivity와 All-in-one Connectivity 패키지는 확장 가능한 특수차 텔레매틱스 솔루션을 요건에 따라 신속하게 설정합니다.

논스톱 사탕무 수확

100% 현장 가동성

Bosch는 프로세서 기반의 RCU(Rexroth Connectivity Unit)를 패키지에 포함시켜 텔레매틱스의 기술 기반을 제공합니다. 견고한 TCU 하드웨어는 특수차 용도에 맞게 특별히 개발되어 CAN bus 또는 이더넷을 통해 표준 기반 차량 데이터를 수집합니다. 층층이 배열된 아키텍처 덕분에 고객별로 소프트웨어를 통합할 수 있고 필요하면 다른 하드웨어로 전환할 수도 있습니다. Bosch Rexroth의 장치 소프트웨어는 다양한 샘플링 속도를 허용하여 CAN bus에서 적합한 주파수로 300개 항목 이상의 센서와 상태 정보를 샘플링하며, 이후 사전 필터링을 거쳐 최적의 대역폭으로 전송합니다. 차량과 LTE 네트워크의 연결이 끊기고 2G만 연결되는 환경에서도 대체 메커니즘이 필수 기능을 유지합니다. 모바일 수신이 전혀 안 되는 지역에서 수확하는 경우 수신이 가능해질 때까지 RCU가 데이터를 기록합니다. 모든 국가에서 관리형 eSIM과 로밍 계약을 맺으므로 비용 투명성마저 보장됩니다.

사진: Bosch Rexroth
논스톱 사탕무 수확: 세계 기록을 보유한 Terra Dos T4 기계에는 Terra Variant 585와 멀티 홀딩 탱크 MB 35가 탑재됩니다. 2022년 말까지 모든 HOLMER 차량이 연결될 예정입니다.


 

확장과 보안 처음부터 고려

확장과 보안
처음부터 고려

장치 관리에는 신뢰할 수 있는 Bosch IoT Suite 대형 플랫폼을 사용합니다. 차대가 증가하면 플랫폼도 쉽게 확장됩니다. 연결된 장치 포털을 통해 설치된 모든 RCU를 모니터링 및 관리할 수 있습니다. 역할을 기반으로 상태와 소프트웨어도 관리합니다. 공장에서는 하드웨어를 설치하기만 하면 됩니다. 펌웨어와 소프트웨어는 이후 고객별 설정에 따라 무선으로(FOTA/SOTA) 업데이트됩니다.

중요한 사이버 보안 문제에 대한 Bosch Rexroth의 대응은 놀랍습니다. 예를 들어 내장 방화벽으로 CAN과 무선 RCU 인터페이스를 보호합니다. 침입 탐지 시스템이 CPU 사용량, RAM 사용량, 네트워크 운영 등에 관한 주요 수치 정보를 제공합니다. 관리자 액세스에는 화이트리스트가 적용됩니다. 방화벽을 포함하고 있는 이동통신사 제공 APN을 통해 eSIM을 실행하므로 DDoS(분산 서비스 거부)와 다른 사이버 공격으로부터 RCU를 보호합니다.

Rexroth Connectivity Unit과 무선 업데이트: 블로그 글에서 자세히 알아보기

 

데이터 관리 바로 이용

데이터 관리 바로 이용

사전 구성형 데이터 관리 모듈이 전체 패키지를 형성하기 때문에 템플릿과 기능 모듈 포트폴리오에서 내부 EasyHelp 4.0 서비스 포털을 '클릭'하기만 하면 기업 설계에 맞게 신속하게 조정할 수 있습니다. 시운전부터 서비스 운영이 원활합니다. 따라서 나중에 상황이 정리되고 권장 조치를 시행하기 전에 고객 서비스 부서가 어떤 장소에서나 사안을 개괄적으로 확인할 수 있습니다. 이러한 투명성은 기업과 고객의 관리 부담을 크게 덜어줍니다.

HOLMER는 농업 하도급자의 작업장 직원과 관리자를 위하여 myHOLMER 웰 기반 정보 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 표준 데이터 인터페이스를 통해 기록된 운영 및 기계 데이터를 이용합니다. 운영자는 고객 포털을 통해 실시간으로 차량 위치를 파악하고 작업 상태를 조회하며, 연료 보급 주기를 계획하고 설정에 관한 운전자 질문에 답할 수 있습니다. myHOLMER에는 예비 부품 매장과 직접 연결되는 링크가 있어 조달 과정도 신속하게 처리됩니다.

사진: Bosch Rexroth
myHOLMER 웹 기반 고객 포털은 표준 인터페이스를 통해 BODAS connect All-in-one-Connectivity 데이터 관리 모듈에 액세스합니다.

성공적인 정보의 편의 아웃소싱

요약컨대 BODAS Connect All-in-One-Connectivity 엔드 투 엔드 솔루션은 HOLMER에게 올바른 선택이었습니다. 덕분에 수확 과정 최적화라는 우리 회사의 핵심 전문 분야에 집중할 수 있게 되었고 맞춤 텔레매틱스 솔루션 덕분에 시장 출하가 빨라졌습니다. 동시에 더 스마트한 농기계를 만들고 앱으로 고객 혜택을 높이는 데 필요한 유연성도 확보했습니다.

2년간 Terra Dos 범위의 모든 사탕무 수확기에 Bosch Rexroth RCU를 기본적으로 탑재했습니다. 요청하면 이전 모델로 시스템을 개조하는 것 역시 가능합니다. 2022년 말까지 우리 회사의 모든 차종에 사물인터넷이 연결되기를 희망합니다. 우리는 기술 리더가 되겠다는 목표가 있기 때문에 텔레매틱스와 IoT 분야에서도 같은 포부를 걸고 있습니다.

여러분도 '만들 것인가, 살 것인가?' 중에서 고민 중이신가요? 백서를 보면 도움이 되실 겁니다. 지금 무료로 다운로드하세요!

BODAS CONNECT, 소프트웨어 및 하드웨어

Sebastian Schleicher

Sebastian Schleicher

HOLMER Maschinenbau GmbH의 프로덕트 매니저입니다. HOLMER는 자율 주행 사탕무 수확 부문의 세계 리더입니다. HR 12 12열 리프팅 유닛을 갖춘 Terra Dos T4-30은 사탕무 수확 분야에서 세계 기록을 보유하고 있으며 Deutscher Landwirtschaftsverlag에서 '2016년 올해의 기계'로 선정되었습니다. 이 회사는 기술 분야에서 늘 한 걸음 앞서고자 합니다. 이를 위해 직원의 10%가 개발 업무를 전담하면서 사탕무 세척 로더, 자율 주행 슬러리 트레이스, 현장 물류 차량 등 포트폴리오 내 기존 차량의 추가 개발과 새로운 차량 개발에 매진하고 있습니다.