목재 가공 산업에서 가장 중요한 것은 원료를 최대한 사용하는 것과 높은 생산성, 그리고 효율입니다. Aquitaine Electrique는 이러한 측면을 지속적으로 개선한다는 목표로 절단선을 설계하고 실행하며 현대화합니다.
Bosch Rexroth의 서보 밸브는 목재 절단의 모든 단계에 사용할 수 있습니다. 현재 스탑, 캔터, 슬래버, 에저 등 다수의 기계에 설치되어 있습니다. 서보 밸브는 현대화 중인 라인은 물론 신규 라인에도 모두 사용 가능합니다.
커넥티드 밸브의 장점 중 하나는 통합 디지털 축 제어 장치(IAC 멀티 이더넷)가 포함되어 있다는 점입니다. 통합 디지털 축 제어장치는 별도의 모션 기능을 이용해 기계 제어장치와 독립적으로 축을 능동 제어하고, 직접 연결되는 다양한 센서의 데이터를 처리합니다.
각 밸브는 일반 전원 공급 장치와 통신 네트워크에 국부적으로 연결됩니다. 이전에는 캐비닛에 각각의 밸브를 연결해야 했으나 이 방법으로는 단지 몇십 센티미터의 케이블만 있으면 됩니다. 절단선에 축이 몇십 개나 있는 경우가 적지 않다는 점을 생각해 보면 배선만 간단해져도 설치 시간이 얼마나 단축될지 자명합니다. 케이블 길이가 짧아짐은 물론 케이블 설치에 들어가는 노력이 줄어들기 때문에 라인의 안정성이 대폭 증가하고 연결 고장, 신호 손실, 케이블 손상과 같은 문제는 감소합니다.
서보 밸브마다 다중 이더넷 인터페이스와 고유한 IP 주소가 있습니다. Aquitaine Electrique는 이를 쉽게 식별하여 VPN 모듈을 통해 원격으로 문제를 해결합니다. 각 밸브의 상태를 확인하고 표적식 방법으로 문제를 해결합니다.
"3년간 사용한 후 커넥티드 밸브의 통합을 라인 전체로 확대하고 통합 축 컨트롤러가 없는 밸브의 사용은 영구 중단하기로 결정했습니다. 새 밸브 덕분에 애프터 세일즈 서비스는 물론 작업 개시 시간이 크게 향상되었습니다."
– Patrick Dziura, Aquitaine Electrique 디렉터
요구 사항이 자주 변하는 유연한 생산 모델을 개발하려면 연결성이 매우 중요합니다. 고객에게 필요한 예비 밸브는 단 한 개입니다. 필요하다면 그 밸브를 어떤 축에나 사용할 수 있고 몇 분 만에 Aquitaine Electrique가 원격으로 프로그래밍할 수도 있습니다.
커넥티드 밸브에 대해 더 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.