ST BlowMoulding은 전 세계를 대상으로 압출중공성형기의 설계와 제조 및 설치를 전문으로 하는 이탈리아와 스위스의 기업입니다. 이들은 최초의 '메이드 인 유럽' 사출중공성형기를 설계하기 위해 여기에 들어갈 기술로 Bosch Rexroth의 IO-Link 밸브를 선택했습니다.
개방형 표준 IO-Link는 공정 제어를 중단하지 않고 쉽고 안정적으로 유압장치 밸브 및 센서를 연결해 줍니다. IO-Link 밸브는 장점이 많습니다. 전자기 방해를 줄여주고 작동 상태와 진단 정보를 디지털 방식으로 가져오는 무수히 많은 방법을 제공합니다. 이렇게 가져온 데이터에는 구성 요소의 작동과 마모 수준에 대한 정밀 정보가 들어 있으므로 안정성과 가용성을 높일 수 있습니다.
ST BlowMoulding은 사출중공성형기의 중심을 구성하는 유압장치 축을 관리하기 위해 IO-Link 인터페이스가 들어가는 동적 밸브 유형인 4WRPEH 및 4WRLE를 선택했습니다. Rexroth는 4WRPEH 아날로그 비례 제어 밸브에 IO-Link 인터페이스를 탑재시킨 첫 번째 유압장치 제조사입니다. 파리손 두께의 압출과 조정, 프레스 마감, PWDS 동적 조절 시스템 모두를 IO-Link가 관리합니다.
이탈리아에서 Bosch Rexroth 산업 유압장치의 세일즈 프로덕트 매니저인 Stefano Peschiaroli는 "우리 회사의 IO-Link 밸브는 기존 아날로그 밸브를 대체하는 솔루션"이라고 말합니다. "배선이 간단하고 전자기 방해가 감소하며 기계 작동을 더 신중하게 모니터링할 수 있어 시간과 비용이 절약되므로 제품의 품질이 좋아지고 더 높은 성과를 보장할 수 있습니다."
파일럿 구동을 완료한 밸브 유형 4WRLE는 스풀 포지션 피드백과 새로운 시리즈 4X에 전자 장치를 갖춘 고응답 제어 밸브입니다. 온도 범위가 넓어지고 설계는 더욱 견고해져 기계 충격과 진동에 대한 저항이 향상되었으므로 다양한 분야의 까다로운 폐회로 용도에 적합합니다. 4WRPEH 밸브는 빠른 응답과 최소 이력이 특징이며 폐회로 용도에서 뛰어난 성과를 발휘합니다.
ST BlowMoulding의 전문가인 Marco Boracchi는 "'완전 디지털' 기계의 장점은 많습니다"라고 말합니다. "회사가 4차 산업을 향해 가는 과정에서 수요 증가를 감당하기 위해 이 혁신을 시작하기로 결정했습니다. 기계에서 실시한 테스트 결과는 매우 긍정적입니다. 현재 전자기 방해를 없애고 생산성을 높인다는 목표로 노력하고 있습니다."
IO-Link 밸브에 대해 더 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.