첨단 용접 제어 시스템은 지속 가능하고 효율성이 뛰어나며 Industry 4.0을 지원하도록 설계되어 있습니다. 이상적으로는 긴 수명을 가질 것입니다. Bosch Rexroth의 저항 스폿 용접 제어 장치는 오랜 시간 단순한 하드웨어 그 이상이었으며, 필요에 따라 구성 가능한 소프트웨어 솔루션을 통해 미래를 향해 나아가고 있습니다. 동시에 제품 수명 주기 내내 서비스를 통해 지원을 받습니다. 따라서 용접 공정이 최적화되어 품질이 개선되고, 주기가 단축되며, 경제적인 이점이 발생합니다.
자동차 분야와 같은 산업은 변화의 속도가 아주 빠릅니다. 더 뛰어나고, 더 빨라지고, 더 가벼워지고 있죠. 경량 구조 등과 같은 발전으로 저항 스폿 용접의 복잡성 역시 커지고 있습니다. 즉, 공정 안전성 및 생산성 측면에서 공정에 계속해서 새로운 도전 과제가 나타나고 있습니다.
따라서 저항 스폿 용접을 위한 첨단 제어 시스템은 유연하고, 조정 가능하며, 매우 강력하고, 미래 지향적이어야 합니다. 이를 위해 Bosch Rexroth는 시운전에서부터 재활용까지 전체 제품 수명 주기 및 그 이후까지 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 사용된 제어 장치에는 새로운 생명을 불어넣죠.
PSI6000 및 PRC7000 용접 제어 장치를 위해 설계된 용접 서비스를 통해 Bosch Rexroth는 업계에 새로운 지평을 열었습니다. 지금까지 용접 기술 분야에서 일반적으로 판매된 서비스는 거의 없었습니다. 그러나 서비스야말로 용접 제어 장치가 현재와 미래의 과제를 해결할 수 있는 유일한 방법입니다.
저항 스폿 용접 기술은 다양한 물리적 또는 화학적 특성뿐만 아니라 다양한 표면, 모양 및 두께를 가진 재료를 결합하는 데 사용할 수 있습니다. 용접성 확인을 통해 사용자는 공정에 최적의 매개변수를 찾을 수 있습니다. 이 서비스 패키지에는 무엇보다 VDA(독일자동차산업협회)에 따른 용접 시험 및 매개변수 결정, 금속학 및 파괴 시험을 통한 연구소의 재료 시험, 용접 품질 보증이 포함됩니다.
또한 Bosch Rexroth는 더욱 향상된 안전성 및 효율성을 위한 서비스와 함께 저항 용접 기술 현장에서 시운전을 지원합니다. 이는 혼용 조합물과 다양한 변이로 인해 까다로운 용접 작업이 증가함에 따라 경험과 전문성이 필요하기 때문입니다. 그러나 사용자 입장에서 이러한 기술은 제어 및 용접 공정에서 유사하게 발전하지 않습니다. 이러한 문제와 기타 요인이 시운전에 직접적인 영향을 미칩니다. 광범위한 용접 작업에 대한 Bosch Rexroth 직원의 풍부한 경험과 이를 기반으로 한 서비스 덕분에 제어 시스템, 컨트롤 캐비닛 또는 전체 생산 플랜트의 시운전을 빠르고 효과적으로 진행할 수 있습니다.
용접, 마모, 구성 요소 및 재료의 최적화, 플랜트 구성 요소의 현대화에서 계속해서 변화하는 공정은 용접 매개변수를 영구적으로 변경합니다. 재료에 적합한 용접 매개 변수는 품질 및 생산성을 위한 기반을 형성하며, 이는 새로운 생산 라인을 가동할 때 특히 그렇습니다. Bosch Rexroth는 이를 위한 서비스 패키지를 제공하며, 여기에는 정전류 제어 시 용접 매개 변수 분석이 포함됩니다.
또한 서비스를 사용하여 품질, 스패터 없는 용접, 에너지 효율성 및 제한값 측면에서 용접 매개 변수를 최적화할 수도 있습니다. 분석 소프트웨어도 제공됩니다. 예를 들어, 대상 평가를 사용하여 주기를 줄일 수도 있습니다.
용접 프로세스 최적화 이외에 전체 수명 주기에 대한 서비스는 용접 제어 시스템의 제품 수명을 연장하고 자원을 절약하는 것 역시 목표로 삼고 있습니다. 이를 위해 가장 중요한 한 가지가 예를 들어, 청소, 현재 하드웨어 상태 개조, 원래 데이터 및 매개 변수의 조정과 사양에 따른 기능 시험, 내구성 시험을 비롯한 수리입니다. 결함 부품은 교체되는데, 보증 기간은 배송일로부터 12개월입니다.
지속 가능성과 수명 연장을 위해 수리 이외에 제품 재제조가 권장됩니다. 여기에는 전력 반도체, 팬 및 전해 커패시터와 같은 모든 전기 및 전기 기계 마모 부품의 예방적 교체가 포함됩니다. 재제조 제품의 경우 보증 기간은 배송일로부터 24개월입니다.
일반적인 서비스 기간이 지난 설치 제품 및 솔루션의 사용 가능성은 LLS(Long Life Service)로 보장됩니다. LLS는 재료의 가용성에 따라 예비 부품과 재제조 및 수리를 제공합니다. 24개월에서 최장 60개월까지 늘릴 수 있는 연장된 보증을 통해 사용자가 안심할 수 있습니다.
어떤 종류의 서비스든 정품보다 더 좋은 것은 없습니다. Bosch Rexroth는 제조업체에서 직접 서비스를 제공하며 정품 예비 부품만 공급합니다. 지원 및 서비스는 전세계 80개가 넘는 서비스 센터를 통해 연중무휴 24시간 제공됩니다.
서비스를 통해 용접 제어 장치를 오래 실행하고 공정을 안정적으로 운영해 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 또한 서비스는 미래에 중요한 지속 가능성에도 기여해 비용과 자원의 사용을 줄여줍니다.
차세대 저항 용접 제어 시스템 PRC7000에 대해 자세히 알아보세요!