건설기계와 농기계 데이터는 안전하고 안정적이며 경제적으로 전송해야 합니다. 이는 이동장비 업체가 기억해야 할 사항입니다.
차량 데이터는 소중하면서도 민감합니다. 기계, 위치, 인력에 관한 정보는 텔레매틱스 소프트웨어와 제조사 노하우 못지않게 보호해야 할 대상입니다. 분석과 추가 가공에 사용할 데이터에 보호 처리가 되지 않아 갑자기 중단되기라도 하면 각종 서비스와 비즈니스 모델, 심지어 회사의 명성까지도 위험해질 수 있습니다. 텔레매틱스 데이터를 클라우드로 안전하고 효율적으로 전송하려는 이동장비 업체는 아래 5가지 포인트를 기억해야 합니다.
임업, 도로 정비, 창고, 건설 현장 등에서 사용하는 이동식 기계는 네트워크 범위가 빈약하거나 대역폭이 제한된 지역에서 사용되는 경우가 많습니다. 차대가 전 세계에 퍼져 있는 경우 이동통신과 로밍 비용이 많이 발생할 수도 있습니다. 그러므로 텔레매틱스 솔루션은 그런 곳에 대비한 오프라인 모드를 갖춰야 할 뿐만 아니라 적절한 방식으로 데이터 스트림을 제한할 수 있어야 합니다. 프로세서 기반의 TCU는 소프트웨어 기반의 사전 필터링, 엣지 분석, 데이터 압축을 통해 전송량을 최소화할 수 있습니다. 가능하다면 국제 e-SIM으로 필요한 국가를 모두 범위에 넣어 예상치 못한 로밍 요금을 피해야 합니다.
특수차 용도에 적합한 클라우드 스토리지 솔루션은 소비자 부문의 간단한 솔루션과는 비교할 수 없습니다. 가용성이 높아야 하며 적절한 SLA와 내보내기 기능을 가진 관리형 데이터베이스를 제공해야 합니다. 기계에서 효율적이고 저비용으로 데이터를 전송하기 위한 공간 절약 형식이 중요하며 액세스 권한 부여, 사용자 관리, 날씨 데이터 같은 외부 소스에서 가져오기 기능 등을 갖춘 권한 관리 시스템도 중요합니다.
보안 데이터 저장 시스템은 보안 엔드포인트를 이용한 표준 HTTPS API를 통해 차량 데이터가 프런트엔드로 원활하게 통합되도록 허용해야 합니다. 그 외 인터페이스로 ERP 시스템에 연결하고 Agrirouter, BIM, geoCapture(ISO 15143-3) 같은 업종별 서비스에 안전하게 연결할 수 있어야 합니다.
차량 데이터를 수집, 저장, 분석하는 동안 예상치 못한 값비싼 요금 발생을 피하고 싶다면 상호 운용성과 분석 툴의 가용성이라는 두 가지 핵심 기준을 갖추고 데이터 보호 요건을 충족하며 보안과 타협하지 않는 스토리지 솔루션을 이용해야 합니다. 따라서 최소 세 가지 복제본과 방화벽, 게이트웨이, 로드밸런서 같은 핵심적인 기본 요소를 갖춘 아키텍처를 권장합니다. 이것이 차량과 사용량 데이터의 손실 및 무단 액세스를 막고 안정적으로 실시간 보호하기 위한 유일한 방법입니다.
데이터 전송 보안을 지키고 경제적 위험을 막는 길에는 수많은 난관이 놓여 있지만 솜씨 좋은 행동으로 예방할 수 있습니다. 미래 텔레매틱스 사용자는 특정 솔루션으로 난관을 어떻게 극복할지, 미래를 위한 준비는 어떻게 마련할 것인지 꼼꼼히 확인하라는 조언을 듣게 될 것입니다. 산업 부문에 필요한 사항에 맞춰 제작한 스타터 키트는 OEM과 IoT 서비스 제공자가 적은 예산으로도 처음 사용을 시작하고 미래 실행 가능성을 상세히 확인하며, 높은 수준의 보안과 안정적인 데이터 전송 능력을 갖추고 단계별로 솔루션 규모를 조정할 수 있도록 해줍니다.
철저하게 확인해 보고 싶으신가요? BODAS Connect 스타터 키트 테스트하기: