로어암마인/하노버- 세상에서 가장 작은 전기 해저 밸브 액추에이터인 Bosch Rexroth의 SVA R2가 지속 가능성에 기여한 공로를 인정받아 2021년 에르메스 어워드(Hermes Award)를 받았습니다. 에르메스 어워드는 하노버 무역박람회에서 진행되는 위대한 국제산업상입니다. SVA R2는 와해적 혁신을 통해 공정 시스템에서 발생하는 CO2 배출뿐만 아니라 환경 위험도 대폭 낮추는 제품으로 미래 공정 시스템의 녹색 수소 분야는 물론 산소 포집 및 저장물의 생산에도 적합합니다.
"지속 가능성 면에서 혁신은 와해적 진보 달성을 위해 빠뜨릴 수 없는 역할을 담당합니다. Bosch Rexroth는 SVA R2를 통해 가공 산업 분야에 완전히 새로운 솔루션을 제공합니다. 사상 최초로 사용자가 종래의 유압 실린더를 현장에서 검증받은 안전 시스템을 탑재한 전기 액추에이터로 교체할 수 있습니다. 그러면서도 추가로 공간을 차지하지 않습니다." Bosch Rexroth 제품영역 신사업 상무 Thomas Fechner의 말입니다.
SVA R2 해저 밸브 액추에이터는 처리 시스템의 밸브를 개폐합니다. 지금까지는 일반적으로 해저 공장에서 유압 실린더로 이 작업을 수행했기 때문에 길이가 수 킬로미터에 달하는 유압 라인에서 유압 실린더를 공급해야 했습니다. 이전에 전기 액추에이터로 교체하려는 시도가 없었던 것은 아닙니다. 그러나 더 많은 공간을 차지했고 배터리를 이용한 비상 전원공급 비용이 너무 비쌌으며 현장에서 검증받은 안전 시스템을 통합할 수 없었기 때문에 실패했습니다.
Bosch Rexroth 개발자팀은 와해적 혁신으로 이 문제에 대처했습니다. 역사상 최초로 전기 드라이브와 현장에서 검증된 안전 시스템, 모션 제어 시스템을 SVA R2 해저 밸브 액추에이터에 결합했으며 일반적으로 사용하던 유압 실린더 이상의 장소를 차지하지 않습니다. 모듈 역시 최대 4천 미터 깊이의 해저에서 사용하도록 설계했습니다.
미래 응용을 위한 민첩한 개발
액추에이터를 전기화하면 처리 시스템의 CO2 발자국이 대폭 개선되며 중앙 유압 장치를 따라 수 킬로미터나 늘어선 유압 파이프도 더 이상 필요하지 않습니다. 센서의 전원공급에 현재 이용하는 장치는 액추에이터의 동력 공급 외 다른 곳에도 활용할 수 있습니다. 수십 년간 유압 실린더 자체적으로 검증을 거친 공간 절약형 디자인의 안전 시스템도 이전 접근방식에서는 불가능했던 통합이 가능할 수 있습니다. 또한 모션 제어 시스템 덕분에 운영 상태의 모니터링이 가능하며 이로써 섬세한 생태계의 안전성이 더욱 높아집니다.
Bosch Rexroth 해저 밸브 액추에이터 팀은 민첩한 개발 방법을 이용하여 여러 사업자와 공급업체, 국제 대학들과 긴밀하게 협력했습니다. 첫 번째로 의도한 응용 분야 중 하나는 에너지 생산을 위한 해저 생산 시설의 전기화입니다. 해저 밸브 액추에이터 SVA R2 덕분에 이러한 시설의 조달 및 운영비를 절감할 수 있습니다. 게다가 에너지 효율은 더 높고 그 어느 때보다 안전합니다. 그 외의 용도로 녹색 수소 생산을 위한 미래 처리 시스템이 있습니다. 예를 들어 해상 풍력 발전소 현장에서 재생 가능한 에너지와 수소를 생산한 다음 파이프라인을 통해 해안가로 운송합니다. 탄소 포집 및 저장 장치로 대기 중 CO2를 제거하여 이전 해저 생산 시설이 있는 수중에 저장한다는 초기 계획에서도 액추에이터는 중요한 역할을 담당합니다.
Bosch Rexroth는 해저 사용에 대한 가장 엄격한 국제기준에 따라 특수 건립한 테스트 벤치에서 온전한 크기의 프로토타입을 테스트합니다. 다른 경우와 비교할 때 해저에 사용할 때는 부품과 모듈의 기능 및 안전성 면에서 가장 높은 요건이 부여됩니다. 최초 파일럿 테스트는 2021년 3분기에 시작될 예정입니다.