Bosch Rexroth는 스마트 메카트로닉스 솔루션으로 리니어 모션 기술을 다음 수준으로 올립니다.
Ulf Lehmann 박사, Bosch Rexroth AG 리니어 모션 기술 사업부 총괄
불확실성이 커지는 시기인 만큼 신속한 생산 조정 능력이 많은 기업의 핵심 기준이 되고 있습니다. 유연성은 직원에게만 필요한 것이 아니며 시스템도 새로운 생산 공정에 맞게 유연하게 변경할 수 있어야 합니다. 새로운 솔루션을 쉽고 빠르게 조정하면서 빠른 시운전도 가능해야 합니다. 리니어 모션 기술과 같이 순수한 기계 부품으로 보이는 것을 디지털화하면 기술 이행에 도움이 됩니다.
Bosch Rexroth는 초기 단계부터 리니어 모션 기술의 진화를 위한 토대를 놓았습니다. 그리하여 오늘날에는 이미 디자인 과정을 대폭 단순화하는 다양한 디지털 엔지니어링 툴과 컨피규레이터를 제공하고 있습니다. 그러나 이는 시작에 불과합니다. 당사가 생각하는 디지털 트랜스포메이션은 끊임없는 추가 개발 과정입니다. 이러한 생각은 리니어 모션 기술을 새로운 차원으로 높이는 데 도움이 되었습니다.
스마트 메카트로닉스 솔루션을 위한 새 플랫폼
당사는 리니어 모션 기술 분야에서 검증된 전문 지식과 수십 년에 걸쳐 쌓은 노하우를 활용하며 이 점은 동급 최고의 당사 부품에도 반영됩니다. 이러한 기반을 바탕으로 리니어 모션 기술이 향하는 방향을 끊임없이 고민하고 미래의 공장, 심지어 순수하게 기계적 기술로 보이는 분야에서 어떤 새로운 기회가 열릴 것인지를 입증합니다.
Bosch Rexroth는 검증된 제품 포트폴리오를 바탕으로 소프트웨어와 전자 장치 같은 추가 기능을 갖춘 수직 통합부터, 리니어 모션 기술의 구성품에서 센서를 표적 사용하는 것에 이르기까지 보다 더 지능적인 리니어 모션 기술을 만들고 있습니다. 그리고 여기에 해당하는 최초의 솔루션 키트를 작년에 출시했습니다. 프레싱 및 결합 애플리케이션을 위한 Smart Function Kit는 역학과 전기 설비, 소프트웨어로 구성된 모듈식 하위 시스템입니다. 직관적인 시운전과 공정 구성이 눈에 띄는 기능입니다. 어느 쪽에도 프로그래밍 지식은 필요하지 않습니다. 심지어 이후 작업을 수행할 때에도 소프트웨어가 직관적이어서 편리하며, 애초에 사전 지식 없이 사용할 수 있습니다.
유연성부터 전환성까지
스마트 메카트로닉스 솔루션을 위한 새 플랫폼을 통해 당사는 고객에게 필요한 사항에 집중하고 모든 공정 단계마다 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 제품을 선택하고 규격을 결정할 때부터 시작됩니다. Rexroth 고객은 이 기술을 굳이 배울 필요가 없습니다. 당사가 제시한 툴에서 몇 단계만 거쳐 직관적으로 아이디어를 실현하면 완제품이 도출됩니다.
시운전의 경우 현재 당사가 주안점을 두고 있는 '플러그 앤 프로듀스' 방식은 몇 년 동안 소비자 영역에서 플러그 앤 플레이로 알려져 있는 원리입니다. 리니어 축에서 이것의 실질적 의미는, 포장을 풀고 연결하여 기능 테스트를 실행하기까지 단 몇 분 안에 끝난다는 뜻입니다.
운영 자체에 대한 당사 비전도 조정 가능합니다. 따라서 전환 가능한 핸들링 시스템은 새로운 생산 공정에 맞게 유연하게 조정 가능합니다. 그 구체적인 예가 리니어 축을 위한 신속 변경 시스템입니다. 이 시스템은 두 번만 클릭하면 변경이 끝납니다. 이후 자동으로 시운전을 실시하며 즉시 새로운 작업에 사용할 수 있습니다.
신속 부품 교환 방식은 유지보수 방식에도 영향을 줍니다. 리니어 축을 수리해야 하는 경우 기술자가 교체 부품을 바로 삽입하면 기계가 중단 없이 계속 작동합니다. 이뿐만 아니라 센서를 통해 선제적인 예측 정비를 할 수 있고 상태 모니터링을 통해 시스템 효율을 높일 수 있습니다. 완전히 새로워진 제품 접근방식으로 인해 시스템 효율은 더욱 높아집니다. 한 가지 예를 들면 로봇과 데카르트 시스템의 위치 정확성을 크게 향상하는 보정 장치가 있습니다.
관심 있는 분은 Rexroth 웹사이트에서 당사의 모든 솔루션에 관한 영상을 확인하실 수 있습니다.