1. Home
  2. Blog
  3. Kits de peças de reposição hidráulicas
Peças de reposição originais Bosch Rexroth
Peças de reposição originais Bosch Rexroth
Hidráulica industrial

15.000 kits de peças de reposição hidráulicas no eShop

A manutenção e o reparo de agregados hidráulicos e componentes muitas vezes colocam os técnicos em grandes desafios. As peças de reposição solicitadas, geralmente lacres, chegam em embalagens sem etiqueta e o técnico tem que se esforçar para ler os manuais até obter o suporte adequado. É diferente na Rexroth: o especialista em hidráulica mudou para mais de 15.000 kits de peças de reposição prontas com todos os documentos de instalação necessários. Além disso, o eShop Rexroth na internet tornou muito mais fácil encontrar e encomendar as peças de reposição. O resultado: economia de tempo de até 50% em reparos internos, menor custo geral e maior vida útil.

Nem sempre compensa financeiramente chamar o serviço do fabricante da máquina ou do fornecedor de equipamentos hidráulicos para cada problema. Muitos usuários realizam reparos menores e manutenções regulares por conta própria, mesmo que os fabricantes muitas vezes não facilitem isso para eles. Isso começa na demora para encontrar as peças de reposição certas e necessárias para o reparo, passando pelo pedido em papel e, em seguida, pelos manuais de instruções.

Peças de reposição combinadas logicamente

A Rexroth simplificou significativamente o processo e, com isso, ajuda a reduzir ainda mais os custos com manutenção de sistemas hidráulicos. Mais de 15.000 kits de peças de reposição cobrem quase todos os componentes e sistemas Rexroth ainda em uso. Vão desde válvulas de comutação, válvulas contínuas, bombas hidráulicas, acumuladores hidráulicos, agregados e sistemas, blocos e sistemas interligados, hidráulica compacta, cilindros e cilindros especiais. Peças de reposição de valor baixo ou de substituição em única etapa são logicamente combinadas em um pacote. Por exemplo, um kit de peças de reposição para bombas consiste em todas as peças de desgaste que devem ser substituídas quando a bomba é removida: kit de vedação, rotor e disco de controle. As peças de reposição são adaptadas ao respectivo design da bomba. Todos os kits de peças de reposição contêm uma lista de peças e um desenho claro em vista explodida para instalação.

Vedações originais de componentes hidráulicos Rexroth

Vedações protegidas de forma otimizada

Cerca de 98% dos kits de peças de reposição consistem em kits de vedação. As vedações utilizadas na Rexroth obedecem a critérios rigorosos de material, fabricante e qualidade, pois esses fatores são decisivos para a precisão, o desempenho e a vida útil dos sistemas na hidráulica. Isso começa com as dimensões corretas de uma vedação para um determinado espaço de instalação. Sem ferramentas de design adequadas, fica muito difícil para o usuário encontrar uma solução funcional. Em particular, os retentores R-ring específicos da Rexroth - em comparação com os O-rings um tanto mais simples - não podem ser projetados com ferramentas on-line disponíveis externamente.

Erros também podem ocorrer facilmente no material. Por exemplo, a designação comum NBR pouco diz sobre a composição exata e, portanto, sobre a resistência mecânica, térmica e química. Dos inúmeros fabricantes de vedação no mercado, centenas dos chamados compostos estão disponíveis, cujas diferenças entre si só podem ser determinadas por testes e cuja vida útil no sistema hidráulico varia enormemente.

Os kits de vedação, portanto, contêm as vedações originais dos componentes hidráulicos da Rexroth, ou seja, os materiais corretos na qualidade do equipamento original também, de acordo com a situação de instalação.

Os kits de vedação completos da Bosch Rexroth sempre contêm todos os anéis de vedação necessários para manutenção. Um sistema de embalagem uniforme com caixas padronizadas protege as peças de reposição de influências ambientais negativas e simplifica o armazenamento pelo usuário. As vedações são soldadas individualmente nos suportes do kit de vedação e protegidas contra oxigênio, luz e radiação ultravioleta. Isso evita deformação, endurecimento, envelhecimento, corrosão e desgaste, especialmente no caso de vedações sensíveis de alto desempenho, mesmo durante longos períodos de armazenamento. Isso permite que o usuário explore toda a vida útil das vedações do sistema.

Kit de peças sobressalentes com desenho em vista explodida e vedações

Duas vezes mais rápido com instruções

Quase todos os kits de peças de reposição incluem uma lista de peças e um desenho em vista explodida. Esta é uma importante simplificação do trabalho, especialmente com máquinas e sistemas mais antigos, onde a documentação não está mais disponível em papel ou está incompleta. A descrição reduz o tempo médio necessário para desmontagem, limpeza de vedações antigas para estabelecer uma alocação e montagem ao consertar uma bomba, por exemplo, de cerca de duas horas para menos de 60 minutos. Esses tempos são retirados de observações de campo onde a carga de trabalho de técnicos qualificados foi medida. Além do tempo de trabalho significativamente reduzido, as instruções de reparo claras evitam erros durante a montagem e, portanto, também aumentam consideravelmente a confiabilidade funcional. Este efeito aumenta significativamente com a complexidade dos reparos.

E outra vantagem: os custos dos kits de vedação são insignificantes em comparação com o custo total de substituição, incluindo a remoção e a reinstalação do componente.

Conclusão

Aqueles que desejam economizar custos no curto prazo - usando peças de reposição não originais - pagam mais caro no longo prazo. Para reduzir o custo total de propriedade, os componentes devem ser reparados profissionalmente para alcançar a vida útil mais longa possível. Porque somente com as especificações comprovadas do fabricante é possível garantir os dados originais de rendimento e, portanto, o funcionamento, a produtividade e a eficiência.


Link para o eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts