1. Home
  2. Blog
  3. Segurança funcional
Segurança funcional
Segurança funcional
Soluciones para máquinas móviles

Segurança funcional: Como os OEMs atendem aos requisitos do Regulamentação sobre Segurança de Máquinas (MVO), do Ato de Resiliência Cibernética (CRA) e do Regulamento sobre Inteligência Artificial (AI Act)

Diversos novos regulamentos e leis, como o Regulamento de Máquinas (MR) da União Europeia, impõem consideráveis desafios aos fabricantes de veículos off-highway. Na segunda parte da nossa série de blog "Segurança, Proteção e IA para Máquinas de Trabalho Móveis", esclarecemos os tópicos e abordagens das soluções mais importantes para a segurança funcional, bem como requisitos complementares para segurança e IA.

O tempo está acabando: Em 20 de janeiro de 2027, o novo Regulamento de Máquinas da UE 2023/1230/UE (EU-MR) substituirá a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE (EU-MD) com implicações de grande alcance para máquinas móveis de trabalho. Neste artigo, você saberá quais requisitos do MR têm preocupado os OEMs, como eles se relacionam com outras mudanças (por exemplo, CRA ou AI Act) e como você pode resolver esses desafios junto com a Bosch Rexroth.

As 5 implicações de segurança funcional mais importantes para máquinas de trabalho móveis:

1) Monitoramento de sistemas de retenção
2) Monitoramento de máquinas autônomas
3. Anexo II Lista de componentes de segurança
4. Interseções com o Ato de Resiliência Cibernética (CRA)
5. Interseções com o Regulamento sobre Inteligência Artificial (AI Act)

Monitoramento de sistemas de retenção

1. Monitoramento de sistemas de retenção

Cinto de segurança, clique e pronto? Infelizmente, a utilização de cintos de segurança em máquinas off-highway não é tão evidente para os usuários quanto nos veículos do dia a dia. O MR da União Europeia visa aumentar a segurança dos operadores e, portanto, exige o monitoramento obrigatório de sistemas de retenção. As funções correspondentes se destinam a garantir que o cinto de segurança utilizado sempre corretamente em máquinas de terraplanagem e outras máquinas móveis de trabalho sujeitas ao risco de tombamento.

Abordagem de solução: As soluções de software da aplicação BODAS já estão prontas para o MR. Isso permite que os OEMs implementem imediatamente os novos requisitos de monitoramento dos sistemas de retenção ou os integrem retrospectivamente na solução de série por meio de uma função parcial. O controle de acionamento de translação EDA e o acionamento adaptativo de solo AGD também já incluem as funções necessárias para proteção contra adulterações. Por exemplo, uma verificação de plausibilidade do interruptor do assento assegura que os operadores só possam mover a máquina de trabalho móvel quando estiverem em seu lugar na cabine e a fivela do cinto de segurança estiver engatada.

2. Monitoramento de máquinas autônomas

Máquinas que trabalham com crescente autonomia, conectividade e suporte por IA geram riscos ainda não abrangidos completamente por conceitos de segurança anteriores. Portanto, o MR da União Europeia e o Regulamento sobre Inteligência Artificial exigem medidas especiais para proteger trabalhadores, pedestres e objetos. A fim de esclarecer questões de responsabilidade e compreender falhas, os processos de tomada de decisões, os eventos e os erros relevantes para a segurança devem ser registrados.

Abordagem da solução: Também em relação a isso, o ecossistema BODAS da Bosch Rexroth está pronto para a MR. Os controles e sensores BODAS usados para funções de assistência também podem ser utilizados para monitorar sistemas autônomos. Com outros módulos de solução BODAS, os dados recolhidos podem ser transmitidos com segurança pelos canais de comunicação estabelecidos para sistemas de monitoramento em nível superior.

Monitoramento de máquinas autônomas
Anexo II Lista de componentes de segurança

3. Anexo II Lista de componentes de segurança

Como resultado do novo Regulamento de Máquinas, todos os softwares e sistemas que executam funções de segurança devem ser considerados componentes de segurança e documentados no anexo II, a Lista de componentes de segurança. Se a função também incluir abordagens baseadas em aprendizado de máquina, um órgão externo de certificação (reconhecido pela lei: órgão notificado, por exemplo, TÜV na Alemanha) deve ser envolvido no processo para declaração da conformidade. Esse desafio é ainda maior porque ainda não existe um processo formal ou uma norma harmonizada.

Abordagem de solução: Também nesse aspecto, os OEMs estão em vantagem com a Bosch Rexroth, pois todo o ecossistema BODAS fica pronto para uso em tempo hábil – incluindo ferramentas de desenvolvimento, softwares de aplicações e as unidades de controle BODAS da série RC. A partir de janeiro de 2027, a Bosch Rexroth colocará no mercado todos os componentes relevantes para o MR da União Europeia como componentes de segurança, cumprindo as obrigações de documentação legalmente exigidas.

4. Segurança e proteção andam de mãos dadas

Em máquinas conectadas, um ataque cibernético pode desativar ou afetar negativamente uma função de segurança. Portanto, os dois aspectos anteriormente separados da cibersegurança e da segurança funcional agora devem se integrar perfeitamente. As interseções dos respectivos requisitos do MR da União Europeia são de grande relevância para os OEMs, principalmente porque o tema geral da segurança também será regulamentado obrigatoriamente pelo Ato de Resiliência Cibernética (CRA) a partir de novembro de 2027. Entre os requisitos mais importantes estão as medidas de proteção contra problemas técnicos e, consequentemente, para assegurar as funções relevantes de segurança, bem como a coleta de evidências de alterações de software e dados.

Abordagem de solução: O ecossistema BODAS já está pronto para a segurança hoje. Por exemplo, a série RC40 de unidades de controle é baseada em princípios de segurança estabelecidos e tecnologias do ambiente automotivo BOSCH. Por meio de um módulo de segurança de hardware (HSM) integrado, os OEMs têm acesso às funções de segurança prontas para uso, como Inicialização segura, Registro seguro ou Criptografia. No total, com suas soluções em hardware e software, o BODAS abrange todos os aspectos da segurança: desde a engenharia e a implementação até o monitoramento. Resultado: menor tempo de lançamento no mercado com custos mínimos desde o desenvolvimento e a implementação até a manutenção na produção em série.

Segurança e proteção andam de mãos dadas
Segurança funcional e IA

5. Segurança funcional e IA

Se os OEMs quiserem utilizar funções de segurança com inteligência artificial, eles devem cumprir não só o MR, mas também o Regulamento sobre Inteligência Artificial (AI Act) que se tornará obrigatório a partir de agosto de 2027. Isso se deve ao fato de que, em conformidade com o Regulamento sobre IA (UE) 2024/1689, certas aplicações são consideradas sistemas de IA de alto risco quando utilizadas em funções de segurança com algoritmos baseados em IA ou lançadas no mercado como componentes de segurança na acepção do MR. Nesse caso, aplica-se um regime legal duplo com os requisitos de ambos os regulamentos. Na área de máquinas móveis, isso inclui, entre outras coisas, soluções de proteção contra colisões com detecção de pessoas por câmeras.

Abordagem de solução: Com BODAS, os fabricantes de máquinas off-highway também entram no universo da IA com segurança desde o início. Todas as soluções classificadas como sistemas de IA de alto risco cumprirão a tempo os requisitos conjuntos do MR e do Regulamento de IA a partir das datas de entrada em vigor. Exemplos atuais incluem: o Offroad Robotic Controller ORC2 com IA integrada para automação parcial e avançada de máquinas móveis de trabalho. E o sistema anticolisão (CAS), que permite uma proteção eficaz contra colisões por meio de detecção precisa de objetos e reconhecimento de pessoas usando radar, ultrassom ou câmeras inteligentes. Além disso, a Bosch Rexroth oferece apoio aos OEMs para projetar suas aplicações baseadas em IA em conformidade com os regulamentos.

Em segurança com a Bosch Rexroth

Os novos regulamentos jurídicos relativos à segurança funcional impõem requisitos concretos, formais e relevantes para CE aos fabricantes de máquinas móveis de trabalho. Considerando o curto prazo e os altos custos de desenvolvimento, a Bosch Rexroth é um parceiro completo, sempre atualizado, que pensa junto com seus clientes e os apoia desde o início, oferecendo tudo em uma única fonte: por um lado, o ecossistema BODAS com seus módulos de hardware e software compatíveis com padrões e comprovados; e, por outro lado, a equipe de suporte Rexroth, com experiência no setor e em tecnologia para acompanhar de forma ideal até os projetos relevantes para o MR.

Quer saber mais?
No terceiro post do blog sobre Segurança, Proteção e IA trataremos dos requisitos do Ato de Resiliência Cibernética (CRA) para máquinas de trabalho móveis. Fique atento para saber como fortalecer a resiliência cibernética de maneira compatível e eficiente com a Bosch Rexroth e o ecossistema BODAS!

Você quer saber mais sobre segurança, proteção e segurança de IA, além de trocar ideias com nossos especialistas e membros da comunidade myBODAS?
» Plataforma myBODAS

Outros artigos desta série

Todos os artigos desta série no blog "Segurança, Proteção e IA para Máquinas de Trabalho Móveis":

01. Cibersegurança, segurança funcional e IA: Mudanças importantes para fabricantes de máquinas off-highway
02. Segurança funcional: Como os OEMs cumprem os requisitos da MVO da EU, da CRA e o AI Act
03. Cibersegurança: Por que os OEMs precisam agir agora

Markus Seyfang

Markus Seyfang é Gerente de Segurança Funcional de desenvolvimento de softwares e sistemas para máquinas móveis na Bosch Rexroth. Ele tem 20 anos de experiência na área de Segurança Funcional e é responsável pelos conceitos de segurança das plataformas de software, bem como por todos os aspectos relevantes de segurança no processo de desenvolvimento de softwares de aplicações na Bosch Rexroth. Markus é o parceiro para contato global sobre tópicos de Segurança Funcional e representa a Bosch Rexroth nos comitês de padronização da ISO.

Martin Sykora

Martin Sykora é Diretor de Vendas de Eletrônica Móvel na Bosch Rexroth. Ele trabalha no grupo Bosch há mais de 22 anos e atua na área de eletrônica móvel há mais de 19 anos. Em seu cargo, Martin e sua equipe atuam como ponto de contato global para clientes de tecnologias móveis que buscam soluções baseadas em BODAS oferecendo suporte para a transformação digital de máquinas de trabalho móveis.