Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 
O que jovens engenheiros precisam saber sobre hidráulica?

Dr. Steffen Haack, Membro da Diretoria Executiva responsável pela unidade de negócios de Aplicações Industriais e Coordenador de Vendas da Bosch Rexroth AG.

 

Na engenharia mecânica, nem toda tarefa pode ser resolvida com a mesma tecnologia. A hidráulica possui uma vantagem clara quando se trata de elevada capacidade de carga e robustez. Além disso, a tecnologia hidráulica oferece proteção ao sistema devido a sua absorção de impactos e vibrações, além de se encaixar em espaços de instalação apertados graças ao seu design compacto. A eletromecânica está tradicionalmente conectada de maneira íntima ao desenvolvimento do controle e possui funcionalidades sofisticadas para alta flexibilidade. A Hidráulica Eletronificada preserva as vantagens físicas da tecnologia de fluidos e aumenta sua atratividade com as possibilidades de automação baseada em software, controle e conectividade.

Isso é razão suficiente para que jovens engenheiros, que muitas vezes só veem o lado do software das coisas, conhecerem melhor as capacidades e possibilidades da hidráulica. Isso não significa configurar sistemas de válvulas ou mergulhar nas bases da mecânica de fluidos, mas reconhecer quando a hidráulica oferece benefícios econômicos e técnicos. Temos a implementação automatizada de movimentos usando a hidráulica por meio software, assim como ocorre com acionamentos elétricos.

Novas soluções de sistema para Hidráulica Eletronificada aplicam os mesmos conceitos de controle eletrônico e lógica dos acionamentos elétricos. Usando padrões e protocolos de comunicação abertos como interfaces multi-Ethernet, elas podem ser adicionadas tanto a arquiteturas de máquinas em rede horizontais como verticais (em termos de automação não existe diferença). Eixos eletro-hidráulicos são colocados em operação com as mesmas ferramentas de engenharia que os acionamentos elétricos, porém com duas distinções: primeiro, existem assistentes e manuais que funcionam como guias para o técnico realizar comissionamento dos eixos hidráulicos, recomendando os valores de parametrização que obterão resultados adequados. Segundo, com os melhores controladores da categoria, com uma maneira inteligente e com recursos especiais que ajustam e obtêm excelentes resultados de performance usando tecnologia hidráulica. Isto torna o comissionamento mais simples e fácil para os programadores, não exigindo profundo conhecimento de hidráulica devido as configurações disponíveis.

Concluindo, não tem porque ficar assustado com as características da hidráulica, sua adequabilidade deve ser avaliada e sua automação implementada da maneira normal. Com a inteligência digital, a hidráulica com eletrônica e comunicação em rede pode agora ser perfeitamente integrada em múltiplas tecnologias e nos conceitos da Indústria 4.0, o que significa que ela permanece como um componente importante da engenharia mecânica moderna. Nos últimos anos, quase todos os padrões de movimento e recursos especiais da tecnologia de fluido foram modelados em software modular. Até mesmo características específicas, como cinemática de transmissão ou sincronismo controlado são levados em consideração. Os engenheiros não precisam ser "batizados com óleo" para saberem que a Hidráulica Eletronificada oferece densidade energética e robustez únicas, e, o design, parametrização, comissionamento, operação e diagnóstico utilizando software tão convenientes quanto para outras tecnologias de drive.