Setores
Vista geralService
Vista geralCarreiras
Vista geralEmpresa
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralHidráulica para Aplicações Offshore
Vista geral
Temos presença mundial para oferecer suporte a você. Cerca de 31.000 colaboradores em mais de 80 países geraram um rendimento de vendas de aproximadamente 6,2 bilhões de euros em 2021.
Lohr – A Bosch Rexroth concluiu com sucesso o ano fiscal de 2021 apesar das condições gerais persistentemente difíceis, a entrada de pedidos aumentou 44%, atingindo um valor recorde de 7,5 bilhões de euros e garante um crescimento ainda maior. As vendas aumentaram 20%, para 6,2 bilhões de euros. Isso traz a empresa de volta ao seu nível pré-crise no segundo ano de pandemia. O número de colaboradores aumentou 4,7% para cerca de 31.100 em todo o mundo.
“Tivemos um ano 2021 de sucesso – graças ao forte desempenho da equipe. Apesar da pandemia e dos desafios econômicos, conseguimos aumentar as vendas, entregar de forma confiável aos nossos clientes e aumentar ainda mais satisfação deles. Atingimos um novo recorde de pedidos recebidos. Estamos claramente em um caminho de crescimento”, explica Rolf Najork, membro do conselho de administração da Robert Bosch GmbH responsável pela divisão de Tecnologia Industrial e CEO da Bosch Rexroth AG.
O crescimento das vendas para 2021 foi impulsionado por taxas significativas de crescimento de dois dígitos em todas as regiões do mundo. Com 23,5%, a Bosch Rexroth registrou o maior aumento anual na Europa fora da Alemanha. As vendas atingiram 2 bilhões de euros na região. Na Alemanha, as vendas aumentaram 18,2%, para 1,3 bilhão de euros. Nas Américas, as vendas aumentaram 18,3%, para 1,1 bilhão de euros, e na Ásia, 15,9%, para 1,8 bilhão de euros. Com 6,2 bilhões de euros, as vendas totais voltaram ao patamar de 2019, ano anterior à pandemia.
A Bosch Rexroth alcançou uma entrada de pedidos de 7,5 bilhões de euros – cerca de 800 milhões de euros acima do pico comparável em 2018. Comparado ao ano anterior, a Bosch Rexroth aumentou seu volume de entrada de pedidos em 43,1%. O crescimento acelerou ao longo do ano, especialmente no quarto trimestre. A forte entrada de pedidos oferece potencial para um maior crescimento. O negócio de hidráulica de alto volume apresentou forte demanda, e as atividades de automação fabril também cresceram fortemente.
A Bosch Rexroth continua a investir no futuro: 344 milhões de euros foram investidos em Pesquisa e Desenvolvimento – um aumento de 5,8%. Os pontos focais foram eletrificação de máquinas mobil, automatização de fábricas, portfólio baseado na plataforma ctrlX AUTOMATION e sistemas de eixos integrados na área de hidráulica industrial.
Com cerca de 180 milhões de euros, a empresa gastou mais 78,2% na sua rede de produção internacional do que no ano anterior. Os investimentos concentraram-se principalmente na otimização, expansão e renovação das capacidades produtivas na Alemanha, Turquia, China e Itália. O planejamento de médio prazo continua a incluir investimentos significativos em produção e logística.
“Com nossos amplos investimentos e atividades de desenvolvimento, queremos aumentar nossa competitividade, permitir maior crescimento e garantir empregos atraentes”, diz Najork.
A equipe da Bosch Rexroth cresceu mundialmente em 2021, principalmente devido à alta capacidade de utilização na fabricação, por cerca de 1.400 colaboradores, ou 4,7%, para cerca de 31.100 agora. A Alemanha registrou o maior crescimento absoluto (+410 colaboradores ou 3%, respectivamente). A maior parcela de crescimento foi registrada nas Américas (+15,5% ou 384 colaboradores, respectivamente). A Bosch Rexroth continua a ter uma forte demanda por profissionais especializados, especialmente para as atividades de automação fabril, nas áreas relacionadas à produção e no desenvolvimento de software, bem como engenheiros de vendas.
O novo e mais compacto do mundo Atuador SVA R2 de Válvula Submarina elétrico da Bosch Rexroth foi homenageado na Hannover Messe 2021. Ele ganhou o Hermes Award 2021, o Prêmio Industrial de maior prestígio internacional. O atuador para abertura e fechamento seguro de válvulas é usado no fundo do mar e ajuda a reduzir significativamente as emissões de CO2 de sistemas de processo, assim como riscos ambientais. Além disso, o SVA R2 é adequado para uso em futuras plantas de processo, para a geração de hidrogênio verde e aplicações de captura de carbono. Atualmente, as primeiras aplicações piloto estão em preparação com vários fabricantes e operadores de sistemas.
A plataforma ctrlX AUTOMATION ganhou o prêmio de inovação "Der Deutsche Innovationspreis 2021”. Ele combina mundos anteriormente separados em um sistema consistentemente aberto e modular: controle de máquinas, tecnologia da informação e Internet das Coisas. A plataforma já está sendo usada por várias centenas de clientes e continuamente expandida.
Graças ao sistema modular e escalável da plataforma eLION da Bosch Rexroth, os fabricantes de máquinas mobil podem usar um trem de acionamento elétrico para desenvolver rapidamente conceitos locais sem emissões para aplicações de trabalho e acionamento de máquinas, híbridas ou totalmente elétricas.
Para isso, a Bosch Rexroth oferece motores elétricos, geradores e inversores altamente eficientes e potentes combinados com tecnologia de transmissão e hidráulica, complementados por software modular.
A sustentabilidade não desempenha apenas um papel importante nas inovações que fazem parte do portfólio de produtos da Bosch Rexroth. Os 47 locais de produção são neutros em relação ao clima desde 2020. Em mais um passo, a empresa reduz as emissões indiretas de CO2 ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Isso inclui o uso de matérias-primas, emissões na produção de produtos intermediários pelos fornecedores e o uso real do produto. O objetivo é reduzir as emissões de CO2 ao longo da cadeia de suprimentos em 15% até 2030.
“Em geral, estamos otimistas e esperamos um crescimento significativo das vendas – mas devido ao impacto global, a guerra na Ucrânia e a pandemia de coronavírus ainda em curso são claramente fatores de incerteza”, diz Najork. “A segurança de nossas equipes em todo o mundo é sempre nossa principal prioridade. Mantemos contato próximo com nossos clientes digital e pessoalmente – por exemplo, em nosso novo centro de clientes e inovação em Ulm (Alemanha). E estamos fazendo tudo o que podemos para continuar entregando de forma confiável aos nossos clientes.”
Tendo em vista a guerra na Ucrânia e a pandemia, a Bosch Rexroth continua, portanto, a se adaptar continuamente às condições da estrutura. Em termos concretos, por exemplo, o desenvolvimento da demanda é estreitamente coordenado com clientes e fornecedores. Para garantir as entregas, acordos de longo prazo são feitos quando necessário e segundas fontes de fornecimento são estabelecidas para permitir compras locais nos mercados. Equipes de especialistas avaliam continuamente os riscos de fornecimento e tomam medidas preventivas. Isso também se aplica às redes globais de transporte.
As oportunidades surgem, por exemplo, de projetos de infraestrutura financiados pelo governo que impulsionam a demanda por maquinário de construção. Na Europa e na América do Norte, o estabelecimento de novas fábricas de produção para todos os tipos de mercadorias pode ser observado, visando a regionalização das cadeias produtivas. Iniciativas mundiais e medidas governamentais para proteção do clima levam a uma grande necessidade de modernização de máquinas e sistemas instalados para aumentar a eficiência energética. A transformação digital da engenharia mecânica também continua sendo um fator de crescimento. Com o “Industry 4.0 Center Asia” em Xi'an, China, a empresa está explorando novos mercados e aplicações no maior mercado industrial do mundo.