Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Teatro Bolshoi: 600 acionamentos sob controle com segurança o tempo todo..

Content
Designação do projeto Renovação completa da automação de palco
Indústria: Tecnologia de palco
Tecnologias Tecnologia de controle de palco, acionamentos elétricos, hidráulica
 
 

Operação segura de palco com mais de 600 acionamentos.

 

É um dos mais famosos palcos no mundo: O Teatro Bolshoi em Moscou. Como empreiteira geral, a Bosch Rexroth planejou, instalou e comissionou um dos sistemas de automação de palco mais modernos. Ele inclui mais de 600 acionamentos elétricos e hidráulicos, assim como tecnologia de controle de palco para maquinário superior e inferior. Neste contexto, a segurança é crucial, porque os atores e técnicos trabalham sob cargas suspensas.

In Tecnologia de palco, too, new findings and technical progress change safety Tecnologia. This applies, in particular, to high-performance drives in the upper stage machinery. In a test bay developed specifically for Tecnologia de palco drive systems, Bosch Rexroth engineers conducted extensive test series for emergency stops. The result: In the test set-up, which mostly corresponded to the conditions in a theater, loads much bigger than twice the nominal load occurred at both, the moving loads and at the machine. Thus, all components involved in the power transmission have to be constructed to be much stronger.

Na bancada de teste para guindastes, as instalações de segurança operadas hidraulicamente recentemente desenvolvidas da Rexroth mostram um comportamento de parada de emergência significativamente mais fácil. Isto afeta os dois problemas: Protege contra cargas em movimento e libera menos forças que impactam a construção global. No caso destes acionamentos, a carga real corresponde ou é até mesmo menor que duas vezes a carga nominal.

A tecnologia de controle de palco Rexroth SYB 3.0 oferece o mais alto nível de segurança em todas as construções. Tecnologia de sensor inteligente e numerosas características de software do controle de palco Rexroth evitam a ocorrência de situações perigosas. Assim, o wizard de colisão apóia o operador, para que os movimentos no sistema sejam realizados com segurança. Antes e durante o movimento, o software avisa o operador sobre conflitos dando tempo suficiente para que o operador reaja. As medidas de segurança são conformes com os requisitos estritos do Nível 3 de Integridade de Segurança, de acordo com a EN 61508.

Ihre Vorteile

  • Design seguro de guindaste, considerando as cargas máximas medidas durante paradas de emergência
  • Tecnologia de controle de palco segura
  • Assistentes de software inteligentes para funções de segurança automatizadas
 
 

Produto de ponta

 

Sua consultoria pessoal de segurança de máquina

Nossos Especialistas em Segurança ajudam você a reduzir os riscos de acidente e a aumentar a produtividade. Para isto, analisamos seu sistema e seus processos como um todo. Recomendamos medidas eficazes para a segurança da máquina e a ergonomia do local de trabalho. Além disto, oferecemos suporte no mundo todo, quando se trata da implementação de normas e exigências legais.