Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Kungliga Operan i Stockholm

  • Rexroth på operan
    nästa sida

    Rexroth på operan

    Juli 2014. Scenpodierna lyfts in - 15 meter långa, 3 meter höga, 2 meter breda med en vikt på 14 ton.

  • Rexroth på operan
    nästa sida

    Nattjobb på operan

    "Arbetet med att lyfta in scenpodierna gjordes på nätterna, med tanke på trafiken och säkerheten"

    Thomas Ekfeldt, projektledare Bosch Rexroth

  • nästa sida

    Tekniken lyfts in

    Sedan i juli är tekniken från Bosch Rexroth på plats i tid innan Kungliga Operan öppnar scenen igen.

  • nästa sida

    Ett prestigefullt uppdrag

    Kraven på allt från precision till säkerhet är extremt höga. Dessutom finns en speciell aspekt att ta hänsyn till – den konstnärliga. Den aspekten är inte lika vanlig i uppdrag för industrin. Det konstnärliga uttrycket inte får kompromissas.

  • Rexroth på operan
    nästa sida

    En helt ny teknisk lösning utnyttjas

    Hela undermaskineriet byts ut – den mekanik och elektronik som styr scengolvet och dekoren runt om scenen.

Mer rörelse på Operan

I ett prestigefyllt uppdrag medverkar Bosch Rexroth till att uppdatera scenmaskineriet på Kungliga Operan i Stockholm. Kraven på allt från precision till säkerhet är extremt höga. Dessutom finns en speciell aspekt att ta hänsyn till – den konstnärliga.

Det är inte första gången Bosch Rexroth utför arbeten på Sveriges nationalscen för opera. Thomas Ekfeldt var projektledare när nya pelare och maskinfackverk installerades under speluppehållen somrarna 2012 och 2013. Och inom koncernen finns till och med erfarenhet från den legendariska Bolsjojteatern i Moskva:

- Där gjorde Bosch Rexroth över- och undermaskineri, mekanik med mera. Egentligen allt som har behövs för scenkontroll och säkerhet. Ett ofantligt stort jobb, säger Thomas Ekfeldt.

Tidplanen viktig i Q-märkt hus

I skrivande stund (december 2013) har det nuvarande projektet ännu inte nått Operans fysiska lokaler. Fortfarande handlar det om att revidera och godkänna ritningar och annat som i slutändan säkerställer kvaliteten.

Beställaren Kurt Blomquist, teknisk chef på Operan, säger att hans krav är många.

- Entreprenör och konsulter måste vara intresserade av att ta den här typen av jobb, förstå det komplexa sammanhanget och ha respekt för att tidplanerna verkligen måste hållas. Sedan måste man förstå vad det innebär att arbeta i ett Q-märkt hus, den högsta antikvariska nivån som finns, säger Kurt Blomquist.

Högre säkerhet med ny teknik

Kungliga Operan kommer att stänga under våren 2014 och det är då, under några intensiva månader fram till oktober, som själva arbetet tar vid. Hela undermaskineriet byts ut – den mekanik och elektronik som styr scengolvet och dekoren runt om scenen.

En helt ny teknisk lösning kommer att utnyttjas.

- Med våra hybridcylindrar används ett hydrauliskt tryck som motvikt istället för att ha en mekanisk vikt, som du kan hitta i en hiss. För själva nyttolasten görs rörelsen av en rullskruv som är integrerad i cylindern. Fördelarna är lägre effektbehov, mindre energiförbrukning, högre säkerhet och bättre prestanda, säger Thomas Ekfeldt på Bosch Rexroth.

Svansjön är Svansjön

Det är en stor utmaning att arbeta i en miljö från slutet av 1800-talet. Det berättar Ingemar Carlsson, chefsingenjör på NovoScen, en Göteborgsbaserad konstruktionsfirma nischade på att konstruera scenmaskinerier till operahus – och som projektleder det nu aktuella uppdraget.

- Operan är byggd för andra förutsättningar än idag. På den tiden jobbade man till exempel i treskift, och hade heller inte samma höga krav på säkerhet som idag. Aktörerna ska röra sig på scenen och på rörliga element, utan att deras säkerhet riskeras.

På Kungliga Operan spelas flera olika föreställningar varje vecka, vilket ställer höga krav på logistiken. Efter att en föreställning spelats på kvällen, rivs dekor och annat för att man ska kunna repetera en annan uppsättning dagen efter. Det här måste fungera, trots andra förutsättningar vad gäller till exempel personal och arbetstider.

En annan aspekt – som inte är lika vanlig i uppdrag för exempelvis industrin – är att det konstnärliga uttrycket inte får kompromissas. Ingemar Carlsson utvecklar:

- Många föreställningar, till exempel en klassiker som Svansjön, ställer krav på tekniken som ofta är svåra att tillgodose. Dagens säkerhetskrav och övriga villkor måste uppfyllas samtidigt som verkets konstnärliga kvaliteteter behålls.

Ljudnivåerna ligger långt under det som är verklighet inom industrin. På första rad handlar det om 35 decibel, vilket är ungefär vad som ”krävs” i sovrummet när man ska somna. Så tyst ska maskineriet gå för att det inte ska störa musiken och sången.

Konsten att koordinera

Ingemar Carlsson litar fullt ut på Bosch Rexroth, som genomfört flera av de projekt NovoScen planerat under de senaste 20 åren.

- De är professionella, vet vad de håller på med och har ett fungerande kvalitetssystem som sitter i företagets väggar. Att de har en stor teknikbredd och vana av den här typen av komplexa jobb, är extra viktigt om allt ska fungera.

Även Thomas Ekfeldt på Bosch Rexroth ser koordinationen som en av de stora frågorna.

- Det är ju många olika delar och många medarbetare. Det är klart att vi har en fördel av att vara vana vid sådana här projekt. Operamiljön är förstås extra rolig att arbeta i, men också svår, avslutar Thomas Ekfeldt.