1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. eLION: Tutarlı portföy
eLION portföyü
eLION portföyü
Mobil makineler için çözümler

eLION: Tüm makine sınıfları için tutarlı portföy

Genişletilmiş eLION portföyü, tüm makine filosunun tutarlı bir şekilde elektrifikasyonunu mümkün kılar. Yeni öğeler: eLION Güç ve Hareket Kontrolü, oldukça kompakt HV motorları ve daha küçük arazi araçları (off-highway) için 96 Voltluk bir ürün.

Mobil iş makinelerinin elektrifikasyonunun geliştirilmesi, standardizasyon ve ölçeklenebilirlik konularına odaklanmaktadır. Arazi araçları (off-highway) üreticileri, tüm makine sınıflarında geliştirme ve işletim verimliliğini nasıl artırabilir?

1. Güç yönetimi, tahrik sistemi ve çalışma hidroliği için yazılım fonksiyonları

Birçok OEM, kendi kontrol yazılımlarını geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor ve her elektrikli modelde geliştirme, entegrasyon ve bakım çabalarının arttığını görüyor. Ancak bu durum artık gerekli değil. eLION Güç ve Hareket Kontrolü portföyü ile Bosch Rexroth artık tüm makine boyutlarında birleşik bir yazılım mantığına sahip uygun maliyetli bir alternatif sunuyor. İster yeni bir geliştirme olsun ister kiralama filoları gibi mevcut araçların dönüştürülmesi: Arazi uygulamaları için özel olarak geliştirilen portföy ile entegrasyon daha hızlı ve daha güvenilirdir. Aynı zamanda elektrifikasyonun karmaşıklığı azaltılırken, makine performansı optimize edilir ve ihtiyaçlara dayalı bir çalışma deneyimi sağlanır. BODAS Ekosistemine uygun çözüm yaklaşımı modülerdir ve çeşitli uygulamalara esnek bir şekilde uyarlanabilen üç uygulama yazılımı çözümünden oluşur:

Güç ve Hareket Kontrolü eLION

Elektrik güç kontrolü EPC
Yüksek gerilim sistemini kontrol eder, batarya ve termal yönetim ile standartlaştırılmış arayüzler üzerinden iletişim kurar ve elektrik bütünlüğünü sağlar. Entegre Güç Yönetimi, işlevsellik ve kullanılabilirlik açısından optimize edilmiştir.

Hareketli tahrik kontrolü EDA
Çekiş tahrikini kontrol eder ve hem hıza dayalı hem de yük algılamalı sürüşü mümkün kılar. Bu, diğer şeylerin yanı sıra hidrostatik tahrikin tanıdık çalışma hissini tam olarak taklit etmeyi sağlar.

Pompa tahrik kontrolü PDC
Çeviriciyi, motorları ve pompaları elektronik kontrol ile entegre eder. Pompa kontrolüne ek olarak uygulama yazılımı enerji tasarruflu ve düşük gürültülü çalışma için çeşitli fonksiyonlar sunar.

Sonuç:
Yeni eLION Güç ve Hareket Kontrolü portföyü, yüksek gerilim sistemleri, çekiş ve pompa tahrikleri için önceden doğrulanmış fonksiyonlar aracılığıyla hızlı pazara sunma süresi ve geliştirme maliyetlerinde azalma sağlar. Portföy, çeviriciler, motorlar, yerleşik şarj cihazları ve DC-DC konvertörler gibi Rexroth eLION bileşenlerini entegre eder. Optimum araç kontrolü sağlar ve batarya yönetimi ve termal yönetim sistemlerine özelleştirilebilir arayüzler sunar. Pazar lansmanı 2025 yılının sonunda başladı ve ilk pilot projeler halihazırda devam ediyor.

2. Yüksek güç yoğunluğuna sahip çok yönlü motorlar

Aynı kurulum alanı, %50'ye varan oranda daha fazla güç - yeni EMP1 motor serisi bu şekilde özetlenebilir. Bu genişlemeyle birlikte, eLION yüksek gerilim portföyü, yüksek verimli pompa tahrikleri, çekiş ve jeneratör uygulamaları için ölçeklenebilir, arazi kullanımına optimize edilmiş motor platformunu da içerecek şekilde büyüdü. Oldukça yüksek çekiş kuvveti ve düşük dişli oranları ile güç yoğunluğundaki önemli artış, optimize edilmiş bir elektromanyetik tasarıma dayanmaktadır. Sonuç: daha kompakt, daha hafif ve daha güçlü makineler. Beş uzunlukta, ölçeklenebilir yüksek hızlı motorlar 30 ila 175 kW arasında sürekli bir güç aralığını kapsar ve tüm hız aralığında sürekli yüksek performansla etkileyicidir. Bu tasarım esnekliği sağlar: Daha yüksek makine verimliliği ve daha uzun batarya ömrü ile her tür tahrik optimum şekilde desteklenebilir.

eLION motor EMP1
Düşük gerilimli eLION portföyü

3. Standartlaştırılmış 96-Volt Portföy

Birçok üretici, 96 Volt aralığındaki kompakt makinelerle, örneğin tekerlekli yükleyiciler veya teleskopik yükleyicilerle, bilinçli olarak dönüşüme başlamaktadır. Diğerleri ise halihazırda yüksek gerilim segmentinde faaliyet göstermekte ve şimdi daha küçük güç sınıflarını da elektrifikasyona tabi tutmak istemektedir. Bu nedenle Bosch Rexroth, eLION Güç ve Hareket Kontrolü portföyünü 96 Voltluk bir teklifle tamamlıyor. Buna CAN-J1939 iletişimi, UDS teşhis protokolü ve ISO13849'a göre tam entegre işlevsel güvenlik özelliklerine sahip motorlar ve çeviriciler dahildir. Bu standart arayüzler sayesinde mobil çalışma makineleri üreticileri, tutarlı bir iletişim ve teşhis altyapısından faydalanır. Ayrıca, daha yüksek voltaj sınıflarına ve güç kategorilerine sonraki geçişler de önemli ölçüde kolaylaşır.

Şu anda hangi dönüşüm sorunuyla karşı karşıyasınız?

Bize ulaşın! Birlikte etkili ve güçlü bir çözüm bulalım.
info@boschrexroth.com.tr

Tüm eLION portföyü ve daha fazla bilgiyi bir bakışta görmek ister misiniz? www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach Bosch Rexroth Mobil Çözümler iş biriminde, arazi elektrifikasyonu proje ekibinin satış ve ürün yönetimi üyesi. Profesyonel kariyerinde Bosch Group'a katılmadan önce Rexroth Endüstri Sektörü Fabrika Otomasyonu, Uygulama ve Ürün Yönetimi ve REFU Elektronik ABD iştirakinin başkanı gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Elektrik mühendisliği alanında güçlü bir geçmişe sahip olan Fischbach, mobil uygulamalar ve fabrika otomasyonu alanlarında tahrik güç elektroniği, dijitalleşme/IoT ve elektrifikasyon konularında 30 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Peter Fischbach

Michael Mast Bosch Rexroth Mobil Çözümler iş biriminde, arazi elektrifikasyonu proje ekibinin satış ve ürün yönetimi üyesi. Burada uygulama yazılımları ve elektrikli tahrik sistemleri için Ürün Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Profesyonel kariyerinde, kapalı ve açık devrelerde hidrolik tahrikler için araç testi ve proje yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda bulundu. Hidrolik ve elektrikli tahrik teknolojisi ile mobil iş makineleri için tahriklerin elektrifikasyonu ve kontrolü alanlarında derin bir bilgi birikimine ve 17 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Michael Mast