Yazılım güncellemeleri, hataları düzeltmekten ve güvenlik açıklarını kapatmaktan çok daha fazlasıdır. Hem mobil uygulamalarda hem de endüstriyel ortamlarda, giderek daha fazla üretici, güncellemeler aracılığıyla çeşitli varlıklarına ek işlevsellik kazandırabileceklerini fark etmeye başlamıştır. Böylece yalnızca müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, yazılım güncellemelerini gelecekte yeni iş modellerini hayata geçirmenin temeli olarak da değerlendirebilmektedirler.
OTA (over-the-air) yardımıyla bunlar artık çok daha kolaylıkla ve verimli bir şekilde başarılabilmektedir. Üreticilerin güncellemeleri manuel olarak yüklemek için teknisyen göndermeleri gerekmez ve müşteriler makinelerini mağazaya getirmek zorunda kalmazlar.
Cihaz teknolojisiyle ilgili bir soru
Müşterilerin ihtiyaçları sürekli değiştiğinden ve yeni iş modelleri kurmak zaman aldığından, endüstriyel varlık üreticileri şu soruyla karşı karşıya kalmaktadır: Yazılım güncellemelerinin gelecekteki potansiyelinden sonuna kadar yararlanabilmek için bugün atabileceğim temel nedir?
Mikro-işlemcilere dayanan Telematik Kontrol Üniteleri, genellikle bir katman mimarisi üzerinde yükselen açık ve modüler sistemlerdir. Bu, onları gelecektekiler dahil geniş çeşitlilikte kullanım durumlarına esnek bir şekilde yerleştirilebilmelerini sağlamaktadır. (Foto: Bosch Rexroth)
Kilit bir yanıt, doğru IoT donanımını seçmekte yatmaktadır. İster bir inşaat, tarım veya ister bir ormancılık makinesi olsun, üreticilerin varlıkları arasında ağ kurmak için hangi cihazları kullanmaları gerektiğini düşünmeleri gerekmektedir. Bir mikro-işlemci ve bir mikro-kontrolör mimarisi arasındaki fark, burada önemli bir rol oynamaktadır.
Mikro-işlemciler ve mikro-kontrolörler arasındaki önemli ayrım – örneğin, Telematik Kontrol Ünitesi
Bu ayrım, donanım kararına nasıl yansır? Bir makinenin Elektronik Kontrol Ünitelerine (ECU), özellikle de Telematik Kontrol Ünitesine (TCU) yakından bakmak yararlı olacaktır: Bunun amacı, makineyi buluttaki daha yüksek seviyedeki IT sistemlerine kablosuz olarak bağlamaktır. Bu işlem, TCU’nun içerisinde donanım, bir işletim sistemi (OS) ve çeşitli yazılım modülleri yardımıyla yapılmaktadır. TCU, diğer kontrol ünitelerinin ve sensörlerin bazen bağlandıkları merkezi ağ ünitesidir.
Doğru TCU’yu seçerken, gelecek açısından önemli olabilecek işlevlere daha az odaklanılmaktadır. Bu seçim daha çok tüm IoT çözümünün esnekliği ve gelecekte sürmesi için temeli oluşturmaya yöneliktir.
Derinlemesine inceleme: rehber "Telematics for Construction and Agricultural Machinery: Device Management” (İnşaat ve Tarım Makineleri için Telematik: Cihaz Yönetimi), karayolu dışı makinelerin, bir teknolojik çıkmaz sokağa girmeden Nesnelerin İnterneti yoluyla nasıl etkin ve güvenli bir şekilde bağlanabileceklerini göstermektedir.
Mikro-işlemci bazlı bir TCU’yla karşılaştırıldığında, mikro-kontrolör bazlı bir TCU çoğu zaman daha az pahalıdır ve bir üreticinin sahip olabileceği neredeyse tüm gereksinimleri kapsayabilmektedir. Bununla birlikte, gelecekte yeni müşteri gereksinimleri veya teknolojik ilerlemeler ortaya çıkması halinde, işler daha karmaşık hale gelecektir: Uzmanlık ve maliyet optimizasyonu nedeniyle bu cihazlar tipik olarak sınırlı kaynaklara sahiptir, bu nedenle yalnızca sınırlı özelleştirmeye ve genişletmeye izin vermektedirler. Örneğin, böyle bir mikro-kontrolör mimarisini, mevcut tasarımı önemli ölçüde değiştirmeden bir 5G modülüyle genişletmek neredeyse olanaksızdır. Bu da, denk düşen kapsamlı yazılım değişiklikleri içermektedir, çünkü eski yazılım yeni bir mimariyle birlikte basitçe yeniden kullanılamaz.
Mikro-işlemcilere dayanan bir TCU’yu satın almak daha pahalı olabilir, ancak üreticiler yazılım güncellemeleri aracılığıyla yeni gelişmelere daha esnek bir şekilde yanıt verebilirler. Yazılım değişikliklerini yapmak daha kolay ve daha hızlıdır, çünkü bu tür sistemler açık arayüzlere sahiptir ve tipik olarak kullanılabilecek pek çok kitaplıkları vardır. Bu nedenle, bir 5G modülünün uygulanması, yazılım genişletilerek çok daha kolay olacaktır. Mikro-işlemci mimarisi, ayrıca gelecekte cihaza yeni uygulamalar getirmek için ve dolayısıyla yeni iş modellerini (lisanslama modelleri gibi) gerçekleştirmek için daha elverişli koşullar oluşturmaktadır.
Mikro-işlemci ve mikro-kontrolör bazlı telematik donanım mimarisine genel bakış (kaynak: Bosch Rexroth)
OTA (over-the-air) güncellemelere esnek bir yaklaşım
Bu nedenle, donanım mimarilerinin özellikleri ve olanakları, üzerinde inşa edildikleri temele büyük ölçüde bağlıdır: mikro-kontrolör veya mikro-işlemci. Dolayısıyla üreticilerin stratejik kararlarını verirken bu temel farkları dikkate almaları önerilir. Fakat bu, seçme zorunluluğu anlamına gelmemektedir. Rexroth’dan bir TCU (BODAS RCU) kullanırken, entegre OTA Update Agent (OTA Güncelleme Aracısı) sahneye çıkmaktadır. Bir merkezi yazılım aracısı olarak, sadece TCU’nun kendisinin sorunsuz olarak güncellenmesini sağlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda mikro-işlemcilere dayanan ağın altındaki cihazlara ağ kurabilmekte ve havadan güncellemeleri hedefli bir tarzda dağıtabilmektedir.