1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Hidrolik Efsaneleri - Çok istasyonlu manifoldlar
Bosch Rexroth'un HSR çok istasyonlu manifoldları kompakt ve güçlü hidrolik kontrol ünitelerinin temelini oluşturur
Bosch Rexroth'un HSR çok istasyonlu manifoldları kompakt ve güçlü hidrolik kontrol ünitelerinin temelini oluşturur
Endüstriyel Hidrolik

Modüler yapı, ekonomik yönetim

HSR çok istasyonlu manifoldlar, kompakt ve güçlü hidrolik kontrol ünitelerinin temelini oluşturur.
Artan ürün çeşitliliği, daha kısa proje süreleri, daha yüksek güvenlik gereksinimleri ve artan maliyet basıncı – hidrolik kontrol üniteleri her zamankinden daha verimli bir şekilde uygulanmak zorundadır. İster tasarım ister satın alma veya proje yönetimi olsun: hem işlevsel olarak esnek hem de standartlaştırılmış çözümlere ihtiyaç vardır. Bosch Rexroth'un HSR serisi kontrol panelleri, endüstriyel hidrolik sistemler için ölçeklenebilir bir çözüm olarak tam da bu noktada devreye girer. Hedefle yönelik beş soru - ve cevaplarımız - avantajları vurguluyor:

Hidrolik kontrol sistemleri özel ve ekonomik olarak nasıl tasarlanabilir?

HSR modüler çok istasyonlu manifoldlarımız ile kolay.

HSR çok istasyonlu manifoldlar, kompakt hidrolik kontrol sistemleri oluşturmayı sağlayan modüler taban plakalardır. Çok çeşitli standart bileşenler esnek bir şekilde bir araya getirilerek kümelenmiş veya dikey bağlantılı yapılandırmalarda oluşturulabilir. Bu sayede açıkça tanımlanmış, standartlaştırılmış bir tasarım ilkesine dayanan, özelleştirilmiş hidrolik kontrol sistemleri oluşturulabilir. HSR çok istasyonlu manifoldların aşağıdaki versiyonları da mevcuttur:

  • NG6 (Cetop3) ila NG25 (Cetop8) nominal boyutlarda
  • farklı bağlantı boyutlarında ve konumlarında
  • entegre ölçüm bağlantıları ile
  • çeşitli kaplamalarda
  • isteğe bağlı ek delme ile

HSR çok istasyonlu manifoldlar, özellikle yüksek fonksiyonel yoğunluğa, çeşitli varyantlara ve sınırlı kurulum alanına sahip uygulamalar için uygundur.
Modüler panel tasarımının avantajları: Özelleştirme, hidrolik kontrol bloğunun yeniden tasarlanmasıyla değil, standartlaştırılmış fonksiyonel yapılandırma yoluyla gerçekleştirilir. Bu, mühendislik çabalarını azaltır ve proje boyunca tekrarlanabilirliği artırır. Standart modüller aynı zamanda varyant yönetimini, bakımı, yedek parça envanterini ve gelecekteki genişletmeleri basitleştirir.
Sonuç: Yaşam döngüsü maliyetlerinin sürdürülebilir optimizasyonu.

Modüler hidrolik kontrol üniteleri, tekil üretimden itibaren mevcut mu?

Kesinlikle. Standart hidrolik bileşenlerden oluşan büyük modüler sistemimiz sayesinde HSR çok istasyonlu manifoldlara dayanan hidrolik kontrol sistemleri her miktarda temin edilebilir.

Bunun temelini kontrol panellerinden, ara panellerden ve valflerden oluşan, standartlaştırılmış bir portföy oluşturmaktadır. Uygulamaya özel yapılandırma, hem seri üretim hem de özel amaçlı makineler için özelleştirilmiş çözümler sağlar. Her kontrol sistemini tamamen yeniden tasarlamak yerine, fonksiyonlar modüler bir kümeleme yaklaşımı kullanılarak oluşturulur. Bu, başa çıkabilir bir mühendislik çabasıyla teknik esneklik ve uygun maliyetli tekrarlanabilirlik sağlar.
Bir diğer avantaj: Yapılandırılan her hidrolik kontrol sistemi tesiste hidrolik testlerden geçirilir. Fonksiyonlar, basınç seviyeleri ve açılma-kapanma mantıkları makineye entegre edilmeden önce doğrulanır. Bu, devreye alma sırasındaki riskleri azaltır, satın alma ve proje yönetimi için planlama güvenilirliği sağlar – tek adetlik üretimlerde bile.

HSR sıralı panel tasarımındaki hidrolik kontrol üniteleri küçük kurulum alanları için de uygun mudur?

Kesinlikle. Sıra plakalarının yüksek güç yoğunluğu ve modüllerin dikey kümelenmesi, birden fazla paralel valf istasyonuna sahip kompakt kontrol sistemlerine olanak tanır.

Kendini kanıtlamış kümeleme tasarımı sayesinde, münferit fonksiyonel modüller dikey olarak kümelenir. Bu şekilde, 350 bara kadar çalışma basınçlarında her biri ayrı tüketici bağlantıları ve ortak basınç ve tank kanalları olan 10 adede kadar valf istasyonu uygulanabilir.
Fonksiyonlar ayrı hatlar ve dış borular yoluyla dağıtılmak yerine modüler bir tasarıma, anlaşılır bir yapıya sahip bir kontrol blokunda bir araya getirilir. Bu sayede gerekli kurulum alanı azalır, arayüzlerin sayısı en aza iner ve kontrol sistemi daha anlaşılır hale gelir. Bu modüler tasarım prensibi, yüksek performans gereksinimleri ve sınırlı kurulum alanı olan uygulamalar için de uygundur. Bu nedenle burada kompakt olmak, daha az fonksiyon değil, belirli bir ayak izi üzerinde tanımlanmış bir yapı ve yüksek güç yoğunluğu ile daha fazla entegrasyon anlamına gelir.

Çok çeşitli hidrolik fonksiyonlar HSR çok istasyonlu manifoldlar kullanılarak sistematik ve güvenli bir şekilde uygulanabilir mi?

Elbette, modüler düzen, makineye özgü güvenlik gereksinimlerini göz önünde bulundururken karmaşık fonksiyonel varyantlara da izin verir.

Standart versiyona ek olarak, HSR çok istasyonlu manifoldlar çeşitli fonksiyonel seçeneklerle birleştirilebilir. Bunlar, örneğin, entegre basınç sınırlama fonksiyonları (P → T), münferit istasyonlardan sonra basınç ayrımı veya girişteki basıncın düşürülmesini içerir. Uygun ara plaka ve valf kombinasyonları kullanılarak da özel fonksiyonlar uygulanabilir; bunların arasında şunlar vardır:

  • Mekanik ve elektrik kontrollü basınç düşürme fonksiyonları
  • Akım kontrolü ve kısma fonksiyonları
  • Pompa tarafında basınç sınırlaması ve boşaltma
  • Yük tutma ve indirme freni fonksiyonları
  • Konum izlemeli kapatma ve tahliye fonksiyonları
  • Koltuk valfi fonksiyonları
  • Oransal olarak kontrol edilen ve ayarlanan yön kontrolü valfi fonksiyonları
  • Basınç sensörleri

Ek harici bileşenler veya karmaşık borular azalır. Bu, yüksek operasyonel güvenliği korurken karmaşık hidrolik devrelerin tasarımını basitleştirir.
Bilmeniz gerekenler: HSR çok istasyonlu manifoldlara dayanan tüm kontrolörler, elektrik kontrol sistemi ile birlikte makineye özgü güvenlik gereksinimlerini güvenilir bir şekilde karşılayabilir. Bunun için örneğin entegre makara konumu izleme veya ölçüm portlarında basınç sensörleri gibi valflerin doğru bir şekilde seçilmesini gerektirir.

HSR çok istasyonlu manifoldlar hidrolik kontrol ünitelerinin mühendisliğini nasıl hızlandırır?

Standartlaştırılmış modüller, dijital yapılandırma araçları ve hemen kullanılabilen tasarım verileri aracılığıyla verimli bir şekilde.

Ara panel tasarımındaki hidrolik kontrol sistemleri, konsept aşamasından itibaren minimum yineleme döngüsü ve yüksek planlama güvenilirliği ile sistematik olarak tasarlanabilir ve yapılandırılabilir. Modüler HSR çok istasyonlu manifold yapılandırıcısıistenen fonksiyonel kombinasyonların derlenmesini destekler ve CAD verileri ve devre şemaları gibi teknik dokümanlar sağlar.
Sizin için doğru çözümü bulamıyor musunuz? O zaman bize gerekli parametreleri (kurulum alanı, basınç seviyesi, akış, fonksiyonlar) söyleyin – biz de uygulamanız için en uygun devre düzenini bulalım.

Hidrolik kumandalarının karşılaştırması:

Sıra plaka yapı şekli, monoblok ve münferit hortumlar kullanma

Ölçütler Yüksek performanslı modüler yapı (HSR) Monoblok - kontrol bloku Harici borulu tek valfler
Modülerlik Yüksek – fonksiyonlar modüler olarak kümelenebilir Düşük – sabit kanal yapısı Düşük – valfler münferit olarak birleştirilebilir
Mühendislik çabası Standartizasyon nedeniyle düşük tekrarlanabilirlik Varyantlar hariç, yüksek Münferit borulama yoluyla elde edilen daha yüksek seviyeler
Kurulum alanı gereksinimleri Dikey kümeleme sayesinde kompakt Vidalalı valfler sayesinde kompakt tasarım Harici hatlar nedeniyle çok yüksek
Genişletilebilirlik Ek modüller aracılığıyla kolay Belirli koşullar altında mümkün Mümkün ama yapımı karmaşık
Bakım ve servis Münferit ara plakaların ve valflerin değiştirilmesi Münferit valfleri değiştirme Münferit valfler yalnızca boruyu açarak değiştirilebilir
Yaşam döngüsü maliyetleri Standartlaştırma sayesinde düşük Çok düşük Karmaşıklık nedeniyle daha yüksek

HSR çok istasyonlu manifoldlar modüler esnekliği uygun maliyetli standardizasyonla birleştirir. Münferit makinelerden seri üretime varıncaya kadar kompakt, yüksek performanslı ve test edilmiş hidrolik kontrol sistemleri sağlar. Zorlu uygulamalar için yüksek performanslı bir endüstriyel hidrolik çözümü olan tipik çok istasyonlu manifold tasarımı karmaşıklığı azaltır, mühendisliği hızlandırır ve tüm yaşam döngüsü boyunca planlama güvenilirliği yaratır. Bosch Rexroth'tan beklendiği gibi.

Hidrolik sistemlerinizi baştan tasarlayabilir miyiz?

Tabii ki! Hemen satış ekibimizle iletişime geçin.

BİZE ULAŞIN

Sıkça sorulan sorular ve sözlük

HSR çok istasyonlu manifoldlar nedir?

HSR çok istasyonlu manifoldlar, seri panel tasarımında hidrolik kontrol üniteleri için modüler temel elemanlardır (dikey kümeleme). Birden fazla valf istasyonunun kompakt, modüler bir hidrolik kontrol bloğuna sistematik olarak entegrasyonunu sağlar.

HSR sıralı kontrol panelleri hangi uygulamalar için uygundur?

HSR çok istasyonlu manifoldlar, diğer şeylerin yanı sıra, preslerde, plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde, takım tezgahlarında ve özel makine yapımında vs. modüler bir düzene sahip, kompakt ve güçlü hidrolik kontrol ünitelerinin gerekli olduğu yerlerde kullanılır.

HSR çok istasyonlu manifoldlar tek adetlik üretimler için uygun mudur?

Evet. Modüler tasarımları sayesinde, HSR çok istasyonlu manifoldlara dayanan hidrolik kontrol sistemleri, örneğin özel amaçlı bir makine için münferit üniteler olarak bile ekonomik olarak uygulanabilir, yapılandırılabilir ve tamamen işlevsel olarak test edilmiş bir şekilde tedarik edilebilir.

HSR çok istasyonlu manifold yapılandırıcısının avantajları nelerdir?

Yapılandırıcı, hidrolik kontrol ünitelerinin yapısal tasarımına destek, ve tasarım ve makineye doğrudan entegrasyon için CAD verileri ve devre şemaları sağlar. Bu, mühendislik çabalarınızı önemli ölçüde azaltır ve size zaman ve para kazandırır.

HSR çok istasyonlu manifoldlar

Çok istasyonlu manifold yapımında modüler hidrolik kontrol ünitelerinin gerçekleştirilmesi için temel plakalardır.

Çok istasyonlu tasarım

Çeşitli valf veya fonksiyonel elemanların birbiri üzerine yerleştirildiği ve entegre basınç ve tank kanalları aracılığıyla birlikte tedarik edildiği hidrolik kontrol üniteleri için tasarım ilkesidir.

Dikey kümelenmiş tasarım

Fonksiyon ve güç yoğunluğunu arttırmak için valf ve ara plaka modülleri kümelenir.

Hidrolik manifold

Hidrolik sistemlerde basıncı, akış ve yön fonksiyonlarını kontrol etmeye yönelik kompakt bir ünitedir.

Valf istasyonu

Ayrı tüketici bağlantılarına sahip bir seri plaka içindeki münferit fonksiyon noktasıdır.

Boyut (NG)

Bir hidrolik bileşenin standartlaştırılmış çerçeve boyutudur.

Basınç sınırlama fonksiyonu (P→T)

Sistem basıncını rezervuara yönlendirerek sınırlandırma fonksiyonudur.

Aşırı yük valfi

Çıkıntı yapan veya direnç oluşturan yükler olması durumunda güvenli yük kontrolü sağlayan valftir.

Tek adetli parti

Seri üretim olmadan tek bir kalem üretilir veya tedarik edilir.

Yaşam döngüsü maliyetleri

Bir çözümün planlama, işletme, bakım ve yedek parça aşamalarındaki toplam maliyetidir.