1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. QMATEC Off-highway telematik
Sondaj makineleri imalatçısı Qmatec
Sondaj makineleri imalatçısı Qmatec
Mobil makineler için çözümler

Off-highway telematik: Norveç'te "Over the Air"

Sondaj makineleri imalatçısı Qmatec, kaynakları minimal düzeyde kullanarak dijital çağa girdi. Bosch Rexroth'un OTA (over-the-air) kablosuz hizmetlere sahip eksiksiz telematik paketi, ülke çapında uzaktan hizmete olanak tanır ve son kullanıcıların şeffaflıklarını, üretkenliklerini ve çevresel yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Norveç, etkileyici doğal güzellikleriyle meşhurdur. Kilometrelerce uzanan fiyortlar, yüksek dağlar, sayısız ada, göl ve nehir, turistlerde unutulmaz bir izlenim bırakıyor. Aynı zamanda, engebeli doğa, uzak bölgelerdeki yol üstü olmayan (Off-highway) araçlar hizmet sağlamaya konu gelince bir coğrafi engel olarak ortaya çıkıyor. Bosch Rexroth'un yardımıyla Qmatec, uzaktan teşhis ve bakım için, plansız kesinti sürelerini önleyen ve işleri arttırmaya yardım eden bir çözüm buldu.

Büyük alanlara yayılmış mobil sondaj makineleri

Filoya genel bakış: Qmatec makineler, İskandinavya, Büyük Britanya ve Grönland kadar uzak yerlerde kullanılıyor.

Büyük alanlara yayılmış mobil sondaj makineleri

Qmatec mobil sondaj makinelerinde uzmanlaşmıştır. Oslo'nun 200 kilometre batısındaki Vinje fabrikasında, her yıl yaklaşık 25 yeni araç üretiliyor. Bunlar İskandinavya'nın, Büyük Britanya'nın ve hatta Grönland'ın her yanında temel kazılarında, su tedarik sistemlerinde ve enerji geri dönüşümünde kullanılıyor. Genel Müdür Tor Olav Kyrkjebø, "Uluslararası talep artıyor ve bunun sonucunda uzaktan bakım giderek daha önemli hale geliyor" diyor. “Yalnızca Norveç'te, servis departmanımız yaklaşık 2.500 kilometre uzunluğunda bir alana hizmet veriyor.”

Öncü çalışma: Telematik çözümlü sondaj makineleri

“Etkili telematik olmadan, sürekli daha büyük bir alana yayılan ve büyüyen filomuzu tatminkar bir şekilde yönetemezdik” diyor, Servis Müdürü Sondre Frøland. “Hedefimiz sadece sondaj işlemlerini izlemek değil, aynı zamanda çalışan hidrolikleri ve dizel motoru da izlemek, ilgili hata kodlarını okumak ve makinelerimizin coğrafi konumunu takip etmekti. Ayrıca makinelerimizin yazılım modüllerini OTA (over-the-air) olarak güncellemek ve önemli parametreleri uzaktan değiştirmek istedik, böylece müşterilerimizin aniden servis ihtiyacı olsa bile projelerini zamanında tamamlayabilmeleri sağlandı.”

Öncü çalışma: Telematik çözümlü sondaj makineleri

Qmatec 407 TS: OTA (over-the-air) güncellemeler ve parametreleştirme (XOTA) için IoT bağlantılı akıllı arazi makineleri. Kombi makine, tüm dünyada kuyular, jeotermal enerji ve temeller için kullanılıyor. (Resim: Qmatec)

Bir makineye derinlemesine bakmak isteyen bir kişi, önce makineyi anlamalıdır

2019'da telematik projesinin başlangıcında, Qmatec'in teknik olarak bu kadar kompleks bir çözümü tek başına geliştiremeyeceği ve makinelerinin tasarımı, işlevleri ve kullanım alanları konusuna aşina olan bir sağlayıcı bulamayacağı anlaşılmıştı. Tor Olav Kyrkjebø, "Şirket, uygulama yazılımımızı geliştirirken zaten bir dizi destek sağladığından, ortağımız Bosch Rexroth'a sormayı hemen düşündük" dedi. "Şirket ayrıca 15 yılı aşkın bir süredir sondaj kulelerimiz için pompa üniteleri, kontrol üniteleri ve tahrik motorları sağladı."

Bosch Rexroth’un BODAS Connect telematik çözümü temelinde, ilk akıllı arazi makinesi için pilot proje kısa zaman sonra başlatıldı. “Bir yol üstü olmayan (off-highway) araçlara herhangi bir derin bakış, yalnızca onu anladığımız kadar derindir” diyor, Qmatec'in Bosch Rexroth'taki muhasebe müdürü, Øyvind Kjølberg. “Telematik sistemimiz, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere büyük bir avantaj sunuyor. Sistemlerimiz, uygulama bilgilerini büyük ölçekli üretimde kanıtlanmış, yol üstü olmayan (Off-highway) araçların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış olan IoT bileşenleriyle birleştiriyor. Bu, modülleri geliştirme çabasını minimuma indiren açık, ölçeklenebilir bir ekosistemin temelidir.”

Eksiksiz bir telematik paketiyle piyasaya hızla çıkın

Qmatec, hızla piyasaya sürmeye izin verecek kanıtlanmış bir uçtan uca telematik çözüm olan BODAS Connect Hepsi Bir Arada Bağlanabilirlik çözümünü tercih etti. Bu çözüm, Rexroth Bağlanabilirlik Ünitesiyle (RCU) birlikte geliyor. İşlemciye dayanan telematik ünitesi, araç verilerini gerektikçe toplamakta ve bu verileri etkin bir şekilde iletmekte kullanılıyor. Ayrıca Qmatec için yine önemli olan OTA (over-the-air) servisler dahil cihaz yönetimi için merkezi bileşeni de oluşturuyor.

BODAS Connect Hepsi Bir Arada Bağlanabilirlik

Eksiksiz bir telematik paketi olarak BODAS Connect Hepsi Bir Arada Bağlanabilirlik, ölçeklenebilir, uçtan uca çözümleri hızla kurmak için gereken tüm modülleri içerir.

Modüler cihaz ve veri yönetimi

BODAS Connect ekosisteminden telematik çözümü, cihaz ve veri yönetimini birbirlerinden mantıksal olarak ayırır. Bu, güvenliği iyileştirmeye yardım eder, çünkü makine için kullanıcı grupları ve çalıştırma verileri net bir şekilde ayrıştırılabilir ve ilgili yetkilendirmeler ayrıntılı olarak atanabilir. Bireysel işlevler de kullanılabilirliği iyileştirmek amacıyla çeşitli insanlar veya departmanlar arasında kolayca dağıtılabilir.

Bir gösterge paneli yoluyla Qmatec'in servis departmanı, gerekli tüm bilgileri, örneğin makinelerin bir listesini bir konum grafiğiyle birlikte görüntüleyebilir. Ayrıca her bir makine için servisle ilgili verileri içeren ayrıntılı bir görünüm vardır. Başka sekmeler, telematik ünitelerinin, dizel motorların ve çalışan hidroliklerin durumuna ilişkin bilgiler sağlar. Grafik eğrileri, araç verilerinde zaman içindeki değişiklikleri görselleştirerek basınç tepe noktaları, yağ sıcaklıkları veya dolum seviyeleri gibi kritik değerlerin bağlam içerisinde hızla görüntülenebilmelerini sağlar. Belirli eşiklerin aşılması halinde alarmlar veya mesajlar tetiklenir.

OTA (over-the-air) servis ve yazılım güncellemeleri

1130 TS mobil arazi teçhizatı, 23.000 kg'dan daha ağırdır, 8.000 veya 16.000 Nm torka ve 7.000 mm besleme uzunluğuna sahiptir. (Resim: Qmatec)

OTA (over-the-air) servis ve yazılım güncellemeleri

Yerleşik RCU ve Bosch Rexroth'tan kumanda birimleri için yazılım yönetimi, Bosch Rexroth Cihaz Portalı ve XOTA servisleri (Everything Over the Air) sayesinde konuma bağlı olmadan gerçekleşir. Bellenim ve yazılım güncellemelerine ek olarak, servis ekibi, ayrı ayrı ayarlanmış parametreleri makineye aktararak makinenin işlevselliğini iyileştirir ve akut hataları düzeltir. Bu araçlarla Sondre Frøland, ilk delik açıldıktan sonra bir su soğutma sistemi pompasının arızalanması üzerine 2.000 kilometre uzaktaki bir makinenin verimliliğini zaten yönetmişti. Frøland, bir dizi parametreyi uzaktan güncellemiş, yeni bir hidrolik hortum döşemiş ve iş, kısa bir kesintiden sonra planlandığı gibi tamamlanmıştı. Buna karşılık, yerinde hemen yapılacak bir onarım dört gün gecikmeye, yüksek ulaşım maliyetlerine ve muhtemelen mutsuz bir müşteriye yol açacaktı.

Yeni makineler bir saatte kuruluyor

Standart, karma taşıma araçlarının tek bir kontrol istasyonu yazılımı altında çalıştırılmasını sağlar. Aynı zamanda makineleri tümüyle sadece bir saat içerisinde kurabiliyor, bu geçmişte yalnızca yerel olarak bağlı bir bilgisayardan olanaklıydı. “Böylece müşterilerimiz güvenilir işletmeden optimum çalışma zamanlarıyla fayda sağlıyor” diyor, servis müdürü. “XOTA servisleri yalnızca bakım ve onarım maliyetlerini düşürmekle kalmıyor ayı zamanda seyahat maliyetlerini de azaltıyor, çünkü birçok durum sahada servis çalışması yaparak iki veya üç gün harcamak yerine uzaktan çözülebiliyor.”

Qmatec, müşterilerin tesislerinde düzenli bakım çalışması başlatır ve ardından müşterilere bir sonraki servis süresine ilişkin bir geri sayım verir. İzlenen bileşenlerin çalışma ömrünü uzatmak ve dolayısıyla bakım ve yedek parça maliyetini optimize etmek amacıyla bir kestirimci bakım uygulaması da gelecekte bir olasılıktır.

Müşterilerin yararına veri toplama

Artık şeffaflaşan makinelerde veri toplama ve iyileştirmeler için büyük bir potansiyel sunuyor. Örneğin, sadece servis planlama ve ilave geliştirme için değil, aynı zamanda yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını otomatik durdurmalar veya bildirimler yoluyla sınırlayabilen müşteriler için de. Konum ve üretim verileri, belirli bir sondaj makinesinin ne kadar uzağa seyahat etmiş olduğunu ve kaç saattir çalışmakta olduğunu belirtir. “Müşterilerimiz, çalışmalarının ne kadar kârlı olduğunu görmeye can atıyorlar” diyor, Tor Olav Kyrkjeb. “Müşteriye özgü portalları yakında sunmak istiyoruz. Planlamayı kolaylaştıran ve çalışma saatlerine dayanarak faturalandırmaya izin veren portallar. Zaten bunun için gereken modüller ve arayüzler Bosch Rexroth'tan eksiksiz pakete dahildir.”

Müşterilerin yararına veri toplama

Dizel motor için durum görünümü: Üst: Hız, soğutucu sıcaklığı, yağ basıncı, pompa basıncı, yakıt tüketimi ve batarya gerilimi için grafik ekran. Alt: Hidrolik ve kayganlaştırıcı yağ, dizel partikül filtresi ve Adblue için ilave bilgiler.

Telematikler için verimli standart

Güvenilir OTA (over-the-air) Güncellemeler

Bellenim ve yazılım güncellemeleri araca güvenle ve emniyetli bir şekilde aktarılabilmelidir. Bu amaçla Bosch Rexroth OTA mekanizmaları kullanır; bu mekanizmalar otomotiv sektöründe sayısız durumda kendilerini kanıtlamışlardır. Yol üstü olmayan (Off-highway) araçlar, sağlam ve son derece güvenli Rexroth Bağlanabilirlik Ünitesi (RCU) tüm dosyaların aktarılmasını sağlar. Yalnızca bundan sonra hedef cihaz, CAN veriyolu üzerinden yetkilendirmenin ardından güncellenir. Bu nedenle güncelleme işlemleri, bir dizüstü bilgisayar ve bir teşhis aracı kullanarak kablo üzerinden güncelleme kadar stabil ve güvenlidir.

Telematikler için verimli standart

Qmatec şimdi yeni makineleri standart olarak RCU ile donatıyor. RCU, diğer bir 150'ye kadar eski makineye takılacak. Tüm modüller, standartlaştırılmış cihaz yazılımlı aynı telematik birimini ve aynı CAN mesajlarını kullanıyor. Her zaman olduğu gibi, tipe özgü farklılıklar OTA (over-the-air) olarak parametreleştiriliyor. Modüler BODAS Connect Hepsi Bir Arada Bağlanabilirlik eksiksiz paketiyle, Norveçli imalatçı, telematiği minimal kaynak kullanımıyla birlikte hızla kurmuştur. “Tek bir şirketten, yeni işlevler ve servisler ekleyerek her zaman genişletebileceğimiz kanıtlanmış bir çözüm edinmek çok yararlıydı” diyor, Tor Olav Kyrkjeb. “Bu, şirketimizin verimliliği ve büyüme stratejisi için son derece önemliydi.”

Yazar: Olaf Marshall

Pozisyon: İletişim Müdürü, Mobil Hidrolikler İş Birimi

Olaf Marshall