1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Telematik verilerini buluta aktarın
Telematik verilerini buluta verimli ve güvenli bir şekilde aktarın
Telematik verilerini buluta verimli ve güvenli bir şekilde aktarın
Mobil makineler için çözümler

Telematik verilerini buluta verimli ve güvenli bir şekilde aktarın

İnşaat ve tarım makinelerinden gelen verilerin güvenli, güvenilir ve maliyet etkin bir şekilde aktarılmaları gerekir. Off-highway oyuncuların bunu akıllarında tutmaları gerekir.

Araç verileri değerli, fakat aynı zamanda hassastır. Makinelere, konumlara ve personele ilişkin bilgiler, tıpkı telematik yazılımı ve üreticinin know-how bilgisi gibi korunmalıdır. Analiz ve ilave işleme için veri akışları önbelleğe alınmıyorsa ve aniden kesintiye uğrarsa, hizmetler, iş modelleri ve hatta bir şirketin itibarı riske girebilir. Off-highway oyuncular, kendi telematik verilerinin buluta güvenle ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için bu beş noktayı akıllarında tutmalıdır: 

RCU

1. Güvenli bir veri tabanı oluşturun

İlk adım, uygun bir telematik kontrol ünitesi (TCU) seçmeyi gerektirir. Her şeyden önce, bu ünitenin yaptığı iş, araç verilerini verimli bir şekilde toplamak ve bu verileri güvenli ve güvenilir bir şekilde buluta aktarmaktır. Geleceğe dönük bir TCU, verileri yalnızca CAN­BUS'tan değil, fakat aynı zamanda Ethernet, WLAN veya G/Ç yoluyla kaydetmek için değişken örnekleme oranları kullanır. Diğer kriterler arasında işletim sistemi ve bilgisayar gücü vardır. İşlemci tabanlı TCU, mikro işlemci tabanlı olanlara göre tipik olarak daha büyük bilgisayar gücü sunar ve bu nedenle daha büyük veri akışlarını işleyebilir. Linux işletim sistemi, konu ek işlevlere izin vermek veya bireysel müşteriler için modifikasyonlar yapmak olduğunda özel sahiplikteki işletim sistemlerinden daha büyük esneklik sunar. Uygun donanımla birlikte edge bilgisayar yaklaşımları da olanaklıdır. Açık sistemlerde, örneğin donanım yazılımını ve cihaz yazılımını güncellemek gibi uzaktan hizmetler de özel gereksinimleri karşılamak üzere değiştirilebilir ve daha sonra uygulanabilir.

Güvenilir iletimi sağlamak amacıyla TCU, koruma sınıfı IP67 olan sağlam bir muhafazaya sahip olmalı ve en son mobil iletişim standartlarını ve MTTQ gibi IoT protokollerini desteklemelidir. Maksimum güvenliği sağlamak amacıyla, TCU ve bulut arasındaki iletişim sertifika tabanlı olmalı ve bir açık anahtar altyapısının (PKI) parçası olarak şifrelenmelidir. DDoS (Dağıtık Hizmet Reddi) saldırıları gibi siber saldırılara karşı korunmak için TCU'nun entegre bir güvenlik duvarına ve mobil iletişim ağlarıyla temas için kendi erişim noktasına (APN) ihtiyacı vardır.

Resim: Bosch Rexroth
Edge bilgisayarla akıllı veri toplayıcı: İşlemci tabanlı Rexroth Connectivity Unit (RCU) araç verilerini buluta optimize bant genişliğiyle ileterek pürüzsüz uçtan-uca güvenlik sağlar.

2. Veri hacmini ve mobil iletişimi yönetin

İster ormanlarda, arazilerde, belediye sınırlarında, depolarda veya inşaat sahalarında olsun, mobil çalışma makineleri genellikle zayıf ağ kapsama alanının ve sınırlı bant genişliklerinin bulunduğu yerlerde kullanılmaktadır. Filo tüm dünyaya yayılmışsa, yüksek mobil iletişim ve dolaşım maliyetleri de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bir telematik çözümü sadece ölü ağ noktalarını veya yetersiz ağ performansını (önbelleğe alma) telafi etmek için bir çevrimdışı mod özelliğine sahip olmakla kalmamalı, aynı zamanda veri akışlarını da uygun bir tarzda sınırlayabilmelidir. İşlemci tabanlı TCU'lar iletilecek hacmi, yazılıma dayanan ön filtreleme, edge analizi ve veri sıkıştırma yoluyla en aza indirebilirler. Mümkünse gerekli tüm ülkeleri kapsamaları gereken uluslararası e-SIM'ler tahmin edilemeyen dolaşım ücretlerini önlemeye yardım edebilir.

RCU

3. Veri yönetiminin güvenliğini sağlayın

Güvenli ve etkin veri yönetimini sağlamak amacıyla, yalnızca teknik değil, fakat organizasyonel ve yasal soruların da bir güvenlik bağlamında ele alınması gerekir. Teknik ön şartlar arasında, sertifika tabanlı cihaz yönetimi için kullanılan gibi uçtan-uca şifreli iletişim vardır. Verilerin kullanılabilirliğine ve güvenilir veri iletimine ilişkin kullanıcı gereklilikleri, hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA) yardımıyla karşılanabilir. Veriler, yetkisiz erişime karşı korunacak ve kullanıcı kimlik doğrulaması dahil role dayanan erişime izin verecek şekilde saklanmalıdır.

Geleceğe dönük veri yönetimi için neler gereklidir?
Ücretsiz teknik dokümanı şimdi indirin ve daha fazlasını keşfedin!

Resim: Bosch Rexroth
Açık anahtar altyapısıyla uçtan-uca güvenlik: Araç ve bulut kendi kimliklerini kendileri doğrular ve sertifikalar yoluyla şifreli bir tarzda iletişim kurar.

4. Telematik için uygun olan veri saklama çözümlerini seçin

Off-highway uygulamalar için uygun olan bulut saklama çözümleri, daha çok tüketici sektörüne yönelik olan basit çözümlerle karşılaştırılamaz. Bunların son derece yüksek bir kullanılabilirlikleri olmalı ve uygun SLA'larla ve dışa aktarma işlevleriyle birlikte yönetilebilen veritabanları sağlamalıdırlar. Makineden verimli, düşük maliyetli veri iletimi için yer tasarrufu sağlayan formatların yanı sıra, erişim kimlik doğrulaması, kullanıcı yönetimi ve hava durumu verileri gibi harici kaynaklar için içe aktarma işlevleri bulunan bir hak yönetimi sistemi de önemlidir.

Güvenli bir saklama sistemi, araç verilerinin bir güvenli uç noktaya sahip standart bir HTTPS API yoluyla ön uca pürüzsüz bir şekilde entegre edilmesine izin vermelidir. Diğer arayüzler, ERP sistemlerini ve Agrirouter, BIM veya geoCapture (ISO 15143-3) gibi sektöre özgü hizmetleri bağlamak için mevcut olmalıdır.

5. Yüksek veri maliyetlerinden kaçının

Konu araç verilerini toplamak, saklamak ve analiz etmek olduğunda maliyetli sürprizlerden kaçınmak isteyen herhangi bir kimse, saklama çözümünün yalnızca birlikte çalışabilirlik ve analiz araçlarının mevcudiyeti şeklindeki iki kilit kriteri karşılamakla kalmayıp aynı zamanda veri koruma gerekliliklerini de karşıladığından ve güvenliğe ilişkin hiçbir taviz vermediğinden emin olmalıdır. Bu nedenle, en az üç kopyaya ve güvenlik duvarı, ağ geçidi ve yük dengeleyici gibi kilit temel elemanlara sahip bir mimari önerilmektedir. Bu, araç ve kullanım verilerini kaybolmaya ve yetkisiz erişime karşı güvenilir ve gerçek zamanlı olarak korumayı sağlamanın tek yoludur.

Daha baştan güvenli oynayın

Veri iletiminin güvenliğini sağlamaya ve ekonomik risklerden kaçınmaya giden yolda sayısız tuzak vardır. Bununla birlikte, becerikli önlemlerle bunlardan kaçınılabilir. Gelecekteki telematik kullanıcılarına, kendi düşündükleri çözümle bunları ne kadar iyi başarabileceklerini ve bu çözümün ne kadar geleceğe dönük olduğunu ayrıntılı olarak incelemeleri tavsiye edilir. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik başlangıç kitleri, OEM'lerin ve IoT hizmet sağlayıcıların ilk kullanım örneklerini küçük bir bütçeyle yapmalarını, gelecekte yaşayabilirliği ayrıntılı olarak kontrol etmelerini ve çözümü yüksek bir güvenlik ve güvenilir veri iletimiyle birlikte adım adım ölçeklemelerini sağlamaktadır.

Pişman olmaktansa önlem almak daha iyi değil midir? BODAS Connect Başlangıç Kitlerimizi test edin:

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe

Stuttgart’ta Bosch Rexroth’ta, Dijital İşletme Mobil Hidrolik'ten Sorumlu Yöneticidir. Christian, off-highway makineler için sistemler ve yerleşik yazılım geliştirmede 15 yıldan fazla deneyime sahiptir. Bulunduğu pozisyonda, bağlantılı off-highway makineler alanında yeni iş konseptlerini ve dijital ürünleri geliştirmektedir.