L şeklinde düzenlenmiş birkaç iş çalışma istasyonu ve besleme sistemi. 2'sinde çalışanların oturduğu 4 sandalye. Arka planda rulo besleyiciler ve geri dönüşler görülüyor. İş istasyonları kavrama kaplarıyla, iş ekipmanıyla, bilgi panolarıyla ve raf sistemleri ve kavrama kapları kullanan malzeme teminiyle donatılmıştır. Özel olarak yapılandırılabilen çalışma istasyonları

Çalışma istasyonu çözümlerimiz, en üst düzeyde uyarlanabilirlik sunar: Geometri ve işlevsellik, süreçlerinize ve gereksinimlerinize tam olarak uyarlanabilir; böylece üretim ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kendi bireysel iş istasyonu çözümünüzü tasarlayın

Verimli üretiminiz için çerçevemiz

Bosch Rexroth Engineering Software MTpro ile çalışan işçiler

Servis ve Süreçler

Mtpro planlama yazılımımızı kullanarak, bizden bütün uygulama işlemleri sırasında destek alabiliyorsunuz. Ayrıca tüm yalın üretim süreci boyunca size rehberlik ediyoruz. MPS felsefesi, Bosch Rexroth'un kısa teslimat süreleri ve süreç esnekliği ile tamamlanır ve yalın üretim hakkındaki düşüncelerinizi boşa harcamadan gerçeğe dönüştürmenizi sağlar.

Bosch Rexroth‘un EcoFLow, Yalın ve ESD’ye manuel bağlanmış iş istasyonları.

Yalın üretim

İş istasyonlarını, malzeme teminini ve bağlamayı kapsayan Manuel Üretim Sistemlerinin üç ayağına dayanarak, örneğin iş istasyonlarının yanı sıra tüm üretim hatlarını, iş içeriğinize hızlı bir şekilde uyarlanabilen ve son derece verimli bir şekilde yürütülebilen ve "yalın" ilkeler doğrultusunda israfı önleyebilen üç temel oluşturabilirsiniz.

İş tezgahı önünde duran adam

Ergonomi

Ergonomik bir iş istasyonu, üretim sırasında oluşan atıkları azaltma üzerinde belirleyici bir rol oynar. Ergonomik açıdan bakıldığında ana odak noktası çalışandır. Bundan dolayı Bosch Rexroth’un iş istasyonları her çalışana ayrı uyarlanmıştır.

Bosch Rexroth ESD piktogramı

ESD koruma

Elektrostatik yükler, çeşitli malzemelerde sürtünme veya elektrik alanlarında indüksiyon ile üretilen elektrik şarjı sonucu gelişir. Daha sonra hassas bileşenleri deşarj edebilir, hasar verebilir ya da bunları yok edebilirler. Ürünlerinize ESD tarafından gelen hasarların büyük bir kısmından korumayı teklif ediyoruz.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Projenin başlangıcı ve iletişim bilgileri

1. Daha önce Bosch Rexroth'tan hiç sipariş vermedim. Sizden kolayca sipariş verebilir miyim?
Evet, süreç bilerek basit tutulmuştur. Her türlü talebi hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde ele alıyoruz. Ergonomik iş istasyonlarıyla ilgili talepler, yerel ve verimli destek sağlayan sertifikalı iş ortağı ağımız aracılığıyla hızlı ve müşteriye özel şekilde işleme alınmaktadır.

2. Gördüğüm bir ergonomik iş istasyonunun uygulamasını beğendim. Nasıl devam edebilirim?
Çok sayıda iş istasyonu uygulaması hayata geçirdik. Bizimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Talebiniz derhal, sizinle en kısa sürede iletişime geçecek ve özelleştirilmiş iş istasyonu uygulamanızı hayata geçirecek yetkin iş ortaklarımızdan birine iletilir.

3. Karar vermeden önce inceleyebileceğim örnek projeler var mı?
Dünya genelinde müşterilerimizle birlikte başarıyla hayata geçirdiğimiz birçok projemiz bulunmaktadır. İş ortaklarımız, ergonomik iş istasyonlarımızın çalışanların sağlığını ve verimliliğini nasıl kalıcı bir şekilde artırdığına dair referansları ve örnekleri size sunmaktan memnuniyet duyarlar.

4. Çok özel gereksinimlerim var. Kişisel danışmanlık hizmeti alabilir miyim?
Kişisel danışmanlık, sunduğumuz hizmetlerin temel bir parçasıdır. Size özgü zorluklar, bizim gücümüzdür. Sadece bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir; talebinizi uzman iş ortaklarımızdan birine iletiriz.

Katma değer ve verimlilik

5. Neden bir Bosch Rexroth ergonomik iş istasyonunu tercih etmeliyim? Başlıca avantajları nelerdir?
Ergonomik iş istasyonlarımız, modülerliği ve sağlamlığıyla bilinen, kendini kanıtlamış Bosch Rexroth alüminyum profil sistemine dayanmaktadır. Maksimum esneklik, sürdürülebilir sağlık ve verimliliğin yanı sıra kolay entegrasyon avantajlarından yararlanırsınız.

6. Ergonomik bir çalışma istasyonu verimliliği artırmaya nasıl yardımcı olur?
Ergonomik olarak tasarlanmış bir iş istasyonu, yorgunluğu ve duruş bozukluğunu azaltır; bu da daha yüksek konsantrasyon ve dayanıklılık sağlar. Aletlerin ve malzemelerin en uygun konuma yerleştirilmiş olması sayesinde uzanma mesafeleri azalır ve verimlilik artar.

7. Bosch Rexroth alüminyum profillerinin diğer malzemelere kıyasla avantajları nelerdir?
Alüminyum profillerimiz hafiftir, son derece sağlamdır ve korozyona dayanıklıdır. Hızlı tasarım imkanı sağlar, estetik açıdan çekicidir ve sonradan yapılacak değişiklikler için en üst düzeyde esneklik sunar. Ayrıca tamamen geri dönüştürülebilirdir.

Uyarlanabilirlik ve aksesuarlar

8. Çalışma istasyonları, çalışanlarımın vücut ölçülerine göre uyarlanabilir mi?
Evet, kişiye özel uyarlanabilirlik sistemlerimizin temel özelliklerinden biridir. Yüksekliği ayarlanabilir masa tablaları, dönebilen monitör tutucular ve esnek raflar sayesinde çalışma istasyonlarımız her çalışanın boyuna ve çalışma tarzına en uygun şekilde ayarlanabilir.

9. Bosch Rexroth aydınlatma, raflar veya alet tutucular gibi aksesuarlar da sunuyor mu?
Evet, geniş aksesuar yelpazemiz her türlü ihtiyacı karşılar. Aydınlatmadan çekmecelere, sandalyelerden alet tutuculara kadar her şey sistemimize modüler bir şekilde uyarlanabilir.
Rexroth Store'da modüler bileşenlerimizi ve aksesuarlarımızı keşfedin.

10. Farklı faaliyetler (montaj, kontrol, paketleme) için çalışma istasyonlarına ihtiyacım var. Özel çözümler sunuyor musunuz?
Modüler sistemlerimiz, çalışma istasyonlarının belirli faaliyetlerin gereksinimlerine tam olarak uyarlanmasını sağlar. Sizinle ve iş ortaklarımızla birlikte her iş için ideal çalışma istasyonunu oluştururuz.

11. Esnek uygulama alanları için mobil ergonomik çalışma istasyonları da var mı?
Evet, mobil modeller de sunuyoruz. Yüksek kaliteli tekerleklere sahip ve gerektiğinde bağımsız bir güç kaynağı bulunan bu modeller, kullanımda en üst düzeyde esneklik sağlar.

Yalın üretim, ESD koruması ve entegrasyon

12. İş istasyonları yalın üretime ve akıllı fabrikalara (Endüstri 4.0) uygun mu?
İş istasyonu sistemlerimiz modüler bir tasarıma sahiptir ve yalın konseptlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Ayrıca, entegre kontrol sistemleri ve yardımcı sistemler gibi bağlanabilirlik ve dijitalleşme çözümleri de sunuyoruz.

13. İş istasyonlarınız ESD için donatılabilir mi?
Elektrostatik deşarjı önlemek için iletken masa tablalarından topraklanmış yapılara varıncaya kadar ESD uyumlu iş istasyonu çözümleri de sunuyoruz.

14. Mevcut üretim holümün yapısına entegrasyon mümkün mü? Yeniden inşa etmem gerekir mi?
Yeniden inşa etmek genellikle gerekmez. Sistemlerimiz, mevcut altyapılara esnek bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Modüler yapıları sayesinde değişiklikler için gereken zahmeti en aza indirir ve adım adım uygulanabilir.

15. Bir iş istasyonunun montajı veya demontajı ne kadar karmaşık bir iştir?
Modüler alüminyum profil sistemimiz sayesinde montaj ve demontaj son derece basittir ve sadece çok az alet gerektirir. Tadilatlar, genişletmeler veya yer değişiklikleri hızlı ve esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir.