1. Home
  2. Blog
  3. Τηλεματική
Τηλεματική
Τηλεματική
Λύσεις για κινούμενα μηχανήματα

Τηλεματική για μηχανήματα εργοταξίου και γεωργικά μηχανήματα: Τι περιλαμβάνει και πώς μπορεί να είναι διαχρονική;

Η τηλεματική στα μηχανήματα εργοταξίου και τα γεωργικά μηχανήματα προσφέρει ξεκάθαρα οφέλη για τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση των στόλων. Τι χρειάζονται οι εταιρείες κατασκευής μηχανημάτων εκτός δρόμου «κάτω από το καπό» και πόσο διαχρονικές είναι οι διάφορες λύσεις;

Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όποιος εξοπλίζει οχήματα εργοταξίου, γεωργικά μηχανήματα και δασοκομικά μηχανήματα ή δημοτικά οχήματα με συστήματα τηλεματικής δεν έχει περιθώριο για λάθη — ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή τις λειτουργίες. Οι ροές τεχνολογίας και πληροφοριών πρέπει να είναι σταθερές αλλά και να επιτρέπουν επίσης μεγάλο βαθμό ελευθερίας σχεδιασμού και μελλοντικής βιωσιμότητας — από τη συλλογή δεδομένων στο όχημα και τη διαχείριση συσκευών έως τη διαχείριση δεδομένων. Ιδανικά, η λύση θα πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη θέση σε λειτουργία και να είναι εύκολα κλιμακούμενη, ώστε τα αυξανόμενα έξοδα διαχείρισης να μην ακυρώνουν τα οφέλη των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Σας παρουσιάζουμε μερικές συμβουλές τις οποίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εταιρείες οχημάτων εκτός δρόμου όταν επιλέγουν λύση τηλεματικής για εφαρμογές εκτός δρόμου. 
          

ΔΙΑΥΝΔΕΣΗ BODAS, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΛΙΚΟ

Διαχείριση δεδομένων και συσκευών

Διαχείριση δεδομένων και συσκευών

Σε ό,τι αφορά την τηλεματική, πολλοί θα σκεφτούν πρώτα πολύχρωμους πίνακες εργαλείων με κάθε είδους γραφήματα και οπτικοποιήσεις που δείχνουν σημαντικά δεδομένα οχημάτων και λειτουργίας για διαχείριση στόλου και τιμολόγηση βάσει απόδοσης. Το προσωπικό σέρβις χρειάζεται επίσης την παρουσίαση γραφικών στοιχείων. Εξάλλου, αυτά τους επιτρέπουν να παρακολουθούν την κατάσταση κρίσιμων εξαρτημάτων, να αναλύουν σφάλματα και να παρέχουν απομακρυσμένη υποστήριξη. Οι σχετικές εργασίες —από τις αναλύσεις και την οπτικοποίηση έως την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα και συστήματα νέφους— υπάγονται στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων. Αλλά το νόμισμα της τηλεματικής έχει και μια άλλη όψη. Μία που βρίσκεται «κάτω από το καπό» και είναι εξίσου κρίσιμη για την επιτυχία: συνδεσιμότητα και διαχείριση συσκευών. Αυτό αποτελεί τη βάση για τα πάντα. Και καθορίζει πόσο αποδοτική και διαχρονική θα είναι η συνολική λύση.

Εικόνα: Bosch Rexroth
Αρθρωτή λύση τηλεματικής με συστηματικά χωριστή διαχείριση δεδομένων και συσκευών. Πάνω από 10 εκατομμύρια οχήματα είναι ήδη συνδεδεμένα μέσω της πλατφόρμας μεγάλης κλίμακας Bosch IoT Suite.

Ο ανοικτός χαρακτήρας και η αποδοτικότητα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία

Μια λύση τηλεματικής μπορεί να είναι αποδοτική και να επιτρέπει τη λογική κλιμάκωση μόνο αν λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του υλικού συνδεσιμότητας — από την προετοιμασία και τη θέση σε λειτουργία έως το στάδιο λειτουργίας και την απόρριψη. Το σύστημα διαχείρισης συσκευών πρέπει να παρέχει βέλτιστη υποστήριξη για κάθε επιμέρους στάδιο. Κατά τη λειτουργία, το σύστημα παρακολούθησης συσκευών συμβάλλει επίσης στην παρακολούθηση μεγάλων στόλων, ενώ οι λειτουργίες μαζικής διαχείρισης και τα εργαλεία για ενημερώσεις του λογισμικού και του υλικολογισμικού ελαχιστοποιούν τα διοικητικά έξοδα. Άλλα «προαπαιτούμενα» είναι η απομακρυσμένη διαμόρφωση και διάγνωση, καθώς και οι διασυνδέσεις (API) για την ανταλλαγή δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία «κάτω από το καπό»
 
 

Κατασκευή ή αγορά;

Δεδομένου του εύρους των λειτουργιών που απαιτούνται για αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, μόνο λίγοι κατασκευαστές μηχανημάτων εκτός δρόμου μπορούν να αναπτύξουν ρεαλιστικά μια τέτοια λύση τηλεματικής μόνοι τους. Επίσης, ένας συνδυασμός αποτελούμενος από γενικής χρήσης μονάδες IoT δεν είναι πιθανόν να επιτύχει. Εξάλλου, η λύση τηλεματικής πρέπει να επιτρέπει στους διαχειριστές και στους τεχνικούς σέρβις να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα απομακρυσμένων διαγνωστικών διαδικασιών, να παραμετροποιούν ελεγκτές τομέων και άλλες συσκευές, να μεταφέρουν ενημερώσεις υλικολογισμικού και λογισμικού ασύρματα (FOTA / SOTA) ή να αναπτύσσουν νέες εφαρμογές. Αν δεν υπάρχει η απαραίτητη τομεακή γνώση στα πεδία των ηλεκτρονικών και των υδραυλικών συστημάτων, αυτό είναι ουσιαστικά αδύνατο.

Μετασχηματισμός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων – ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
 

Τηλεματική χωρίς τον κίνδυνο εγκλωβισμού

Κατά την επιλογή υλικού συνδεσιμότητας, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί ο τεχνολογικός εγκλωβισμός εξαιτίας μιας τηλεματικής μονάδας ελέγχου (TCU) αποκλειστικής τεχνολογίας. Αν η βασική μονάδα υλικού για τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων οχήματος είναι «παραδομένη» στο λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές, δεν μπορεί να εγκατασταθεί βελτιωμένο λειτουργικό λογισμικό σε νέο υλικό εύκολα σε μεταγενέστερο χρόνο. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος, οπότε το λογισμικό θα πρέπει να επαναπρογραμματίζεται κάθε φορά.

ΔΙΑΥΝΔΕΣΗ BODAS, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΛΙΚΟ

Rexroth Control Unit (RCU)

Για να αποφευχθεί ο τεχνολογικός εγκλωβισμός, είναι σημαντικά να ληφθούν υπόψη ο αρθρωτός χαρακτήρας, τα πρότυπα και η τεχνογνωσία του τομέα κατά την επιλογή μιας TCU. Μια μονάδα που βασίζεται σε επεξεργαστή και χρησιμοποιεί το Linux ως λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα, στην οποία το λογισμικό συσκευής και εφαρμογών εκτελείται σε χωριστό επίπεδο, έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την ενσωμάτωση όχι μόνο έτοιμων προς χρήση τυπικών εφαρμογών αλλά και των μονάδων λογισμικού των ίδιων των προγραμματιστών και προστατεύει, έτσι, την τεχνογνωσία τους.

Εικόνα: Bosch Rexroth
Διαχρονικότητα βάσει του σχεδιασμού Στη μονάδα Rexroth Control Unit (RCU) που βασίζεται σε επεξεργαστή και διαθέτει το Linux ανοικτού κώδικα, το λογισμικό της συσκευής και των εφαρμογών εκτελείται σε επίπεδα και μπορεί να επεκταθεί ευέλικτα και να μεταφερθεί αργότερα, εάν είναι αναγκαίο.

Διαμόρφωση του μέλλοντος βήμα προς βήμα

Το εάν η διαχείριση συσκευών και δεδομένων πραγματοποιούνται σε χωριστά συστήματα ή όχι αποτελεί μια ακόμα ένδειξη για το αν μια δεδομένη λύση τηλεματικής έχει μελετηθεί σωστά ή όχι. Αυτό αποδίδει για πολλούς λόγους — από τη χρησιμότητα, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων έως το μικρότερο κόστος του νέφους. Επίσης προσφέρει στον πάροχο μια ρηξικέλευθη δυνατότητα επιλογής: Είτε η δική του στρατηγική για τα προϊόντα και την επιχείρηση μπορεί να βασιστεί στη συνδεσιμότητα των συσκευών και τη διαχείριση των συσκευών ή και τα δύο, μαζί με τη διαχείριση δεδομένων, χρησιμοποιούνται ως μια ολοκληρωμένη λύση από μία πηγή. Η δεύτερη επιλογή έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, δηλ. ότι οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της οπτικοποίησης, μπορούν να καταστούν διαθέσιμες στην αγορά ακόμα πιο γρήγορα. Η Bosch Rexroth αποδεικνύει ότι και οι δύο επιλογές είναι διαθέσιμες σε ένα κοινό οικοσύστημα με τις λύσεις Device Connectivity και All-in-one Connectivity του BODAS Connect.

Βίντεο σχετικά με το BODAS Connect – All-In-One Connectivity

ΔΙΑΥΝΔΕΣΗ BODAS, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΛΙΚΟ

Ο Δρ. Christian Grabe

Ο Δρ. Christian Grabe είναι Διευθυντής Έργου στον Τομέα των Ψηφιακών Επιχειρήσεων για Κινητά Υδραυλικά Συστήματα της Bosch Rexroth στη Στουτγκάρδη. Ο Christian διαθέτει πάνω από 15 χρόνια πείρας στην ανάπτυξη συστημάτων για μηχανήματα εκτός δρόμου και ενσωματωμένου λογισμικού. Στη θέση που κατέχει αναπτύσσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και ψηφιακά προϊόντα στον τομέα των συνδεδεμένων μηχανημάτων εκτός δρόμου.