Vous souhaitez recevoir des avis complémentaires ? De nombreux clients ont déjà commenté leur expérience. Découvrez de multiples retours d'expériences de nos clients ayant recours aux solutions Hägglunds.

 

 

Références client

Porte d’écluse qui s’ouvre dans la ville de Hambourg

Hambourg mise sur les entraînements Hägglunds pour portes d’écluse

LSBG Hamburg est l’autorité responsable de la voirie, des ponts et des voies navigables de la ville de Hambourg, en Allemagne. Les écluses de la ville comptent parmi ses infrastructures les plus essentielles, en particulier celle de Schaartor (Schaartorschleuse), située dans le centre-ville. Avec de nouveaux systèmes d’entraînement hydraulique, les écluses retrouvent leur fiabilité.

Références
Deux moteurs Hägglunds rouges sur une presse de lavage dans une papeterie

Augmenter la fiabilité des applications critiques avec des entraînements hydrauliques

Les usines de pâte à papier comptent une majorité de moteurs hydrauliques dans leurs lignes de transformation. L’usine de Husum ne manque pas d’exemples. Les entraînements hydrauliques Hägglunds sont installés dans des applications de classe A, où une panne machine peut générer des pertes de production coûteuses.

Références
Un moteur Hägglunds rouge sur un broyeur à coke de pétrole

Des performances inégalées dans le recyclage de matériaux résistants

Jülch GmbH développe des équipements de haute performance pour le recyclage de blocs de coke de pétrole pour les raffineries. Les entraînements hydrauliques Hägglunds de Bosch Rexroth assurent des performances et une fiabilité incomparables. Les broyeurs, conçus pour une durée de vie minimale de 20 ans, contribuent aux objectifs environnementaux en réduisant les arrêts et en concassant efficacement les blocs de coke durcis.

Références
Deux hommes avec des casques de sécurité devant un moteur Hägglunds rouge.

Démarrage rapide grâce à la solution flexible d’Hägglunds

Domsjö Fabriker, spécialisé dans le blanchiment de cellulose, a connu deux semaines difficiles lorsque le réducteur d’une laveuse à tambour est tombé en panne. Grâce à une bonne coopération, à l'engagement sans faille et aux efforts intensifs des équipes, la production a pu reprendre plus tôt que prévu.

Références
Les systèmes d’entraînement Hägglunds sont indispensables à PTE

Les systèmes d’entraînement Hägglunds sont indispensables à PTE

PTE est un grand producteur de composés de caoutchouc Avec les systèmes d’entraînement Hägglunds, l’entreprise est bien partie pour réussir sur un marché mondial en pleine évolution.

Références
Les entraînements Hägglunds aident Genan à donner une seconde vie aux pneumatiques et à accroître sa productivité.

Les entraînements Hägglunds aident Genan à donner une seconde vie aux pneumatiques et à accroître sa productivité.

Depuis les années 1990, la société Genan permet d’éviter l’enfouissement du caoutchouc usagé en le recyclant, avec l’aide des systèmes d’entraînement Hägglunds de Bosch Rexroth.

Références
LKAB Hägglunds

Rendement de l’extraction minière. Une connaissance approfondie

LKAB Malmberget s’en sort bien, malgré la concurrence acharnée des autres mines à ciel ouvert du monde entier. L’entreprise attribue cette réussite à un rendement élevé, combiné à un produit de grande qualité, à une bonne sensibilisation à l’environnement et à une main-d’œuvre extrêmement qualifiée.

Références
Fiabilité des treuils Hägglunds

Fiabilité des treuils Hägglunds

Découvrez comment l’hydraulique associée aux moteurs Hägglunds renforce la productivité de JonRie InterTech

Références
Moteur du succès à la mine d’Aitik

Moteur du succès à la mine d’Aitik

Les systèmes d’entraînement Hägglunds font la différence à la mine d’Aitik. Le système d’alimentation proposé par Bosch Rexroth se composait de deux moteurs Hägglunds CBm par distributeur à palettes métalliques. Cette solution bienvenue a facilement répondu aux besoins.

Références
Source de croissance dans l’industrie sucrière

Source de croissance dans l’industrie sucrière

Le producteur de sucre brésilien Usina Ferrari accorde une grande confiance aux entraînements hydrauliques directs Hägglunds qui broient sa canne à sucre. Depuis dix ans, la fiabilité et la maîtrise offertes par les systèmes d’entraînement Hägglunds aident l’entreprise à se développer.

Références
McLanahan Corporation

Une fiabilité sur mesure avec les solutions d’entraînement Hägglunds

McLanahan Corporation est un fournisseur international de solutions de transformation destinées à tout un ensemble de secteurs tels que ceux de l’extraction minière et du traitement de minerais. Récemment, l’entreprise a notamment développé un groupe de haveuses à tambour équipées des systèmes d’entraînement hydrauliques Hägglunds de Bosch Rexroth.

Références
Moteur Hägglunds CBm chez Eurorubber

Des entraînements de gamme supérieure pour des performances de pointe chez Eurorubber

Dans un souci constant de proposer des performances et une fiabilité optimales, l’entreprise de fabrication de caoutchouc italienne Eurorubber a choisi les solutions Hägglunds pour mettre à niveau un mélangeur interne. Débuté il y a 25 ans, notre partenariat repose sur une ambition commune : atteindre les meilleurs niveaux de performances possibles.

Références
Broyeur Weima avec moteur Hägglunds

Weima fait le choix de la durabilité pour ses broyeurs

L’entreprise allemande Weima est le leader mondial incontournable en matière de recyclage. Si tous les équipements Weima sont conçus dans un souci de durabilité, le cycle de vie des broyeurs représente un défi tout particulier. Avec les systèmes d’entraînement hydrauliques Hägglunds, Weima a trouvé une solution sur le long terme.

Références
Drague à désagrégateur

Un partenariat en or pour Marotechniek

Puissance exceptionnelle et faible inertie : voilà les deux caractéristiques que recherchait le fabricant de treuils néerlandais Marotechniek pour équiper une importante drague à désagrégateur destinée à l’exploitation aurifère. En misant sur les entraînements Hägglunds, Marotechniek garantit à son client une durée de vie optimale.

Références
Malaxeur avec moteur Hägglunds CA

Futamura : de nouveaux entraînements pour une meilleure production au R.-U.

Fondée au japon en 1950, l’entreprise Futamura est aujourd’hui un leader mondial dans le secteur des films d’emballage renouvelables. Mais sur son site de production du comté britannique de Cumbria, la société a entrepris un autre type de renouvellement : le remplacement de 10 entraînements de malaxage obsolètes par des systèmes d’entraînement direct hydrauliques Hägglunds de Bosch Rexroth.

Références
Remorqueur avec entraînements de treuil Hägglunds

Un partenariat synonyme de fiabilité

Les remorqueurs de Damen Shipyards ont besoin de treuils fiables entraînés par des moteurs puissants. « Il nous fallait la meilleure qualité possible, mais à un prix compétitif. Deux critères remplis par les moteurs Hägglunds » explique André de Bie, concepteur senior chez Damen. Le dernier projet de l’entreprise, TUG 2.1, est la preuve d’un partenariat efficace.

Références