1. Home
  2. ブログ
  3. Eurovast社、VarioFlow plusで効率性を向上
生産工場内のVarioFlow plusチェーンコンベアシステム上を移動する紙ロール
生産工場内のVarioFlow plusチェーンコンベアシステム上を移動する紙ロール
アッセンブリーテクノロジー

ティッシュペーパーの製造における効率的なマテリアルフロー

イタリアのペーシャにあるEurovast社の工場では、ボッシュ レックスロスのVarioFlow plusチェーンコンベアシステムが、生産工程における効率的なマテリアルフローを保証し、メンテナンスの手間を軽減し、信頼性を高めています。

複雑でありながら効率的なプロジェクト

Eurovast社は、ティッシュペーパー製造の大手企業です。同社は、Fior di Carta Lifestyle、Suprema、Buffalo、Bravo、By Fior di Carta Lifestyleといったブランドを展開しており、生産設備の最適化を図るため、ボッシュ レックスロスとの提携を決定しました。目標は、機械の停止時間を短縮し、継続的な生産を可能にする高度に自動化されたソリューションを導入することでした。

Eurovast社製Supremaティッシュペーパー製品の範囲

写真出典:EuroVast SpA

処理工場:完全に自動化されたプロセス

イタリア・ペーシャにあるEurovast工場

写真出典:EuroVast SpA

Eurovast社のオペレーションマネージャー、Saverio Capiferri氏は、製造プロセスがエンドツーエンドのオートメーションラインに基づいており、オペレーターが監視を行うものの、直接的な手作業による介入はないと説明しています。まず、機械に巨大な原紙のロールがセットされます。その後、全自動の工程が続き、最終製品がパレタイズされることで完了します。

24時間稼働の連続生産には、機械の信頼性が不可欠です。この工程は、主にロール展開、一次包装への供給、二次包装への供給という3つの段階に分かれています。

使用されたレックスロステクノロジー

ボッシュ レックスロスはペーシャの生産現場に高度なマテリアルフロー ソリューションを提供しました。モジュラー式 VarioFlow plusチェーンコンベアシステム により、紙ロールや梱包単位を各製造工程間で効率的に搬送することが可能になります。特別に開発されたソフトウェアソリューションにより、マテリアルフローは必要に応じて適応することができ、作業プロセスの最大限の柔軟性と最適化を保証します。

コンベアシステムの最も革新的な側面の1つは、複雑な生産プロセスに適応できることです。これにより、必要に応じて異なる包装機にペーパーロールを供給できるようになります。種々の処理段階間のマテリアルフローが常時保証されます。

生産工場内のVarioFlow plusチェーンコンベアシステム上を移動する紙ロール

写真出典:EuroVast SpA

選択したソリューションの利点

Eurovast社におけるレックスロスのソリューションには多くの利点があります。

  • 信頼性: ダウンタイムの削減と信頼性の高い連続生産
  • より少ないメンテナンス: 製紙業界では粉塵が大量に発生するのが一般的ですが、このコンベアシステムは摩耗の影響を受けにくいという特徴があります。
  • エネルギー効率: 摩擦を低減し、駆動機器の数を最適化することで、消費電力を大幅に削減しました。

Eurovast社のプロジェクトマネージャーであるSimone Ghilarducci氏によると、VarioFlow plusチェーンコンベアを使用するという意思決定は、戦略的に最良の選択だったことが判明しました。摩耗を減らし、独自の駆動機器で輸送区間の数を最適化することで、運用コストを削減し、全体的な効率を向上させました。

新たな課題を乗り越えるために協力

ボッシュ レックスロスとの良好な協力関係により、Eurovast社は今後のプロジェクトにおいてもこの提携を継続していく意向です。

「オートメーションの分野では引き続きボッシュと協力していきたい」とカピフェリ氏は言います。

ご質問またはVarioFlow plusにご関心がございましたら、

お問い合わせください。

VarioFlow@boschrexroth.de

VarioFlow plusチェーンコンベヤを見ている女性