バンベルクのボッシュ工場では、最先端の油圧システムを駆使してスパークプラグを製造しています。アップグレードのひとつであるスタンドアロン型の油圧ユニット CytroBoxは、生産性を向上させ、消費エネルギーを59%削減します。
120年前、世界初のスパークプラグが自動車で使用されました。ロバート・ボッシュが発明したこのガソリンエンジンの主要部品は、世界市場に向けて最先端の技術を駆使し、ボッシュ バンベルグ工場で製造されています。2020年からのクライメイト・ニュートラル(気候中立)なメソッドで操業している自動車サプライヤーは、プロセスの信頼性だけでなく、二酸化炭素排出量を最低限に抑える取り組みにも力を入れています。つまり、産業用油圧機器がこれまでよりインテリジェントかつ持続可能になることが求められるのです。
CytroBoxで駆動するパナットプレス:インテリジェントなオイル供給により正確な圧力プロファイルを実現し、エネルギー消費が削減されます。
システムのエネルギー効率向上を目指す最新化プロジェクトでは、短納期生産ラインのプレス6台を対象に行っています。各プレスには5基のパナット(導電性ガラス充填)ドライブがあり、スパークプラグのセラミック筐体を使用して高圧(135バール)でプレスを行います。ロングタイプのキャンドルの製品拡大に伴い、プレスのストローク長と流量を増加する必要が生じ、生産計画において油圧機器を更新する機会が生まれました。大型の油圧アキュムレータを備えた従来の設備の代わりに、シリンダをボッシュ レックスロスのインテリジェントなスタンドアロン型ソリューション、CytroBoxに置き換えました。
スタンドアロン型油圧ユニット CytroBoxは、従来のユニットとはまったく違うユニットといえるでしょう。コンパクトで静音性に優れているだけでなく、インテリジェントでエネルギー効率が高く、これにより二酸化炭素の排出を抑えることが可能です。電気設備、追加センサー、防音材、または別途オイルパンが必要ないため、設置にかかる手間は従来の方法とは比較にならないくらい容易です。必要なのは電源、油圧ホース、ライン制御の接続だけで、それらはソフトウェア上のウィザードで管理されるため、わずか数分で作業が完了します。
世代交代に最適:ボッシュの工場では、旧式のユニットをスマートで導入の早いスタンドアロン型ソリューションのCytroBoxへの置き換えを進めています。
ボッシュ バンベルク工場でCytroBoxは高く評価されています。プロセスの信頼性が高く、同時にスマートな圧力供給という目標を従来の半分の面積で効率的に達成することができたことが理由です。きめ細かな制御が可能な電気油圧システムは、迅速な圧力上昇でも正確な圧力プロファイルを保証し、システムの圧力オーバーシュートや過負荷を防止するための高い品質を約束します。
CytroBoxのモジュール設計によって、非常停止などの重要な安全機能も、オプションのモジュールによって簡単かつコスト効率よくマッピングすることが可能です。標準化されたインターフェイスにより、ライン統合も迅速に実行できます。現代の生産設備で求められるネットワーク接続が可能だという点も、CytroBoxのメリットのひとつです。最も重要なのは、CytroBoxには状態監視用のテクノロジーがインストールされており、継続的なプロセス改善や予知保全の強力な基盤があることです。
当社はシミュレーションと計算を行い、従来のストレージが不要になるように、CytroBoxの寸法を決定しました。
CytroBoxのフロー最適化設計、エネルギーオンデマンド原則を備えた可変速駆動機器により、電力消費量を59%削減しました。精密な制御が可能な変位制御により、プレスサイクルにおいて圧力が必要な場合のみ圧力を発生させ、それ以外はスタンバイモードになる仕組みは、省エネ運転の実現には不可欠です。3Dサンドコア印刷によるサーボモータ、ポンプ、ブロックのインテリジェントな相互作用ではオペレータに対しても大きなメリットがあります。優れた静音設計で、すぐ近くでもほとんど作動音が聞こえません。
ボッシュ レックスロスのコネクテッドハイドロリクスの油圧システムは、信頼性の面でもメリットがあります。グループリーダーのDaniel Link氏は「 CytroBox の設置以降、トラブルなどの報告は受けていない」と語っています。生産マネージャーの立場から見ると、このフィードバックは油圧システムとその発明者に対する最大の賛辞になるかもしれません。
ボッシュ工場では、こうした声に後押しされ、コンパクト油圧ユニット、 CytroPacへの小型化を含め、さらにラインの最新化を進める予定です。ボッシュ レックスロスとのパートナー提携は、完全にネットワーク化された低炭素製造の基盤を作ります。
状態監視の万全の体制:万全の体制に整えられたCytroBoxを導入することで、ボッシュ工場は予知保全と継続的なプロセス改善を実行できるようになります。
自社の油圧ユニットをスマートでコンパクトに更新したいと思いませんか?完全なコネクテッド型で、エネルギー消費量を最大80%削減してみたいと思いませんか?詳しくは、ホワイトペーパー(英語)をお読みください。