CytroForce는 새로운 DLB 1500 BRDM 엣지 벤딩 머신의 움직임을 정밀하고 강력하며 에너지 효율적으로 제어합니다.
DELTA–TECH 그룹이 획기적인 엣지 벤딩 머신으로 판금 성형 역량을 확대하고 있습니다. 그 중심에는 Bosch Rexroth의 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce가 있습니다. 그 결과 최소한의 설치 공간에서 최고의 공정 품질과 에너지 효율성을 구현합니다.
요약:
DELTA–TECH 그룹은 새로운 DLB 1500 BRDM 엣지 벤딩 머신에 Bosch Rexroth의 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce를 탑재했습니다. CytroForce는 높은 전력 밀도와 정확성을 바탕으로 위치 결정 정확도 10 µm, 반복 정밀도 5 µm의 고정밀 판금 성형을 구현합니다. Sytronix 기술을 기반으로 한 에너지 온디맨드 드라이브 덕분에 CytroForce는 에너지 효율적으로 작동합니다. 고객사 데이터에 따르면 통합 설계를 통해 에너지 소비량은 최대 80%, 오일량은 90% 절감됩니다. DELTA–TECH는 CytroForce를 통해 더욱 컴팩트한 기계 설계와 간소화된 통합, 엔지니어링부터 운전·유지보수에 이르는 전체 비용 절감 효과를 얻고 있습니다. 이는 기계 제조사인 DELTA-TECH에 상당한 경쟁 우위로 이어집니다.
헝가리 기계 엔지니어링은 기술적 과제에 대한 실용적이고 효율적인 솔루션으로 정평이 나 있습니다. DELTA–TECH 그룹 은 고객사 기계는 물론 자사 생산에서도 이러한 전통을 이어가고 있습니다. 높은 성능과 효율성을 겸비한 이러한 특징을 잘 보여주는 사례가 바로 Bosch Rexroth의 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce를 적용한 혁신적인 DLB 1500 BRDM 엣지 벤딩 머신으로, Győr 현장의 판금 가공 역량 확대에 투입되었습니다.
"서보 유압 액추에이터 CytroForce를 통해 정확성과 공간 요구 사항, 에너지 효율성 측면에서 판금 가공의 새로운 수준에 도달했습니다."
DELTA-TECH 그룹은 헝가리 3개 사업장에서 100명 이상의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 대부분 30년 이상의 경력을 갖춘 설계 및 엔지니어링 팀과 함께, DELTA-TECH는 자동차, 에너지 등의 산업을 위한 정교한 솔루션을 개발하며 다음 분야에 주력하고 있습니다.
DELTA-TECH는 자사 기계와 시스템에 최첨단 기술과 생산 설비를 활용합니다. 판금 가공은 Bátonyterenye와 Győr 두 곳의 사업장에서 이루어집니다. Bátonyterenye의 대형 규격 및 양산 생산을 보완하기 위해, 최근 Győr의 판금 생산 라인에 자체 개발한 레이저 절단 로봇과 CytroForce를 적용한 혁신적인 DLB 1500 BRDM 엣지 벤딩 머신이 추가되었습니다.
DELTA-TECH는 까다로운 벤딩 작업에 CytroForce를 적용한 엣지 벤딩 머신을 활용합니다. 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce를 선택한 주된 이유는 높은 반복 정밀도에 있습니다. 판금 벤딩 머신에서는 상부 공구 움직임의 정확성이 결정적인 요소입니다. 벤딩 공구에서 0.07 mm에 불과한 미세한 스트로크 편차만으로도 공정에 큰 영향을 미쳐, 예를 들어 벤딩 각도가 최대 1°까지 달라질 수 있습니다. DELTA-TECH가 사용하는 CytroForce 유압 유니트는 위치 결정 정확도 10 µm, 반복 정밀도 5 µm 로 판금 벤딩의 높은 정밀도 요구 사항을 충족합니다. DELTA-TECH는 새로운 기계를 통해 최대 폭 1500 mm의 판재를 절곡할 수 있으며, Bosch Rexroth의 4축 액추에이터 서보 시스템이 내부 판금 스토퍼를 정밀하게 제어합니다.
DELTA-TECH는 판금 벤딩 머신의 정밀도를 좌우하는 두 번째 핵심 부품으로서, 유한 요소 해석(FEA)을 통해 최적 치수를 산출한 무응력 기계 프레임을 개발했습니다. 이를 통해 최대 부하에서의 공구 변위를 최소화할 수 있지만 완전히 없앨 수는 없습니다. 따라서 프레임의 변형량을 아날로그 캘리퍼로 추가 측정한 뒤, 벤딩 머신을 제어하는 Cybelec 소프트웨어로 전송해 보정합니다.
Bosch Rexroth의 모듈식 서보 유압 액추에이터 CytroForce는 Sytronix 가변 속도 에너지 온디맨드 드라이브를 기반으로 합니다. 서보 모터와 정용량 또는 가변 용량 유압 펌프로 구성된 이 에너지 효율적인 유니트에는 컨트롤 블록과 차동 실린더 또는 탠덤 실린더가 직접 부착됩니다. 모든 유압 부품과 인터페이스는 최신 기법을 통해 유체 흐름에 맞춰 최적화되었습니다.
그 결과 소음 배출을 줄이고 최소한의 설치 공간에서 높은 성능을 발휘합니다.
CytroForce 모듈은 탱크, 안전 밸브, 센서와 함께 폐쇄형 유체 회로 를 갖춘 매우 컴팩트하고 효율적인 서보 유압 액추에이터를 구성합니다. 그 결과 CytroForce를 적용한 엣지 벤딩 머신에 필요한 오일은 13리터에 불과하며, 이는 파워 유니트와 스로틀 제어를 사용하는 기존 유압 드라이브 대비 오일량 90% 절감 에 해당합니다.
자급식 유압 액추에이터 CytroForce는 유동 최적화 표준 모듈로 구성되어, 사전 구성된 즉시 사용 가능한 솔루션으로 공급됩니다. Sytronix 가변 속도 드라이브 덕분에 CytroForce는 벤딩 사이클의 각 단계에서 필요한 만큼의 전력만 소비합니다. 이러한 파워 온 디맨드 방식을 통해 CytroForce를 적용한 엣지 벤딩 머신의 전력 소비량은 16 kWh에 그쳐, DELTA–TECH는 최대 80퍼센트의 에너지를 절감 하게 됩니다.
Bosch Rexroth CytroForce 솔루션의 또 다른 장점은 플러그 앤 프로듀스 방식을 따르는 통합 드라이브 및 제어 개념입니다. 여기에는 통합 유압 기능 과 표준화된 인터페이스를 갖춘 지능형 제어 유닛 이 포함됩니다. 순수 전기식 연결 덕분에 사전 구성된 서보 유압 액추에이터 CytroForce는 제어 레벨에서 전기 드라이브와 동일하게 취급할 수 있으며, 전기 부품과 상위 제어 시스템만 연결하면 됩니다.
DELTA - TECH 그룹의 엣지 벤딩 머신에 적용된 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce의 장점은, 별도 유니트를 갖춘 스로틀 제어 방식 유압 시스템과 비교할 때 특히 분명해집니다.
| 매개변수 | 기존 유압 (파워 유니트 및 스로틀 제어) | CytroForce (자급식 서보 유압 액추에이터) |
절감 효과 / 정밀도 |
|---|---|---|---|
| 오일량 | 180리터 | 13리터 | 93 % 절감 |
| 일일 전력 소비량 | 80 kWh | 16 kWh | 최대 80% 절감 |
| 위치 결정 정확도 | 해당 없음 | 10 µm | 높음 |
| 반복 정밀도 | 해당 없음 | 5 µm | 매우 높음 |
| Delta Tech 산출 데이터. |
DELTA-TECH 그룹은 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce를 유압 다이렉트 드라이브 방식으로 적용해, 반복 정밀도와 공간 요구 사항, 에너지 효율성 측면에서 판금 가공의 기술적·경제적 기준을 제시하고 있습니다.
또한 전기 드라이브와 밀폐형 유체 회로를 갖춘 통합 서보 유압 CytroForce 방식은 더욱 간편한 엔지니어링과 통합부터 낮은 유지보수 요구 사항에 따른 경제적인 운전에 이르기까지, 기계의 수명 주기 전반에 걸친 총비용을 최소화합니다.
"DELTA-TECH와 Bosch Rexroth의 협업은 최신 서보 유압 드라이브 기술을 통해 벤딩 공정을 어떻게 최적화할 수 있는지를 보여줍니다." Herman Lajos의 설명입니다. "CytroForce는 파워와 마이크로미터 단위의 정밀도, 에너지 효율성, 컴팩트한 통합성을 결합해 기술적으로 매우 설득력 있는 솔루션을 구현하며, 기계 제조사이자 운영자인 저희에게 장기적인 경제적 부가가치를 창출해 줍니다."
Bosch Rexroth는 유압 직선 드라이브를 새로운 개발 단계로 끌어올리고 있습니다. 혁신적인 CytroForce 솔루션은 기존의 부피가 큰 조립품을 통합성이 뛰어난 지능형 초소형 축으로 압축했습니다.
DELTA – TECH의 CytroForce 프로젝트에 대하여
DELTA-TECH의 벤딩 머신에서 CytroForce는 어떤 기능을 하나요?
CytroForce는 새로운 DLB 1500 BRDM 엣지 벤딩 머신의 움직임을 정밀하고 강력하며 에너지 효율적으로 제어합니다.
DELTA-TECH는 왜 CytroForce를 선택했나요?
자급식 서보 유압 액추에이터를 채택한 주된 이유는 높은 전력 밀도와 µm 단위의 반복 정밀도, 그리고 별도의 유압 유니트가 필요 없어 더 높은 성능을 내면서도 에너지를 최대 80%까지 절감할 수 있다는 점이었습니다.
CytroForce는 어떤 기술적 장점을 제공하나요?
정밀하고 에너지 효율적인 파워 온 디맨드 작동을 위한 Sytronix 가변 속도 드라이브. 높은 제어 정확도와 자원 소비·유지보수 절감을 위한, 적은 오일량과 통합 센서를 갖춘 폐쇄형 유압 회로. 유연한 솔루션: 컨트롤 블록과 실린더 사이의 표준 인터페이스를 통해 별도의 플랜지 없이 세 가지 구성을 구현할 수 있습니다. 차동 실린더, 탠덤 실린더, 동기 실린더입니다.
이 프로젝트에서 Bosch Rexroth는 어떤 역할을 했나요?
Bosch Rexroth는 서보 유압 액추에이터 솔루션 CytroForce의 엔지니어링과 설계, 통합 과정에서 DELTA - TECH를 지원했습니다.
DELTA-TECH는 CytroForce로 어떤 성과를 거두고 있나요?
판금 가공에서 더 높은 공정 정확도와 에너지 효율성, 그리고 더 낮은 운전 비용. 더 컴팩트하고 효율적이며 유지보수 부담이 적은 기계 제작을 위한 확장 가능한 기반 기술로서, CytroForce를 통해 확보하는 경쟁 우위.
유압 파워 유니트
모터, 탱크, 펌프로 구성된 전통적인 유압 공급 장치입니다. 이 유니트는 자급식 서보 유압 액추에이터 CytroForce에 완전히 통합되어 있습니다.
CytroForce
높은 전력 밀도와 에너지 효율적인 다이렉트 드라이브, 순수 전기식 제어가 필요한 응용 분야를 위해 밀폐형 유압 장치와 통합 센서를 갖춘 Bosch Rexroth의 컴팩트한 서보 유압 액추에이터 솔루션입니다. CytroForce 솔루션은 모터-펌프 조합에 유동 최적화 컨트롤 블록과 유압 실린더를 직접 장착한 구조로 구성됩니다.
파워 온 디맨드 / 에너지 온 디맨드
사이클의 각 시점에 필요한 만큼의 전력·에너지를 정확히 공급하는 작동 원리입니다.
유한 요소 해석(FEA)
설계를 목적에 맞게 최적화하기 위해 부품의 변형과 응력을 평가하는 시뮬레이션 기법입니다.
폐쇄형 유압 회로
소형 탱크를 사용해 오일량을 크게 줄이고 유지보수 요구 사항이 적은 유압 시스템입니다. CytroForce를 비롯한 서보 유압 축(SHA)의 유지보수는 전용 서비스 키트로 수행하며, 기계식 축의 정기 급유보다 시간이 적게 걸립니다.
유압 실린더
유압으로 움직이며 큰 힘을 발생시키는 기계식 리니어 액추에이터입니다.
힘 밀도
발생하는 힘과 필요한 설치 공간의 비율입니다. Bosch Rexroth의 CytroForce와 같은 서보 유압 축은 힘 밀도가 특히 높습니다.
위치 결정 정확도 / 반복 정밀도
액추에이터 움직임의 정밀도를 나타내는 매개변수입니다. 목표 위치에 정확히 도달하는 능력과 재현 가능한 반복 능력을 뜻합니다.
서보 유압 액추에이터(SHA)
서보 모터의 정밀도와 유압 동력 전달을 결합한 리니어 드라이브입니다. SHA는 좁은 공간에서 큰 힘을 발생시키며 정밀한 모션 제어를 구현합니다.
매니폴드
오일 흐름을 제어해 움직임의 방향과 힘, 속도를 조절하는 유압 부품입니다.
Sytronix 드라이브
서보 모터와 유압 펌프로 구성되어 소비 장치(예: 유압 실린더)를 필요에 따라 정확히 구동하는 가변 속도 서보 드라이브입니다. 낮은 에너지 소비량과 다이내믹한 제어 동작의 기반이 됩니다.