1. Home
  2. Blog
  3. Success-CytroForce-DeltaTECH
Processamento inteligente de chapas metálicas: A DELTA-TECH confia no CytroForce
Processamento inteligente de chapas metálicas: A DELTA-TECH confia no CytroForce
Hidráulica industrial

Processamento inteligente de chapas metálicas: A DELTA-TECH confia no CytroForce

O Grupo DELTA-TECH está expandindo sua capacidade de conformação de chapas metálicas com uma inovadora máquina de dobra de bordas. No centro de tudo: o atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce da Bosch Rexroth. O resultado: máxima qualidade do processo e eficiência energética em um espaço mínimo.

Resumo:
O Grupo DELTA-TECH equipou sua nova máquina de dobra de bordas DLB 1500 BRDM com o atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce da Bosch Rexroth. A alta densidade de potência e precisão do CytroForce permitem a conformação de chapas metálicas de alta precisão com uma precisão de posicionamento de 10 µm e uma repetibilidade de 5 µm. Graças ao seu acionamento de energia sob demanda baseado na tecnologia Sytronix, o CytroForce opera com eficiência energética. De acordo com os dados dos clientes, o design integrado reduz o consumo de energia em até 80% e o volume de óleo em 90%. Com o CytroForce, a DELTA-TECH se beneficia de um design de máquina mais compacto, integração simplificada e menores custos gerais de engenharia para operação e manutenção. Isso se traduz em vantagens competitivas significativas para a DELTA-TECH como fabricante de máquinas.

Nova máquina de dobra de bordas com CytroForce

A engenharia mecânica húngara é conhecida por suas soluções pragmáticas e eficientes para desafios técnicos. O Grupo DELTA-TECH segue essa tradição nas máquinas dos seus clientes, bem como na sua própria produção. Um excelente exemplo dessa combinação típica de alto desempenho e eficiência é a inovadora máquina de dobra de bordas DLB 1500 BRDM com um atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce da Bosch Rexroth, usado para expandir a capacidade de processamento de chapas metálicas na unidade de Győr.

"Com o atuador servo-hidráulico CytroForce, atingimos um novo nível no processamento de chapas metálicas em termos de precisão, espaço e eficiência energética."

Herman Lajos,
Representante de Vendas para Hidráulica Industrial, Hungria, Grupo DELTA-TECH

Processamento preciso e eficiente de chapas metálicas

O Grupo DELTA-TECH emprega mais de 100 especialistas em três unidades na Hungria. Com equipes de design e engenharia, a maioria das quais com 30 ou mais anos de experiência, a DELTA-TECH desenvolve soluções sofisticadas para indústrias como a automotiva e de energia, com ênfase nas seguintes áreas:

  • Máquinas especiais
  • Linhas de produção completas
  • Máquinas-ferramentas e sistemas de montagem
  • Testes e sistemas de garantia de qualidade

A DELTA-TECH conta com tecnologias de ponta e máquinas de produção para suas máquinas e sistemas. O processamento de chapas metálicas ocorre nas duas unidades de Bátonyterenye e Győr. Para complementar a produção de grandes formatos e séries em Bátonyterenye, a produção de chapas metálicas em Győr foi recentemente expandida com um robô de corte a laser autodesenvolvido e a inovadora máquina de dobra de bordas DLB 1500 BRDM com CytroForce.

 

Acionamento hidráulico de alta precisão

A máquina de dobra de bordas com CytroForce é utilizada pela DELTA-TECH para operações de dobras mais exigentes. Uma razão fundamental para a escolha do atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce é a sua alta repetibilidade. Em máquinas de dobra de chapas metálicas, a precisão do movimento da ferramenta superior é um fator crítico. Mesmo um pequeno desvio do curso de 0,07 mm na ferramenta de dobra pode alterar significativamente o ângulo de dobra em 1°. As unidades hidráulicas CytroForce usadas pela DELTA-TECH suportam os requisitos de alta precisão na dobra de chapas metálicas com uma precisão de posicionamento de 10 µm e uma repetibilidade de 5 µm. Com a nova máquina, a DELTA-TECH pode dobrar folhas até 1500 mm de largura, com um sistema servo de 4 atuadores da Bosch Rexroth controlando com precisão o batente interno das chapas metálicas.

 

Estrutura da máquina sem tensão

Como o segundo componente mais crítico para a precisão de máquinas de dobra de chapas metálicas, a DELTA-TECH desenvolveu uma estrutura de máquina livre de tensão cujas dimensões ideais foram calculadas usando análise de elementos finitos (FEA). Isso minimiza o deslocamento da ferramenta sob carga máxima, mas não o elimina completamente. Portanto, a deformação da estrutura é adicionalmente medida com um paquímetro analógico e transmitida para o software Cybelec, que controla a máquina de dobra, para compensação.

 

Mais benefícios sem unidade hidráulica

O atuador servo-hidráulico modular CytroForce da Bosch Rexroth é baseado no acionamento de velocidade variável e energia sob demanda da Sytronix. Diretamente ligados a essa unidade de eficiência energética, consistindo de um servomotor e uma bomba hidráulica de deslocamento constante ou variável, estão um bloco de controle e um cilindro diferencial ou tandem. Todos os componentes hidráulicos e interfaces foram otimizados para o escoamento de fluidos usando métodos de ponta.
O resultado: redução das emissões de ruído e alto desempenho em um espaço mínimo.

Juntamente com o tanque, válvulas de segurança e sensores, os módulos CytroForce formam um atuador servo-hidráulico altamente compacto e eficiente com um circuito de fluido fechado. Como resultado, a máquina de dobra de bordas com CytroForce requer apenas 13 litros de óleo — isso é 90% menos volume de óleo do que em um acionamento hidráulico convencional com uma unidade hidráulica e controle por estrangulamento.

 

O uso de potência sob demanda economiza até 80% de energia

O atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce é fornecido pré-configurado como uma solução pronta para uso, composta por módulos padrão com fluxo otimizado. Graças à unidade de velocidade variável Sytronix, o CytroForce consome apenas a potência necessária em cada estágio do ciclo de dobra. Esse método de energia sob demanda significa que a máquina de dobra de bordas com CytroForce consome apenas 16 kWh de energia, resultando em até 80% de economia de energia para a DELTA-TECH.

 

Plug&produce com padrões

Outra vantagem da solução CytroForce da Bosch Rexroth é o seu conceito unificado de acionamento e controle, que segue uma abordagem plug&produce. Isso inclui uma unidade de controle inteligente com funções hidráulicas integradas e interfaces padronizadas. Graças à sua conexão puramente elétrica, o atuador servo-hidráulico CytroForce pré-configurado pode ser tratado como um acionamento elétrico no nível de controle; apenas os componentes elétricos e o sistema de controle de nível superior precisam ser conectados.

Resultados em números

As vantagens do atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce para a máquina de dobra de bordas do Grupo DELTA-TECH tornam-se muito mais claras em comparação com um sistema hidráulico controlado por estrangulamento com uma unidade separada:

Parâmetro Hidráulica convencional (com unidade hidráulica e controle por estrangulamento) CytroForce
(atuador servo-hidráulico autônomo)
Economia/Precisão
Volume de óleo 180 litros 13 litros 93% menos
Consumo de energia por dia 80 kWh 16 kWh Até 80% menos
Precisão de posicionamento n/a 10 µm Alto
Repetibilidade n/d 5 µm Muito alto
Dados calculados pela Delta-Tech.

Com o atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce da Bosch Rexroth como um acionamento hidráulico direto, o Grupo DELTA-TECH estabelece padrões tecnológicos e econômicos no processamento de chapas metálicas — em termos de repetibilidade, requisitos de espaço e eficiência energética.

Além disso, a abordagem integrada do CytroForce servo-hidráulico com acionamento elétrico e circuito de fluido encapsulado minimiza o custo total da máquina ao longo de sua vida útil — desde a engenharia e integração mais simples até a operação econômica com baixos requisitos de manutenção.

"A colaboração entre a DELTA-TECH e a Bosch Rexroth demonstra como os processos de dobra podem ser otimizados através da moderna tecnologia de acionamento servo-hidráulica", concluiu Herman Lajos. "O CytroForce combina potência, precisão no nível do micrômetro, eficiência energética e integração compacta em uma solução tecnicamente atraente que cria valor econômico agregado a longo prazo para nós, como fabricantes e operadores de máquinas."

 

Você quer modelar movimentos lineares hidráulicos de forma mais precisa e econômica e fortalecer sua posição competitiva?

Entre em contato com nossos especialistas

CytroForce — Ultrapasse seus limites

A Bosch Rexroth está levando os acionamentos hidráulicos lineares a um novo patamar de desenvolvimento. A revolucionária solução de CytroForce condensa conjuntos anteriormente volumosos em um eixo compacto altamente integrável e inteligente.

  • Pré-configurado e entregue rapidamente
  • Fácil de usar, dispensa experiência hidráulica
  • Custo total mínimo e ecologicamente correto
  • Disponibilidade otimizada graças a serviços IoT

 

Perguntas frequentes e glossário

sobre o projeto CytroForce na DELTA-TECH

Que função o CytroForce desempenha na máquina de dobra da DELTA-TECH?

O CytroForce controla com precisão, potência e eficiência energética os movimentos da nova máquina de dobra de bordas DLB 1500 BRDM.

Por que a DELTA-TECH escolheu o CytroForce?

As principais razões para a utilização do atuador servo-hidráulico autônomo foram a alta densidade de potência, a repetibilidade com precisão de µm e até 80% de economia de energia com maior desempenho devido à eliminação de uma unidade hidráulica adicional.

Quais vantagens técnicas oferece o CytroForce?

Acionamento Sytronix de velocidade variável para um funcionamento preciso e eficiente do ponto de vista energético. Circuito hidráulico fechado com baixo volume de óleo e sensores integrados para alta precisão de controle e redução do consumo e manutenção de recursos. Solução flexível: Três configurações diferentes podem ser implementadas por meio da interface padrão entre o bloco de controle e o cilindro sem um flange adicional: cilindro diferencial, cilindro tandem ou cilindro síncrono.

Qual foi o papel desempenhado pela Bosch Rexroth no projeto?

A Bosch Rexroth auxiliou a DELTA-TECH na engenharia, no design e na integração do atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce.

Que resultados a DELTA-TECH obtém com o CytroForce?

Maior precisão em processos e eficiência energética com menores custos operacionais no processamento de chapas metálicas. Vantagens competitivas oferecidas pelo CytroForce como uma tecnologia básica escalável para uma construção de máquinas mais compactas, eficientes e de menor manutenção.

Unidade hidráulica

Sistema hidráulico clássico com motor, tanque e bomba. Essa unidade é completamente integrada no atuador servo-hidráulico autônomo CytroForce.

CytroForce

Um atuador servo-hidráulico compacto da Bosch Rexroth com hidráulica encapsulada e sensores integrados para aplicações que exigem alta densidade de potência, acionamento direto com eficiência energética e controle puramente elétrico. A solução CytroForce consiste em uma combinação motor-bomba com um bloco de controle e cilindro hidráulico diretamente montado e de fluxo otimizado.

Potência sob demanda/energia sob demanda

Um princípio de funcionamento no qual a potência/energia necessária é fornecida precisamente em cada ponto do ciclo.

Análise de elementos finitos (FEA)

Um método de simulação para avaliar deformações e tensões no componente para otimizar projetos de maneira direcionada.

Circuito hidráulico fechado

Um sistema hidráulico com um pequeno tanque, volume de óleo significativamente reduzido e baixos requisitos de manutenção. A manutenção de um CytroForce ou outros eixos servo-hidráulicos (SHA) é realizada com um kit de serviço especial e leva menos tempo do que a lubrificação regular de um eixo mecânico.

Cilindro hidráulico

Atuador linear mecânico movido por pressão hidráulica e que gera altas forças.

Densidade de força

A relação entre a força gerada e o espaço de instalação necessário. Em eixos servo-hidráulicos, como o CytroForce da Bosch Rexroth, a densidade de força é particularmente alta.

Precisão/repetibilidade do posicionamento

Parâmetros para a precisão do movimento de um atuador: posicionamento exato do alvo e repetição reprodutível.

Atuador servo-hidráulico (SHA)

Um acionamento linear que combina a precisão do servomotor com transmissão de energia hidráulica. Um SHA gera altas forças em um espaço pequeno e permite motion control preciso.

Bloco manifold

Um componente hidráulico que controla o fluxo de óleo e regula a direção de movimento, força e velocidade.

Acionamento Sytronix

O servoacionamento de velocidade variável é formado por um servomotor e uma bomba hidráulica, que aciona um consumidor (por exemplo, um cilindro hidráulico) precisamente conforme necessário. A base para um baixo consumo de energia e comportamento de controle dinâmico.