Uma Mulher e dois homens caminhando em ambiente de fábrica com um filtro de sobreposição vermelho
Os produtos, as soluções e as ações da Hägglunds contribuem para a sustentabilidade nas operações mundiais dos clientes, o que significa que nosso trabalho segue adiante nessas operações. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando para melhorar nossos negócios e a nós mesmos, um processo com impacto ainda maior. Cada mudança positiva impulsiona a próxima.
Motor hidráulico vermelho com logotipo Hägglunds branco

Sustentabilidade pelo design

A sustentabilidade é um forte elemento na criação e melhoria dos sistemas de acionamento de Hägglunds. Desde o início, nos esforçamos para prolongar a vida útil do produto. Isso significa fazer escolhas de designs e materiaisque garantam a durabilidade, reduzindo o desgaste do componente e as tensões internas. Além disso, projetamos para facilitar o serviço, tornando mais simples a troca de componentes quando necessário.

Essas trocas possibilitam uma atualização fácil dos sistemas de acionamento modular, por exemplo, para fazer uso das melhorias constantes em termos de eficiência. Nas últimas décadas, diminuímos o atrito interno e fizemos outros avanços de eficiência nos motores Hägglunds. Ao trabalhar para diminuir a queda de pressão e ajustar os canais hidráulicos em cada novo motor, continuamos a reduzir a perda de energia, garantindo mais produtividade do sistema pela energia utilizada.

No entanto, nossos avanços mais visíveis vêm do aumento da densidade de energia de nossas soluções. Na medida em que nossos motores e unidades de acionamento diminuem em relação à sua produtividade, os clientes obtêm a energia de que precisam com uma menor área de ocupação e ainda menos peso no eixo. Em aplicações mobil, especialmente, isso pode significar máquinas menores, mais leves e com maior eficiência energética de maneira geral.

Motor Hägglunds hidráulico vermelho em aplicação industrial

Sustentabilidade em funcionamento

Na operação, há inúmeras maneiras pelas quais os sistemas de acionamento Hägglunds podem contribuir para a sustentabilidade. Sua confiabilidade é especialmente importante, porque paradas não planejadas nos processos dos clientes podem levar a desperdício de material ou energia. Nossos esforços para reduzir o atrito, o estresse e outros fatores de desgaste prolongam não apenas a vida útil do acionamento, mas também o tempo de atividade do cliente. E por meio da conectividade de acionamentos, estamos fornecendo novas ferramentas para detectar os problemas antes que se tornem problemas.

Na verdade, os acionamentos Hägglunds podem proteger contra problemas nas máquinas que atendem. Essa é uma grande vantagem em aplicações com "cargas de choque", nas quais uma repentina massa pesada ou um obstáculo inesperadamente complexo causa um pico súbito de torque. Além de ter um momento de inércia baixo, nossos acionamentos têm uma função de limitação de pressão embutida. O primeiro evita a amplificação da tensão de torque adicional, enquanto o segundo impede sua transferência para componentes de máquinas sujeitas a desgaste, como dentes e facas.

Recursos como proteção contra carga de choque significam que os acionamentos Hägglunds podem ser dimensionados exatamente para as aplicações que atendem, sem margens adicionais para evitar quebras. Quando não há superdimensionamento, não há perdas de eficiência resultantes, o que significa menos energia usada em operação.

Técnico de cabelo escuro realizando manutenção em um motor hidráulico

Sustentabilidade na manutenção

O tempo de operação prolongando e com alta qualidade de um sistema de acionamento Hägglunds estão entre os principais fatores que determinam sua sustentabilidade. Os acionamentos Hägglunds são projetados para uma operação longa e sem problemas, mesmo em ambientes adversos. Mas a atenção ao longo da vida útil segue importante, de modo que a manutenção desempenha um papel fundamental.

Nossa equipe global de manutenção ajuda a manter os sistemas de acionamento em ótimas condições, não apenas com peças de reposição e manutenção, mas também com suporte especializado e serviços mais avançados. Um bom exemplo disso é o Hägglunds CMp, que usa sensores no sistema de acionamento para fornecer possibilidades de monitoramento da condição e informações detalhadas para melhorar o uso do acionamento. Como base para a manutenção e otimização preventivas, o Hägglunds CMp pode aumentar a confiabilidade do acionamento e potencialmente reduzir fatores como desgaste ou consumo de energia.

Como os sistemas Hägglunds são modulares, sua vida útil pode ser facilmente prolongada. Os componentes mais antigos podem ser substituídos por outros novos e mais eficientes, e nossa equipe de assistência pode redimensionar um sistema de acionamento inteiro se as necessidades mudarem em comparação com o dimensionamento original. Isso garante a maior duração possível do sistema, mantendo a utilização alta.

Encontre mais informações

Faça download da visão geral de sustentabilidade