一家汽车制造商希望提高其德国工厂的电阻点焊生产率。此外,该制造商还希望选用能够支持工业 4.0 的焊接控制系统。而同时,他们需要其印度子公司的运转一切照旧。因此,该公司仅需为特定的工厂购买对应所需功能的许可证,并将在一定时限内对此功能进行测试即可。全新的 PRC7000 焊接控制系统所采用的许可系统可以帮助该公司实现这一目的。在这个系统的帮助下,客户只需要付费购买他们真正需要的东西。而博世力士乐也凭借这样的付费方式确立了灵活性、节约成本和业务模式改进方面的全新市场标准。
如今,汽车制造商需要利用灵活多变的全能型生产流程来应对瞬息万变的市场需求,因此自适应型的解决方案成为了广大汽车企业的首选。博世力士乐焕新推出的 PRC7000 焊接控制系统能够完全满足现代工厂的各项需求。首先,该系统采用了集成式物联网接口、支持人工智能的硬件组件以及基于 Web 的控制解决方案,因此完全符合工业 4.0 环境的应用标准。其次,客户可根据实际需求对该系统进行配置,这意味着客户既可以使用由软件和硬件组成的完整端到端解决方案,也可以只选择所需要的单个组件。
市面上没有任何一款解决方案具备媲美 PRC7000 焊接控制系统的灵活性和可扩展性。经过定制的 PRC7000 可以完美匹配各种简单和复杂的应用环境。而这要归功于我们严格遵循模块化的软件和硬件设计理念。
一旦市场上出现了亟需满足的全新需求,客户可以轻松通过软件扩展来实施一切必要的调整,并可以随时根据需要采取行动(作出反应)。由于博世力士乐为 PRC7000 采用了“仅为所需付费”方案,客户只需付费购买真正需要的软件即可。因此,没有人会为(通常)用不到的功能或无法得到充分利用的软件买单。
目前一共有 15 款许可证可供选择。当前市场对旨在提高生产率和满足工业 4.0 要求的功能(例如物联网连接器)有着十分强烈的需求。例如IOT 物联网软件
然而,除了“仅为所需付费”之外,PRC7000 的许可系统还有着许多更深层次的内涵。如果您能够深入了解一下这个系统,就会发现许多令人叹服的优点。
例如,客户可以购买具有时限性的许可证,也可以购买面向特定单元的许可证。因此,客户可以对所有系统的功能进行全方位的测试,也可以仅在特定的时间段内针对单独的控制系统展开测试。
此外,我们可以面向特定的项目和工厂发行许可证。这意味着公司可以仅为特定的工厂购买许可证,从而最大限度提升许可功能的利用效率。
该许可系统能够为机械工程师创造更大的附加价值。凭借这一系统,机械工程师将有机会在市面上现有博世力士乐焊接解决方案的基础上,创造出更高的额外收益。他们可以根据具体需求提供具有吸引力的软件产品,从而帮助客户优化自身系统并确保其始终处于领先地位。
此外,用户还将从我们持续改进的过程中收获到益处。博世力士乐将定期为 PRC7000 升级全新功能,而用户则可以根据需要随时购买对应这些功能的许可证。如果用户为 PRC7000 购买了一个并非急需使用的软件,则可以选择此后利用许可证代码来升级软件,从而轻松授予该软件的使用许可。这一独有的产品特色帮助博世力士乐在激烈的竞争中脱颖而出。
简而言之:为了确保电阻点焊产品系列能够充分应对未来的挑战,博世力士乐将不断审视旗下解决方案的当前状态,并将新功能源源不断地集成到自身的产品组合当中。模块化的软件设计理念意味着用户可以随时安装扩展模块并根据需求随时购买许可证,从而尽可能以灵活、经济的方式来快速响应各种市场变化。