建筑和农业机械的数据必须以安全、可靠和经济有效的方式进行传输。非道路机械领域的从业者需要注意哪些问题。
车辆数据很有价值,但也很敏感。有关机器、定位和人员的数据必须像远程通信软件和制造商的专有技术一样受到保护。如果用于分析和进一步处理的数据流没有缓冲,并且突然中断,那么服务、商业模式甚至公司的声誉都将面临风险。非道路机械领域的从业者应该牢记以下五点,确保远程通信数据安全有效地到达云端:
无论是在森林、田野、市政区域、仓库还是建筑工地,行走机械通常都工作在网络覆盖较差和带宽有限的地区。如果车队分布在世界各地,也可能产生高昂的移动通信和漫游费用。因此,远程通信解决方案不仅应具有离线模式,以补偿网络盲点或较差的网络性能(缓冲),还应以适当的方式限制数据流。基于处理器的远程通讯终端可以通过基于软件的预滤波、边缘分析和数据压缩最大限度地减少传输量。国际 e-SIM 卡应尽可能覆盖所有必要的国家,这将有助于避免支付不可预测的漫游费用。
适合非道路机械领域应用的云存储解决方案无法与更面向消费领域的简单解决方案相提并论。前者必须具有很高的可用性,并可为托管数据库提供合适的服务等级协议和导出功能。节省空间的格式对于实现高效、低成本的机器数据传输非常重要;而权限管理系统具有访问授权、用户管理和导入外部数据源(如天气数据)的功能也很重要。
具备安防的数据存储系统应能够允许车辆数据通过具有安防端点的标准 HTTPS API 无缝集成到前端。其他接口应可用于安全地连接 ERP 系统和行业特定服务,如 Agrirouter、BIM 或 geoCapture (ISO 15143-3)。
如果希望在收集、存储和分析车辆数据时避免发生代价高昂的意外事件,则应确保存储解决方案满足两个标准:第一,保证互操作性和分析工具的可用性;第二,满足数据保护要求,并且在安防方面不做任何妥协。因此,建议使用具有至少三个层级和关键基本元件(如防火墙、网关和负载均衡器)的系统架构。这是为车辆和使用数据提供可靠的实时保护,确保其免于丢失和未经授权访问的唯一方法。
在保证数据传输安全和避免经济风险的过程中存在着许多陷阱。然而,这些都可以通过巧妙的措施予以避免。在此我们诚恳地建议未来的远程通信用户详细了解如何使用特定的解决方案来实现这一目标,以及该解决方案能否很好地满足未来的应用需求。按照行业需求量身打造的入门产品包套件可支持 OEM 和物联网服务提供商以较小的预算实现第一个案例,帮助其详细了解未来的可行性,并在高度安全可靠的数据传输的基础上逐步扩展解决方案。
您希望能够防患于未然?欢迎测试我们的 BODAS 互联 入门产品包: